Hydratation et durabilité. Deux mots qui font partie intégrante de l’esprit du temps en ce moment. Où que vous regardiez, l’accent est mis non seulement sur l’obtention de la bonne quantité d’eau chaque jour[1] (15,5 tasses pour les hommes et 11,5 tasses pour les femmes), mais aussi sur son obtention sans nuire à l’environnement. L’accent étant mis sur les bouteilles réutilisables plutôt que sur l’eau embouteillée à usage unique, les stations de remplissage de bouteilles d’eau sont parfaitement adaptées à cet objectif.
Alors, qu’est-ce qu’une station de remplissage de bouteilles?
La façon la plus simple de décrire est une fontaine d’eau filtrée qui verse de l’eau de haut en bas, un peu comme la plupart des réfrigérateurs modernes ont à la maison. Déclenchez un capteur, appuyez sur un bouton ou appuyez sur un rabat et de l’eau fraîche et rafraîchissante sera dispersée pour remplir une tasse, une tasse ou une bouteille réutilisable. Ils sont souvent associés à une fontaine à boire traditionnelle.
Où les stations de remplissage de bouteilles d’eau sont-elles de plus en plus demandées ?
Les stations de remplissage de bouteilles ont parcouru un long chemin. Le concept de station de remplissage de bouteilles d’eau remonte à 1922[2] en réponse à ce qu’on appelle le « problème de l’eau potable » à New York et dans d’autres grandes zones urbaines. Avec des bidons d’eau embouteillée de 5 gallons encombrant les couloirs et les immeubles de bureaux, principalement en raison de la mauvaise qualité de l’eau potable municipale, la création d’une eau filtrée au robinet à tout moment était une invention essentielle.
Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et vous pouvez maintenant trouver des stations de remplissage de bouteilles dans une grande variété d’endroits différents. Ils sont extrêmement populaires dans les gymnases et les centres de loisirs, où les clients boivent de grandes quantités d’eau en raison de l’activité physique et des besoins d’hydratation. Les stations d’hydratation (y compris les stations de remplissage d’eau extérieures) peuvent également être vues partout
- Campus
- Écoles secondaires
- Parcs publics (y compris les stations d’eau acceptant les animaux de compagnie dans les parcs à chiens)
- Immeubles de bureaux
- Aéroports
- Hôtels
- Centres commerciaux
- Restaurants et cafés
- Stations thermales et centres de villégiature
- Parcours de golf
- Camping
Pourquoi la demande a-t-elle autant augmenté (et pourquoi devriez-vous vous en soucier)?
Commençons par le pourquoi, et de loin l’une des principales raisons pour lesquelles les stations de remplissage de bouteilles sont devenues si recherchées par les employeurs, les municipalités, les éducateurs et plus encore. C’est la durabilité.
Être soucieux de l’environnement est maintenant une priorité pour les entreprises et les consommateurs et ce depuis un certain temps. Chaque année, de nouvelles données montrent les déchets plastiques générés par l’industrie de l’eau embouteillée. Environ 80 % des bouteilles d’eau en plastique vides finissent dans les décharges, bien plus que ce que l’on pense raisonnable, et il faut jusqu’à 1 000 ans pour qu’une bouteille d’eau en plastique se décompose[3].
La réponse écrasante a été une poussée vers les bouteilles réutilisables et les solutions d’eau durables. (C’est aussi la raison pour laquelle de plus en plus de gens se tournent vers les petites bouteilles d’eau, et même les mini-bouteilles d’eau, car ils sont conscients de leur utilisation du plastique). Les consommateurs du monde entier sont prêts à agir, et les statistiques sont indéniables[4]
- 86 % des consommateurs parmi les jeunes générations (<45) se sont montrés prêts à payer plus cher pour des emballages durables.
- 57 % des consommateurs sont « moins susceptibles » d’acheter des produits dans des emballages nocifs.
- 74 % des consommateurs ont déclaré qu’ils seraient intéressés par l’achat de produits dans des emballages rechargeables.

-->{C}