L’humidité excessive dans les espaces commerciaux et industriels peut compromettre la sécurité, augmenter les coûts énergétiques, endommager l’équipement et dégrader l’infrastructure du bâtiment. Les déshumidificateurs industriels et commerciaux sont des solutions essentielles de contrôle de l’humidité conçues pour protéger les actifs, améliorer la qualité de l’air et optimiser l’efficacité opérationnelle.
Il existe une large gamme de déshumidificateurs industriels et commerciaux conçus pour contrôler les niveaux d’humidité, réduire l’entretien et maintenir votre opération comme une machine bien huilée. Plongeons donc plus profondément dans les systèmes de gestion de l’humidité, de leur fonctionnement au modèle qui vous convient le mieux.
Pourquoi avez-vous besoin d’un déshumidificateur commercial ?
Que vous travailliez dans les secteurs de la fabrication, de l’entreposage, des soins de santé, des centres de données ou des bureaux d’entreprise, le contrôle des niveaux d’humidité est l’un des aspects les plus négligés de la maintenance des espaces de travail. Et pourtant, il est si essentiel pour diverses raisons qui vont de la sécurité et des dommages indésirables à la réduction des coûts d’exploitation et des besoins de maintenance.
1 : Réduction des coûts et amélioration de la sécurité au travail
Une humidité élevée sur le lieu de travail peut entraîner une augmentation des coûts énergétiques, des dommages coûteux aux installations et de graves risques pour la sécurité. En utilisant des déshumidificateurs de sol, des déshumidificateurs CVC et des moniteurs d’humidité, vous pouvez prendre le contrôle de votre environnement et protéger à la fois vos résultats et vos employés.
- Réduction des coûts énergétiques : Les déshumidificateurs éliminent l’humidité de l’air, ce qui permet à votre système CVC de se refroidir plus efficacement et de consommer moins d’énergie. Ces solutions d’humidité économes en énergie se traduisent par des économies substantielles.
- Protéger les surfaces et les équipements : L’accumulation d’humidité peut faire gonfler, fissurer ou même développer une croissance microbienne des sols, des plafonds et des surfaces de travail qui nécessite des réparations coûteuses. En maintenant les niveaux d’humidité, vous réduisez le risque d’endommager vos installations et vos équipements.
- Minimiser la condensation : L’excès d’humidité entraîne de la condensation sur les sols et les machines, ce qui augmente les risques de glissades, de chutes et de dysfonctionnements de l’équipement. Les déshumidificateurs au sol et CVC contribuent à créer un environnement plus sûr et plus sec.
- Simplifiez le nettoyage : Moins d’humidité signifie moins de poussière, ce qui rend vos efforts de nettoyage plus rapides, plus faciles et plus efficaces. Et cela vous permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Lutte contre les ravageurs : De nombreux parasites, notamment les cafards, les poissons d’argent et les acariens, prospèrent dans les environnements humides. En réduisant l’humidité, vous rendez votre espace moins hospitalier pour ces intrus indésirables.
Investir dans la bonne combinaison de déshumidificateurs de sol, de déshumidificateurs CVC et de moniteurs d’humidité vous aide à garder une longueur d’avance sur les problèmes, à réduire les coûts et à maintenir un lieu de travail plus sûr et plus propre. Découvrez les déshumidificateurs de qualité commerciale conçus pour les environnements exigeants.
2. Santé et confort
Un espace de travail sec est un espace de travail beaucoup plus sain. Une humidité élevée n’entraîne pas seulement une gêne liée à la transpiration ; Il peut discrètement faire des ravages dans votre établissement, qu’il s’agisse de déformer les matériaux, de déclencher des poussées d’allergies ou de favoriser la croissance de moisissures. Avec le contrôle de l’humidité industrielle, vous protégez activement votre main-d’œuvre, préservez vos actifs et réduisez les coûts cachés de maintenance, les temps d’arrêt et les problèmes de santé. Les principaux avantages sont les suivants :
- Amélioration de la qualité de l’air : Les déshumidificateurs réduisent les polluants atmosphériques, les allergènes et les contaminants dans votre établissement.
- Soulagement des allergies : Les spores de moisissure et les acariens contribuent aux allergies et aux problèmes respiratoires. Un déshumidificateur économe en énergie permet de les contrôler.
- Plus d’odeurs de moisi : Cette odeur familière de moisi ? C’est l’odeur de la moisissure qui se développe dans des environnements humides. Un déshumidificateur le neutralise avant qu’il n’ait vraiment la chance de s’installer et de devenir un problème majeur.
3. Protection des installations et de l’équipement
L’humidité corrode le métal, déforme le bois et détruit même les appareils électroniques coûteux. Avec un déshumidificateur puissant, vous pouvez empêcher ces dommages de se produire.
- Préservez votre bâtiment : Un excès d’humidité peut entraîner la croissance de moisissures, la pourriture structurelle et l’écaillage de la peinture ou du papier peint. Et ce n’est pas une bonne image pour le personnel ou les clients.
- Protéger l’équipement : Les appareils électroniques, les instruments de précision et d’autres équipements sensibles peuvent court-circuiter ou mal fonctionner en cas d’humidité élevée. Un déshumidificateur résout ce problème.
- Protégez le mobilier de bureau : Qu’il s’agisse d’un bureau ou d’un siège rembourré, les meubles durent plus longtemps et sont plus beaux dans un environnement contrôlé.
Types de déshumidificateurs
Tous les déshumidificateurs ne sont pas créés égaux. Voici une ventilation des types les plus courants et où ils excellent.
Déshumidificateurs à réfrigérant (condensat)
Ces appareils utilisent la réfrigération pour éliminer l’humidité de l’air. Un ventilateur aspire de l’air chaud et humide à travers des serpentins froids, provoquant de la condensation qui est ensuite recueillie dans un réservoir ou expulsée par un drain. Cependant, il est important de savoir que les déshumidificateurs à réfrigérant sont plus efficaces à des températures plus élevées. Pour les environnements plus froids, un modèle déshydratant peut être mieux adapté (voir ci-dessous).
- Les déshumidificateurs à réfrigérant standard sont idéaux pour les espaces chauds et humides tels que les installations de fabrication ou les cuisines commerciales. Un déshumidificateur d’entrepôt en est un exemple classique.
- Les déshumidificateurs à réfrigérant à faible teneur en grains (LGR) prérefroidissent l’air d’admission avant qu’il n’atteigne les serpentins de refroidissement. Cela les rend très efficaces dans des conditions d’humidité extrêmes, telles que les zones de récupération des inondations ou les environnements de restauration après sinistre.
Déshumidificateurs déshydratants
Ces unités absorbent l’humidité à l’aide d’un agent de séchage chimique (souvent du gel de silice ou une substance similaire). Une fois que cette humidité indésirable est absorbée, elle est recueillie dans un réservoir ou évacuée.
- Fonctionne bien dans les climats plus froids où les modèles de réfrigérant ont du mal à : Contrairement aux déshumidificateurs à réfrigérant qui reposent sur des serpentins de refroidissement (qui deviennent moins efficaces dans les environnements plus froids), les modèles à dessiccant sont très performants, même dans les environnements les plus froids ou non chauffés. Cela les rend parfaits pour les garages, les vides sanitaires, les installations de stockage et les chantiers par temps froid où le contrôle de l’humidité est crucial.
- Fonctionnement silencieux et sans compresseurs : Parce que les déshumidificateurs à adsorption utilisent un agent de séchage chimique au lieu d’un cycle de réfrigération, ils fonctionnent sans ces compresseurs bruyants. Le résultat ? Fonctionnement beaucoup plus silencieux, ce qui en fait un excellent choix pour les environnements sensibles au son comme les bureaux, les bibliothèques et les environnements résidentiels.
- Fournir des performances de séchage constantes : Que la température baisse pendant la nuit ou fluctue tout au long de la journée, les déshumidificateurs à adsorption permettent une élimination fiable de l’humidité sans baisse de performance. Cela les rend particulièrement utiles dans les espaces éloignés ou semi-climatisés où le contrôle du climat est beaucoup plus difficile à réaliser.
Déshumidificateurs résidentiels
Ces systèmes s’intègrent directement dans votre installation CVC, évacuant l’excès d’humidité de chaque pièce à la fois.
- Idéal pour les grandes installations, les bureaux ouverts ou les bâtiments commerciaux à plusieurs pièces.
- Ses performances à haute capacité en font la solution la plus efficace pour une large couverture.
- Peu d’entretien une fois installé, offrant cette fonctionnalité indispensable « réglez-le et oubliez-le ».
Comment choisir un déshumidificateur.
Avec autant de modèles sur le marché, choisir le bon déshumidificateur industriel commence par la compréhension de votre espace de travail spécifique et de vos objectifs opérationnels. Décomposons-le :
1. Taux d’extraction
Mesuré en pintes par jour (PPD), le taux d’extraction définit la quantité d’humidité qu’une unité peut éliminer en 24 heures.
- Les espaces plus grands ou plus humides nécessitent des taux d’extraction beaucoup plus élevés. Si vous rencontrez ce problème, vous devrez opter pour une machine avec un PPD substantiel.
- Utilisez un hygromètre ou un hygromètre pour surveiller les niveaux d’humidité relative (HR) en temps réel si votre appareil n’est pas équipé d’un écran intégré.
- L’HR idéale pour la plupart des espaces de travail se situe entre 40 % et 60 %. Bien sûr, vous pouvez l’ajuster à votre propre HR idéale, supérieure ou inférieure à cette plage.
2. Plage de température de fonctionnement
- Les modèles à réfrigérant fonctionnent mieux dans les espaces chauds.
- Les modèles déshydratants sont mieux adaptés aux basses températures et aux environnements non chauffés comme les sous-sols ou les entrepôts frigorifiques.
- Vérifiez toujours les spécifications du produit pour confirmer la plage de fonctionnement.
3. Options de drainage
L’humidité recueillie doit aller quelque part, et la façon dont elle y parvient est importante.
- Collection de godets : Idéal pour les petits espaces ou les espaces peu utilisés, mais cela nécessite une vidange manuelle régulière, alors assurez-vous de définir des rappels pour cette tâche.
- Drainage continu par gravité : Idéal pour les installations permanentes où un drain de sol est accessible. Et il n’est pas nécessaire de vider manuellement.
- Pompes de vidange intégrées : Très utile dans les situations où le drainage par gravité n’est pas possible. Dans cette configuration, les pompes poussent l’eau vers des drains surélevés ou sur de plus longues distances.
4. Efficacité énergétique
Pour réduire les coûts, recherchez des appareils certifiés Energy Star. Ils vous feront économiser de l’argent au fil du temps. Les modèles avec des vitesses de ventilateur réglables et des minuteries programmables aident également à réduire la consommation d’énergie. De plus, les unités pour toute la maison et les unités de qualité commerciale peuvent offrir des fonctions d’arrêt automatique lorsque l’HR (humidité relative) cible est atteinte.
5. Niveau de bruit
Dans les environnements sensibles au bruit comme les bureaux, les studios ou les cliniques, l’indice de décibels est important. Recherchez des unités d’une puissance inférieure à 60 dB pour un fonctionnement silencieux.
Produits en vedette
Prêt à prendre le contrôle de la qualité de l’air de votre établissement ? Explorez notre gamme complète de déshumidificateurs commerciaux et de solutions de gestion de l’humidité pour protéger votre personnel, votre équipement et vos bénéfices.
Déshumidificateurs industriels
Conçus pour les environnements exténuants, les déshumidificateurs industriels sont le premier choix pour gérer l’humidité intense et l’humidité étouffante dans les entrepôts, les ateliers de fabrication et les grandes zones de stockage. Avec des taux d’extraction allant jusqu’à 200 PPD (pintes par jour), des hygistats intégrés pour le contrôle de l’humidité et des roulettes robustes pour une mobilité facile, ces déshumidificateurs haute capacité sont conçus pour la fiabilité et l’efficacité dans les opérations à grande échelle, et sont des déshumidificateurs commerciaux idéaux pour les entrepôts.
Déshumidificateurs pour vide sanitaire
Conçus pour lutter contre l’humidité dans les zones restreintes et à faible dégagement et les espaces confinés, les déshumidificateurs pour vide sanitaire présentent des constructions à profil bas qui peuvent aller là où les modèles standard ne le peuvent pas. Leur performance à haut rendement excelle dans les environnements plus froids, et les options de vidange continue aident à éliminer l’entretien manuel, ce qui les rend idéaux pour les espaces sujets à la moisissure comme les sous-sols et les sous-planchers pour réduire l’humidité dans la maison.
Déshumidificateurs de petite pièce
Parfaits pour les petits bureaux, les salles de serveurs étroites ou les placards de rangement, ces déshumidificateurs compacts allient portabilité et performance. Ils sont légers, fonctionnent silencieusement pour réduire les nuisances sonores et offrent à la fois un collecteur de seau et un tuyau de vidange pour une évacuation rapide et facile de l’eau.
Déshumidificateurs résidentiels
Conçus pour s’intégrer au système CVC de votre établissement, les déshumidificateurs pour toute la maison offrent un contrôle centralisé de l’humidité dans de grands espaces multipièces. Ces mauvais garçons peuvent dépasser 300 PPD et, grâce à des hygrostats numériques « réglés et oubliés », ils offrent un contrôle efficace et continu de l’humidité pour les bâtiments commerciaux et les entrepôts.
Déshumidificateurs de piscine intérieure et de spa
Conçus pour les environnements très humides (piscines intérieures, spas et centres aquatiques), ces déshumidificateurs industriels sont dotés de composants résistants à la corrosion et de ventilateurs internes robustes pour un renouvellement rapide de l’air. Conçus pour un fonctionnement continu sous une forte humidité, ils protègent les structures environnantes tout en maintenant une qualité d’air confortable pour les clients et le personnel.
Sécheurs d’humidificateurs à adsorption
Idéal pour les environnements froids, non conditionnés ou où la température fluctue, les humidificateurs sécheurs à adsorption fonctionnent efficacement en dessous de 41 °F sans réfrigérant. Compacts et empilables, ils sont idéaux pour une utilisation dans des zones sensibles telles que le stockage de produits pharmaceutiques, les installations électroniques ou les zones de transformation des aliments. De plus, leur conception écologique nécessitant peu d’entretien offre une fiabilité à long terme, ce qui vous en donne plus pour votre argent.
Pour résumer, le contrôle de l’humidité n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Que vous préveniez les dommages structurels, que vous protégiez votre équipement ou que vous rendiez simplement votre espace de travail plus confortable et plus efficace, choisir le bon déshumidificateur a un impact énorme. Visitez le centre de connaissances Global Industrial pour des articles d’experts sur les solutions de contrôle de l’humidité, la sélection d’équipements CVC, les déshumidificateurs domestiques et l’optimisation des opérations de vos installations. Ou n’hésitez pas à nous contacter ici, et nous vous aiderons à faire votre choix.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer de la conformité à toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.