Les bureaux sont l’un de ces éléments « indispensables » dans presque tous les bureaux, écoles, services informatiques et de nombreux autres lieux de travail et environnements. Les bureaux que vous choisissez peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le moral des employés / étudiants, et il peut également y avoir des implications pour la santé qui doivent être prises en compte pour certains employés, surtout s’ils passent de longues heures à ce bureau.
Peut-être que la principale raison pour laquelle les bureaux sont devenus un sujet brûlant au cours de la dernière décennie est la façon dont l’activité sur le lieu de travail a changé si radicalement pour l’Américain moyen. On estime que plus de 80 % de la main-d’œuvre américaine occupe désormais un emploi sédentaire[1], la plupart restant assis devant un ordinateur pendant la majeure partie de la journée. Et quand vous considérez que la semaine de travail de 40 heures est souvent dépassée, c’est énormément de temps qui ne va nulle part. Cela expose les employés qui restent assis toute la journée à un risque beaucoup plus élevé d’une série de problèmes de santé[2], notamment :
- Obésité
- Hypertension artérielle (hypertension)
- Douleurs lombaires
- Taux élevé de sucre dans le sang
- Taux élevé de cholestérol
- Maladie cardiovasculaire
Ce sont ces changements dans les comportements sur le lieu de travail, associés aux progrès technologiques (bureaux construits pour accueillir les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables) et à une meilleure compréhension de l’ergonomie, qui ont conduit à des changements importants dans la façon dont les bureaux sont construits. Commençons donc par la question la plus pressante que tout le monde semble soulever sur ce sujet :
Est-il préférable de se tenir debout que de s’asseoir ?
Ce n’est pas une simple réponse par oui ou par non. Bien qu’il y ait certainement des avantages pour la santé[3] à un bureau debout, il y a aussi certains avantages à s’asseoir. Les avantages d’un bureau debout incluent:
- Une augmentation de 20 % des calories brûlées (par rapport à la position assise)
- Réduction de la tension sur le bas du dos et meilleure posture
- Augmentation de l’activité musculaire
- Une plus grande vigilance (les employés peuvent s’endormir à leur bureau en raison de la fatigue mentale)
Cependant, il y a aussi quelques inconvénients à un bureau debout. Il s’agit notamment des éléments suivants :
- Pression accrue dans le cartilage du genou, les hanches et les pieds
- Augmente le risque de syndrome du canal carpien
- Plus d’énergie est nécessaire, ce qui exerce une plus grande pression sur le système circulatoire
- Diminution de la vie privée aux côtés des employés en place
C’est essentiellement un choix que vous et vos employés (ou étudiants) devez trouver ensemble. Certaines personnes, en particulier les plus jeunes, peuvent préférer de loin le bureau debout. Le personnel plus âgé ou ceux qui ont certaines conditions médicales peuvent trouver assis une bien meilleure option. Certains aimeront peut-être un hybride des deux, qui nécessite un bureau convertible/réglable en hauteur. Et ce sont les bureaux réglables en hauteur qui ne sont pas seulement une tendance actuelle, mais aussi dans un avenir prévisible.
Tout gestionnaire d’installations qui cherche à « pérenniser » ses environnements de bureau, tout en prenant soin des employés actuels, doit investir dans ces bureaux plus polyvalents. N’oubliez pas qu’ils peuvent passer d’un bureau assis à un bureau debout en quelques secondes, et vice-versa, ce qui signifie que vous pouvez vraiment plaire à tout le monde tout le temps. En effet, c’est comme acheter plusieurs bureaux en un, et cela couvre plus que la dépense initiale. De plus, l’option de réglage en hauteur va au-delà du bureau, avec des établis et d’autres modèles plus durables adoptés par de nombreuses autres industries.
D’autres options que vous devriez envisager.
Que vous optiez pour la position assise, debout ou une solution hybride, il y a beaucoup d’autres facteurs à considérer, et le type de bureau que vous achetez dépendra d’eux.
Espace au sol
Dans quel type d’environnement le bureau sera-t-il? Une usine ? Une salle de classe ? Un bureau d’entreprise typique? Chacun va mettre certaines limites sur ce qui est réellement pratique à acheter.
La polyvalence
Une ferme de cubicules ne vous donnera certainement pas le même genre de liberté pour choisir un bureau que le bureau du coin du PDG. Serez-vous même en mesure d’offrir des bureaux debout dans votre établissement ? C’est quelque chose que vous devrez planifier à l’avance.
Budget
Les prix des bureaux couvrent toute la gamme, de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers. Si vous recherchez un bureau pour un usage spécifique, vous aurez peut-être plus de marge de manœuvre que si vous équipez un étage entier de bureau. Cela aura également un impact sur les matériaux à partir desquels les bureaux sont fabriqués. Par exemple, le MDF coûtera beaucoup moins cher que le bois massif.
Longévité
Combien de temps le bureau va-t-il exister? Voyez-vous qu’il s’agira de la pièce maîtresse d’un bureau C-Suite pour de nombreuses années à venir? Êtes-vous dans un environnement qui exposera le bureau à beaucoup de punitions, surtout si c’est dans un environnement de fabrication ou une école? Votre établissement passe-t-il souvent par des mises à jour de design d’intérieur? Ces facteurs auront un impact sur les matériaux et le budget.
Armoires de rangement
Le bureau doit-il pouvoir stocker beaucoup de dossiers et de matériel de bureau ? Peut-être des outils ou de l’électronique, ou une collection de livres? Allez-vous avoir besoin de tiroirs et d’un clapier, ou voulez-vous simplement le modèle le plus basique sans aucune option de rangement?
usage
S’agira-t-il d’un bureau qui contient un ordinateur portable ou de bureau? Il existe des conceptions spécifiques pour les accueillir. Sera-t-il utilisé par plus d’une personne à la fois? S’il doit abriter une imprimante ou un scanner, un bureau en forme de L est souvent une excellente solution.
Conception
Où va ce bureau? Si c’est dans une zone de réception, vous voudrez faire une bonne première impression. S’il ne sera jamais vu par quelqu’un d’autre que la personne qui l’utilise, le design peut ne pas être aussi important.
Quels types de bureaux sont disponibles ?
Enfin, jetons un coup d’œil à certains des types / types de bureaux que vous allez choisir, en gardant à l’esprit les facteurs ci-dessus.
Assis ou debout, nous pouvons vous aider avec votre prochain déménagement.
Que vous recherchiez un bureau spécifique ou que vous ayez besoin d’équiper un étage de bureau entier, Global Industrial dispose d’une large gamme de bureaux disponibles pour votre entreprise. Parlez à nos experts amicaux aujourd’hui et nous vous ferons asseoir (ou debout) confortablement.
[1] Bibliothèque nationale de médecine [Lien]
[2] La clinique Mayo [lien]
[3] UCLA Health [Lien]
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.