À la suite d’une pandémie mondiale, la façon dont les entreprises fonctionnent a été modifiée de façon permanente. Un changement majeur s’est produit dans les habitudes d’achat des consommateurs, de plus en plus de personnes choisissant d’acheter des produits en ligne. Cela a radicalement changé le volume des stocks de l’entreprise; produits et stockés, tout en obligeant les entreprises à réévaluer la façon dont elles structurent leurs entrepôts pour être les plus efficaces.
Avec l’expansion rapide du commerce électronique, les centres de distribution et les installations de fabrication sont soumis à une pression constante pour suivre ces commandes en ligne entrantes. L’un des plus grands obstacles est de savoir comment gérer la hausse de la demande avec leur empreinte existante. Que se passe-t-il lorsque de nouvelles machines sont nécessaires pour accélérer le débit, mais qu’il n’existe pas d’espace pour ces machines? Quand est-il temps de prendre de l’expansion? Est-il plus rentable d’acquérir de nouveaux terrains ou de construire vers le haut dans l’installation existante? Alors que les géants du commerce électronique continuent de développer leur infrastructure logistique, ils recherchent des méthodes d’expansion rentables comme solution. L’un des moyens les plus simples et les plus rentables pour ces installations d’améliorer leur capacité consiste à installer des mezzanines industrielles en acier.
Qu’est-ce qu’une mezzanine ?
Dans les environnements industriels, une mezzanine est un plancher / plate-forme surélevé qui est installé entre le sol et le plafond. En règle générale, il s’agit de structures autoportantes, boulonnées avec des composants en acier de construction, qui peuvent être démontées ou déplacées si nécessaire. Les mezzanines industrielles en acier sont souvent conçues sur mesure pour répondre aux différentes exigences requises par leur application. Ils peuvent varier considérablement en superficie en pieds carrés, en portées de colonnes, en types de terrasses, en capacités, en nombre de niveaux de plancher, etc. Dans les applications d’entrepôt, une mezzanine est généralement installée pour le stockage de machines, d’équipements, d’inventaires ou d’autres matériaux afin de libérer de l’espace au niveau du sol. Dans les centres de distribution, les mezzanines peuvent également être utilisées pour le stockage, mais sont plus souvent installées pour créer un espace de travail supplémentaire pour le personnel et les machines telles que les convoyeurs et les systèmes de tri.
Mezzanines vs autres méthodes d’expansion
Les géants du commerce électronique ont diverses options lorsqu’ils envisagent des moyens d’ajouter ou de libérer de l’espace au sol; cependant, les mezzanines ont attiré l’attention comme l’une des méthodes les plus rentables. La réalité est que les planchers de bâtiments permanents nécessitent généralement des coûts annuels importants pour être entretenus (p. ex. CVC, éclairage, taxes). Avec une mezzanine, les centres de distribution peuvent tirer parti de l’espace aérien qu’ils paient déjà et peuvent le faire sans les coûts élevés associés à la construction de nouveaux bâtiments. De plus, étant donné que les mezzanines sont identifiées comme des biens d’équipement, elles peuvent être amorties en 7 ans, ce qui leur permet de réduire considérablement le revenu imposable au cours de leur durée de vie par rapport à l’amortissement de 39 ans pour les biens immobiliers. Dans certains États, les mezzanines peuvent même être exonérées d’impôts fonciers. Pour les centres de distribution s’étendant sur des centaines de milliers de pieds carrés, choisir entre une extension supplémentaire du plancher / bâtiment ou une installation mezzanine est souvent une décision de plusieurs millions de dollars.
Applications mezzanine pour les centres de distribution
Les opérations d’entreposage et d’exécution sont équipées de nombreux systèmes automatisés de manutention de matériaux pour stocker, récupérer, emballer, scanner et trier les marchandises. Des plates-formes surélevées, telles que des mezzanines, sont souvent installées pour soutenir ces systèmes et libérer de l’espace au sol. Les machines courantes trouvées sur les mezzanines dans les opérations d’exécution comprennent:
- Convoyeurs automatisés utilisés pour trier les colis entrants
- Scanners pour identifier correctement les dimensions de l’emballage
- Balances automatiques pour la vérification du poids des colis
- Trieurs pour regrouper des lots de colis à envoyer à des centres de distribution plus petits pour la livraison au client final
Cette machine consomme une quantité considérable d’espace au sol et peut s’étendre sur plus de 1 000 pieds de longueur, mais les mezzanines offrent le niveau de flexibilité de conception requis pour leur fournir une surface surélevée stable. Cela crée un espace précieux au sol en dessous pour des opérations supplémentaires, telles que d’autres systèmes automatisés, la circulation des chariots élévateurs, etc. La plupart des mezzanines peuvent être conçues pour accueillir des obstacles tels que des colonnes de bâtiment ou pour répondre à des exigences spécifiques telles que la superficie en pieds carrés, les portées de colonnes et les charges nominales; toutefois, l’étendue de ces capacités varie selon le fabricant. D’autres solutions de stockage, telles que les plates-formes prises en charge par un rack ou des étagères, n’offrent pas ce même niveau de flexibilité de conception.
Sécurité de la mezzanine
La mise en œuvre et la formation des travailleurs sur la sécurité de la mezzanine est la première étape de la création d’un environnement de travail sûr. Respectez strictement la charge nominale de conception fournie par le fabricant et gardez la zone sans encombrement, afin de réduire les risques de glissades, de trébuchements et de chutes. L’installation d’une barrière de sécurité est peut-être le moyen le plus efficace d’assurer la sécurité de vos équipes sur place et d’éviter les bords surélevés exposés sur les structures. Les barrières de sécurité peuvent être configurées pour s’adapter à votre espace et doivent respecter ou dépasser les normes de sécurité. Le pivot de sécurité innovant de Wildeck est un excellent exemple de solution de sécurité efficace. Le portail est personnalisable et facile à installer, tandis que la construction solide et équilibrée permet un levage facile et un fonctionnement sûr du portail. De plus, lorsqu’un côté de la porte s’ouvre, l’autre se ferme automatiquement, pour assurer une sécurité maximale. Comprendre le nouvel équipement et éduquer les employés sur les meilleures procédures de sécurité lors de l’utilisation de cet équipement améliorera la productivité et la satisfaction des employés.
L’avenir des mezzanines
Avec la tendance du commerce électronique qui devrait rester forte, les mezzanines industrielles en acier continueront d’être identifiées comme un moyen stratégique de réduction des coûts pour les centres de distribution qui en sont aux étapes de planification de la construction ou en cours de rénovation. Leur praticité et leur nature hautement personnalisable en font une solution privilégiée pour les défis de manutention les plus déroutants. Bien que les mezzanines soient une solution simple, il est impératif de coacher les travailleurs sur les meilleures pratiques de sécurité, afin d’assurer l’espace de travail le plus efficace et le plus productif. Pour ceux qui cherchent à ajouter de l’espace au sol sans coûts de CVC inutiles, et avec des avantages fiscaux importants, ne cherchez pas plus loin qu’une mezzanine.
-
Cet article a été concédé sous licence à Global Industrial® par Wildeck pour publication sur le Global Industrial Knowledge Center.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.