Il n’y a aucun doute à ce sujet, sortir de nos jours est de plus en plus vital pour les communautés, les écoles et les espaces publics. Depuis la pandémie mondiale, il y a eu une évolution vers beaucoup plus d’opportunités à distance, ce qui signifie que de nombreuses personnes passent beaucoup plus de temps à la maison. Ce n’est pas sain, et en plus de manquer de vitamine D que vous obtenez en étant à l’extérieur, les activités de plein air offrent également une pause dans le stress quotidien de la vie. Qu’il s’agisse de faire du sport dans le parc local, d’emmener les enfants à un terrain de jeux pour enfants, de rencontrer des amis pour un pique-ou simplement de passer du temps en tête-à-tête avec la nature, des espaces de loisirs extérieurs accueillants et sûrs peuvent remonter le moral, stimuler l’énergie et même vous aider à vous faire de nouveaux amis.
En fait, le temps passé à l’extérieur est si important pour nous en tant que société, tant pour la santé mentale que physique, que deux programmes existent pour le promouvoir. Tout d’abord, il y a l’Outdoor Recreation Legacy Partnership (ORLP). Ce programme américain offre des subventions pour aider à développer et à améliorer les installations de loisirs en plein air, en particulier dans les communautés économiquement mal desservies et les zones urbaines. La mission de l’ORLP est de financer et de soutenir la création et l’amélioration d’espaces de loisirs extérieurs, en particulier dans les zones où l’accès à ces espaces est limité. Géré par le National Park Service, il finance généralement des projets tels que de nouveaux parcs, des terrains de jeux, des sentiers et d’autres zones de loisirs.
Ensuite, il y a les programmes d’espaces ouverts. Généralement mis en œuvre aux niveaux local, étatique ou national, cela implique des partenariats public/privé, des subventions ou des financements d’agences gouvernementales. Ces programmes visent à protéger les terres contre le développement (l’étalement urbain engloutit les espaces extérieurs) afin de fournir aux communautés un accès à des espaces verts, à des zones de loisirs et même à des habitats pour la faune.
Les quatre principaux objectifs des programmes d’espaces ouverts sont généralement les suivants :
- Conservation: Préserver les paysages naturels, les écosystèmes et la biodiversité.
- Récréation: Fournir des zones de loisirs publiques telles que des parcs, des sentiers et des activités de plein air.
- Amélioration de la communauté : Améliorer la qualité de vie en offrant des espaces verts accessibles, qui peuvent contribuer à la santé et au bien-être des résidents.
- Protection de l’environnement: Protéger les ressources en eau, la qualité de l’air et les habitats naturels contre les impacts de l’urbanisation.
Vous devriez absolument vous pencher sur ces deux initiatives, vous découvrirez peut-être que vous êtes éligible à des subventions ou à un financement pour améliorer ou créer un espace de loisirs extérieur. Alors, maintenant que vous comprenez l’importance de sortir, jetons un coup d’œil à toutes les façons dont vous pouvez aménager votre propre espace pour qu’il soit un endroit amusant, sûr et accueillant.
L’essentiel pour une zone de loisirs en plein air
1. Équipement de terrain de jeu
Pierre angulaire de nombreux espaces de loisirs extérieurs, les équipements de jeux (balançoires, toboggans, cadres d’escalade, forts, etc.) offrent aux enfants la possibilité de jouer de manière imaginative avec leurs amis et leur famille. Lorsque vous choisissez un équipement de terrain de jeu, tenez compte de la durabilité, des caractéristiques de sécurité et de l’adaptation à l’âge. Recherchez des options de qualité commerciale qui peuvent résister à une utilisation intensive et à diverses conditions météorologiques.
Et bien sûr, regardez les traitements de sol qui permettent aux enfants de tomber sans se blesser. Il peut s’agir de n’importe quoi, du caoutchouc solide et du paillis au sable de jeu, du gravier, de l’herbe et de la fibre de bois d’ingénierie (EWF). L’option de loin la plus populaire pour cela est les dalles de terrain de jeu en caoutchouc imbriquées. Ils sont durables, résistants aux intempéries et absorbent les chocs pour réduire les blessures. Faciles à installer et nécessitant peu d’entretien, leur conception imbriquée s’adapte aux surfaces comme le béton, l’asphalte et même le gravier. Cela les rend idéaux pour les écoles, les parcs et les zones résidentielles, créant une surface de jeu sûre et durable pour protéger les enfants des chutes.
2. Tables de pique-
Les tables de pique-créent des espaces extérieurs accueillants où les amis et la famille peuvent se réunir, se détendre et prendre des repas ensemble (les barbecues d’été sont toujours un succès). Que vous les installiez dans des parcs, des cours d’école ou des zones résidentielles, les tables d’extérieur sont une option d’assise pratique et confortable qui encourage les rassemblements sociaux, l’apprentissage en plein air et plus de temps en plein air. Bien sûr, la durabilité est essentielle ici car ils doivent supporter les éléments toute l’année, alors optez pour des matériaux résistants aux intempéries et nécessitant peu d’entretien, comme l’acier enduit de poudre ou le plastique recyclé.
3. Bancs extérieurs
Des bancs stratégiquement placés offrent des lieux de repos et des zones d’observation dans tout l’espace de loisirs. Ils peuvent être particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, car ils permettent de s’assurer que l’endroit est accessible et agréable pour tous les membres de la communauté.
4. Stations de remplissage de bouteilles d’eau et fontaines à boire
Il semble que les étés deviennent plus chauds chaque année, et rester hydraté est crucial lors des activités de plein air dans la chaleur torride. Aujourd’hui, les stations de remplissage de bouteilles d’eau et les fontaines à boire offrent un accès rapide et facile à l’eau potable, et elles favorisent également la durabilité en réduisant les déchets de bouteilles en plastique à usage unique (un problème important pour tant de gens à l’heure actuelle). Encore une fois, la durabilité est importante, et vous devriez également envisager des modèles avec des filtres intégrés et des composants adaptés à l’extérieur pour une utilisation toute l’année. Si les animaux de compagnie sont une considération, vous pouvez même trouver des modèles avec des stations pour animaux de compagnie et des remplisseurs de bols.
5. Équipement d’entretien des terrains
Il ne sert à rien d’avoir une belle aire de loisirs si vous ne la gardez pas bien entretenue. Les bons outils pour le travail varient, y compris les tondeuses à gazon, les souffleuses à feuilles, les sécateurs et les brouettes. Préparez-vous à dépenser autant que possible pour ces articles, plus la qualité est élevée, plus ils dureront longtemps. Et vous aurez peut-être également besoin d’un abri à outils sécurisé et verrouillable.
6. Supports à vélos
Les vélos sont un gros business. Des programmes comme la journée Bike To Work, ainsi que l’accent mis sur des moyens plus sains de se déplacer (et d’aider l’environnement), signifient qu’il y a plus de besoin de supports à vélos que jamais auparavant. Des supports à vélos sûrs et bien conçus offrent une solution pratique pour les cyclistes et peuvent aider à réduire la congestion automobile dans les aires de stationnement.
7. Gradins
Pour les espaces extérieurs qui accueillent des événements sportifs ou des spectacles, des gradins robustes sont indispensables. Ils offrent des sièges confortables aux spectateurs et peuvent être un excellent ajout aux zones de loisirs polyvalentes. Fabriqués à partir de matériaux robustes comme l’aluminium, ils sont conçus pour résister aux conditions extérieures les plus difficiles. Disponibles dans une variété de tailles et de configurations, les gradins peuvent répondre à différentes exigences de capacité. Les options portables offrent des sièges fiables et confortables pour les invités et les fans, et peuvent être facilement rangées lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
8. Équipement de sécurité
Assurer la sécurité de tous les utilisateurs doit être votre priorité absolue. Cela inclut des éléments tels que des cônes de signalisation, des barricades de contrôle des foules et des dispositifs de sécurité de stationnement tels que des dos d’âne et des bordures de stationnement. Ces éléments permettent de gérer la fluidité du trafic et de prévenir les accidents dans les zones achalandées. Vous devriez également envisager des équipements de protection et même des équipements de sécurité incendie.
9. Poubelles et assainissement
Un coffre-fort extérieur en désordre n’est pas seulement peu invitant, il est aussi insalubre. Il est important de maintenir un environnement propre pour la santé et le plaisir de tous les utilisateurs. Placez des poubelles et des bacs de recyclage à des endroits stratégiques (près des sièges, des tables, des équipements de jeu) pour encourager les gens à se débarrasser de leurs déchets de manière responsable. Si possible, proposez également des options de recyclage. Vous devriez également rechercher des modèles avec des couvercles sécurisés pour empêcher la litière de s’envoler et pour dissuader les insectes et les animaux.
Quelques considérations supplémentaires avant d’acheter
Lors de l’aménagement d’un espace de loisirs extérieur, il est tentant d’opter pour des produits de qualité résidentielle moins chers. Cependant, c’est une erreur. Investir dans du mobilier et de l’équipement d’extérieur de qualité commerciale ou industrielle offre plusieurs avantages non négligeables :
- Longévité et durabilité : Les produits de qualité commerciale sont conçus pour résister à une utilisation intensive, à des conditions météorologiques difficiles et au vandalisme potentiel. Cette robustesse se traduit par une durée de vie plus longue, ce qui signifie moins de remplacements. Comme le dit le vieil adage, achetez pas cher, achetez deux fois.
- Maintenance minimale : Les meubles et équipements d’extérieur de haute qualité nécessitent généralement moins d’entretien, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent à long terme. Recherchez des caractéristiques telles que des revêtements résistants à la rouille, des matériaux stabilisés aux UV et du matériel inviolable pour un entretien plus facile.
- Plus de sécurité : Les produits de qualité commerciale sont fabriqués pour répondre à des normes de sécurité strictes, réduisant ainsi le risque d’accidents et de blessures. Cela est particulièrement vrai pour les équipements de jeux et autres zones très fréquentées.
Création d’un espace de loisirs extérieur complet
Enfin, quelques conseils sur la planification de votre espace de loisirs extérieur. Ne faites pas vos achats avant d’avoir pris en compte ce qui suit :
- Évaluez vos besoins : Réfléchissez bien aux exigences spécifiques de votre communauté ou de votre établissement. Tenez compte de facteurs tels que les groupes d’âge desservis, les habitudes d’utilisation typiques et les besoins particuliers ou préoccupations en matière d’accessibilité. Avez-vous besoin de rampes pour les fauteuils roulants par exemple ?
- Prévoir des aires polyvalentes : Concevez des espaces pouvant accueillir diverses activités et groupes d’utilisateurs. Par exemple, un terrain ouvert peut servir de zone sportive, d’espace événementiel ou de zone de loisirs décontractée.
- Incorporer la nature : Vous êtes à l’extérieur, rendez-le en plein air ! Intégrez des éléments naturels tels que des arbres, des jardins ou des jeux d’eau pour créer un environnement plus accueillant et apaisant.
- Planifier la croissance : Choisissez des équipements modulaires ou extensibles qui peuvent être facilement mis à jour ou ajoutés en fonction de l’évolution des besoins au fil du temps. Une nouvelle zone de loisirs extérieure pourrait devenir un point chaud populaire et nécessiter des brûlures, des poubelles et des commodités supplémentaires.
- Demandez à votre communauté : Que veulent les gens ? Qu’est-ce qu’ils ne veulent pas ? Ne jouez pas à des jeux de devinettes, trouvez des moyens de demander, y compris des e-mails, des appels, des réunions en personne, etc. Lorsque vous impliquez les parties prenantes dans le processus de planification, vous vous assurez que l’espace répond aux divers besoins de la communauté qu’il dessert.
En résumé, la rénovation de votre espace de loisirs extérieur est un investissement dans la santé et le bien-être de votre communauté. En sélectionnant soigneusement des produits de haute qualité et de qualité commerciale et en concevant soigneusement l’espace, vous pouvez créer un environnement dynamique, sûr et accueillant qui répond à divers besoins et résiste à l’épreuve du temps. Et si vous avez besoin d’aide pour la planification, l’équipement ou tout autre élément lié à vos achats de loisirs de plein air, l’un de nos experts se fera un plaisir de vous aider.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.