Mise sous tension avec des outils alimentés par batterie
Il y a un buzz autour de l’industrie des outils électriques ces jours-ci, et il s’agit de batteries. La popularité des outils alimentés par batterie est alimentée par les progrès de la technologie des batteries, les nouvelles applications pour les outils et l’équipement alimentés par batterie et l’adoption continue de ces outils sans fil parmi les utilisateurs commerciaux et résidentiels. Le marché mondial des outils électriques devrait atteindre 57,4 milliards de dollars d’ici 2026, selon une prévision récente de MarketsandMarkets, et les produits les plus demandés sont les outils alimentés par batterie de marques comme Ego, Milwaukee, Dewalt et Makita.
Ce changement dans les préférences pour les outils électriques est destiné à se poursuivre à mesure que les progrès de la technologie des batteries ouvrent la voie à une durée de vie prolongée de la batterie, à une puissance incrémentielle et à une autonomie accrue. Et toute cette puissance accrue pour faire le travail se traduit par des outils inédits, comme des tronçonneuses à piles, des scies à mât sans fil, des scies à onglets sans fil de 12 pouces, des scies à table sans fil et bien plus encore. Il révolutionne le chantier, la productivité et les résultats.
Sachant que les outils alimentés par batterie sont l’avenir de l’industrie des outils électriques, plongeons dans ce qui se cache derrière l’augmentation des performances et de la popularité des outils fonctionnant sur batterie.
La révolution des batteries est en marche
Faire le travail correctement et aussi efficacement que possible est la clé sur un chantier ou dans votre cour. Lorsque la vitesse est en jeu, cela signifie généralement utiliser des outils à essence plus longs. Cependant, les nouvelles avancées technologiques ont conduit à des capacités de cellules de batterie plus élevées et à des durées d’exécution considérablement plus longues, ce qui signifie moins d’interruptions et de voyages vers le chargeur. Ainsi, vous êtes en mesure de faire le travail plus rapidement, en respectant les délais et le budget.
Pour de nombreuses marques, la limite stricte des performances de la batterie a conduit à s’éloigner de la technologie de batterie NiCad au lithium-ion. Ce changement à lui seul a ouvert les vannes de l’innovation en matière de batteries. En conséquence, nous avons maintenant des batteries construites avec des cellules lithium-ion plus grandes. En raison des progrès considérables de la technologie lithium-ion au cours de la dernière décennie, les cellules lithium-ion sont capables de maintenir une puissance constante. Grâce à sa puissance sans décoloration, la batterie ne tombe pas avant la dernière perceuse ou coupe, ce qui permet à l’utilisateur de faire le travail sans avoir à recharger constamment. Déplacer la puissance de la batterie au-delà de ce qui était disponible il y a seulement quelques années.
Les augmentations de puissance qui en résultent proviennent également du fait que certains fabricants ont ajouté une rangée supplémentaire de cellules à leurs batteries pour créer des batteries de capacité encore plus élevée. Une cellule de batterie physiquement plus grande vous permet d’avoir une capacité de charge comparable avec une densité de charge inférieure, ce qui se traduit par des batteries plus froides qui fournissent une plus grande sortie de courant. Une batterie plus grande peut également atteindre de nouveaux niveaux de capacité de charge de la batterie. Une fois de plus, ces développements de batteries modernes ont aidé les marques à offrir de nouveaux niveaux de puissance et de performance qui aident à faire le travail.
Systèmes à haute tension
En ce qui concerne les systèmes de tension, les grandes marques ont adopté différentes approches des progrès. Certaines marques ont doublé leurs batteries pour fournir des outils à tension plus élevée, tandis que d’autres marques ont opté pour des batteries à tension plus élevée qui étaient également rétrocompatibles avec leurs systèmes à basse tension. Pourtant, d’autres marques ont créé des plates-formes de tension plus performantes qui ont généré des outils alimentés par batterie plus performants. Ajoutez ces systèmes d’outils électriques sans fil à tension plus élevée aux moteurs sans balais de niveau supérieur, et vous avez de la puissance et de la capacité.
![](https://www.globalindustrial.com/binaries/content/gallery/resourcecenterbrx/images/powering-up-with-battery-powered-tools/battery-powered_new.jpg)
Moteurs sans balais. Puissance accrue.
Comme nous venons de le mentionner, le développement des moteurs sans balais a également contribué à changer les règles du jeu pour les outils alimentés par batterie. Étant donné que les moteurs sans balais offrent une efficacité énergétique supérieure, ces moteurs peuvent être plus compacts en raison du rapport couple / poids élevé et d’un couple par watt plus élevé. En mettant en œuvre des moteurs sans balais, les marques ont pu créer des moteurs plus efficaces, plus puissants et dotés d’une autonomie prolongée que les moteurs à balais. N’étant plus réservée aux marques haut de gamme, la technologie des moteurs sans balais a trouvé son chemin à travers les plates-formes d’outils, la rendant facilement accessible aux utilisateurs.
Plus de contrôles et de paramètres utilisateur
Accrochez-vous à votre meuleuse d’angle, le développement de moteurs sans balais a également entraîné des contrôles plus spécialisés, ce qui a permis de progresser dans les caractéristiques et les capacités spécifiques aux outils. Par exemple, plusieurs réglages de puissance ou de vitesse, embrayages électroniques et plus encore. Les possibilités offertes par la technologie des moteurs sans balais permettent de poursuivre le développement d’avancées sans fil fonctionnant sur batterie qui profitent quotidiennement à l’utilisateur. Un autre progrès dans la mise au point d’outils fonctionnant sur batterie est le développement de la technologie anti-pots-de-vin.
Impact sur l’environnement.
L’une des raisons pour lesquelles les utilisateurs choisissent des outils électriques à piles est l’impact des outils électriques sur l’environnement. Prenons l’exemple d’un moteur à essence. Les outils à gaz brûlent des combustibles qui polluent l’environnement, émettent des fumées, fuient de l’huile et génèrent une pollution sonore forte et potentiellement nocive. Alors que les outils électriques à piles n’ont pas un tel impact environnemental. L’absence d’émissions, de bruit et une empreinte carbone plus faible les rendent beaucoup plus attrayants pour les utilisateurs soucieux de l’environnement.
Les coûts d’entretien
Le temps, comme vous le savez, c’est de l’argent. Et les temps d’arrêt pour toute entreprise sont une perte de revenus inefficace. C’est pourquoi l’entretien et les réparations sont une grande partie du fonctionnement de l’équipement motorisé. L’un des principaux avantages des outils alimentés par batterie est qu’ils sont moins chers et plus faciles à entretenir que ceux à essence. Il n’y a pas de liquides ou de bougies d’allumage à remplacer, pas de déversements à nettoyer ou de réservoirs d’essence à remplir avec des unités à essence. Pour la plupart, l’entretien d’un outil électrique à piles nécessite simplement de remplacer la batterie.
Prise en charge
Vous constaterez que de nombreuses marques d’outils continuent d’élargir leur gamme avec de nouveaux types de produits et des mises à niveau. De plus en plus de fabricants déploient des plates-formes sans fil complètes qui permettent à des suites entières d’outils d’être alimentées par les mêmes batteries et chargeurs. Maintenant, êtes-vous chargé et prêt à en savoir plus?
Chez Global Industrial, nous offrons les outils alimentés par batterie les plus fiables et les plus fonctionnels du marché, capables de gérer les travaux les plus difficiles, qu’ils soient commerciaux ou résidentiels. Apprenez-en plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à accomplir votre travail et à développer votre entreprise en vous connectant avec l’un de nos représentants commerciaux industriels mondiaux au 888.978.7759 ou en nous contactant ici.