On parle beaucoup de compresseurs d’air silencieux ces jours-ci, et pour une bonne raison. Après tout, un compresseur d’air silencieux est tout aussi puissant qu’un compresseur d’air standard, mais conçu pour offrir un niveau de sécurité et de commodité supérieur sur le chantier, l’usine de fabrication et l’atelier du mécanicien automobile. Alors que 70 % des fabricants aux États-Unis ont des compresseurs d’air, le marché pour eux s’étend beaucoup plus loin pour inclure les entrepreneurs et les propriétaires de maisons de bricolage. Source d’énergie pour une grande variété d’outils, les compresseurs d’air silencieux sont durables et fiables, qu’ils soient utilisés dans une usine de fabrication industrielle, un chantier de construction ou autour de la maison. En effet, les fabricants apprécient la productivité et le bruit réduit qu’offrent les compresseurs d’air silencieux, tandis que les entrepreneurs apprécient leur polyvalence et que les propriétaires aiment tout simplement que leur maison ne tremble pas pendant l’installation de panneaux de perles.
Cependant, bien qu’il n’y ait pas de manque de puissance avec un compresseur d’air silencieux, il y a certainement un manque de connaissances à leur sujet. Donc, maintenant que nous avons exploré le quoi et le qui des compresseurs d’air silencieux, plongeons dans le pourquoi pour voir à quel point il peut être bénéfique d’utiliser un compresseur d’air silencieux dans un environnement industriel, commercial ou résidentiel.

Les 4 avantages d’un compresseur d’air silencieux
UN CHANTIER PLUS SÛR
La perte auditive est l’une des blessures les plus signalées sur les chantiers et dans les usines de fabrication. En fait, l’OSHA a établi des directives et des recommandations en matière de décibels pour des niveaux acceptables de bruit émis par l’équipement. La restriction de l’agence de sécurité sur les niveaux de bruit sur les lieux de travail aux États-Unis exige que l’exposition au bruit ne dépasse pas 90 décibels pour un quart de travail de huit heures, et l’EPA estime qu’une exposition de 24 heures à 70 décibels ou plus expose les personnes à un risque de perte auditive. Les compresseurs d’air silencieux sont conçus pour réduire le bruit à 60 décibels ou moins, soit l’équivalent d’une conversation normale. La réduction des niveaux de bruit aide à réduire la fatigue, qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner de mauvaises décisions en matière de sécurité sur le chantier et une perte auditive irréparable.
RESPONSABILITÉ RÉDUITE
Les compresseurs d’air silencieux ne réduisent pas seulement le bruit, mais aussi la probabilité que votre entreprise fasse face à une poursuite en responsabilité de la part d’employés qui ont subi une perte auditive permanente en raison du bruit ambiant excessif généré par les compresseurs d’air standard de tous types. Avec un compresseur d’air silencieux, il y a moins de risques de mauvaise communication sur le chantier, où il est essentiel d’avoir une communication claire. Ainsi, au lieu que les employés aient du mal à entendre le bruit ambiant inutile, les compresseurs d’air silencieux permettent aux gens de parler à des niveaux de conversation normaux, réduisant ainsi les problèmes de communication et réduisant le risque d’accidents et de blessures.
DES CHANTIERS PLUS EFFICACES
Parce qu’ils sont beaucoup plus silencieux que les compresseurs d’air traditionnels, les modèles silencieux peuvent être placés à l’intérieur à proximité des travailleurs sur un chantier. Le fait de devoir isoler le compresseur d’air dans des endroits extérieurs éloignés entraîne une usure accrue et une perte de temps, un besoin accru de tuyaux plus longs, ce qui réduit la productivité via une chute de puissance et expose le compresseur à des éléments extérieurs, ce qui réduit le cycle de vie de l’équipement. En termes simples, plus un compresseur d’air est éloigné des outils pneumatiques, plus la perte de pression est importante.
UNE ENTREPRISE PLUS ATTRACTIVE
Bien qu’il y ait une différence de coût pour un compresseur d’air silencieux, investir dans un équipement de qualité montre aux employés que votre première préoccupation est leur sécurité. Mais alors, qu’est-ce que cela vaut pour vous d’avoir une culture de qualité, sans parler d’éviter les poursuites en responsabilité des employés blessés? En fin de compte, recruter des employés est beaucoup plus facile lorsque vous leur offrez un environnement conçu en pensant à leur succès et à leur bien-être.


Du point de vue du volume, les compresseurs d’air silencieux créent ce qui équivaut à un léger bruit de fond. Faire suffisamment de son pour savoir qu’ils sont prêts à travailler, mais pas au point que l’espace de travail soit compromis. Vous voulez en savoir plus? Chez Global Industrial, nous offrons des compresseurs d’air silencieux et silencieux portables de la plus haute qualité, fiables, répondant à toutes les normes de sécurité et pouvant gérer n’importe quel travail, qu’il s’agisse de fabrication industrielle, de construction sur site ou d’un projet de bricolage. Maintenant, comment cela vous semble-t-il?
Apprenez-en plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à protéger vos employés et à développer votre entreprise en communiquant avec l’un de nos représentants commerciaux Global Industrial au 888.978.7759 ou en nous contactant ici.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.