Avez-vous déjà déposé une réclamation d’accident du travail en raison de glissades et de chutes? À quand remonte la dernière fois que quelqu’un a examiné les tapis dans votre établissement pour apporter les ajustements appropriés?
Tous ces freins et contrepoids sont essentiels pour maximiser l’efficacité opérationnelle. Bien que l’OSHA n’ait actuellement aucune norme générale de l’industrie exigeant l’utilisation de nattes, l’OSHA fait référence à la valeur de ces tapis dans ses directives et note qu’ils « devraient être fournis dans la mesure du possible » (OSHA 1 910,22 (a) (2). Les tapis de sécurité sont là pour vous aider.
Alors que les tapis sont souvent négligés et piétinés, les tapis de sol sont les héros méconnus dans les installations du monde entier et vont des tapis de cuisine aux tapis de gym, en passant par les carrés de moquette et tout ce qui se trouve entre les deux. Généralement utilisés pour protéger le sol, les tapis sont beaucoup plus bénéfiques que beaucoup ne le pensent, en particulier pour améliorer l’efficacité opérationnelle. L’une des nombreuses clés de l’amélioration de l’efficacité consiste à créer des environnements de travail sûrs et sains pour les employés, une façon d’y parvenir est d’utiliser des tapis de sol.
APPORTER DE L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE AU PLANCHER
Les tapis sont des options de revêtement de sol industriel impératives pour la mise en œuvre de l’efficacité opérationnelle. Les organisations qui assurent la sécurité de leurs installations peuvent aider à prévenir les accidents et les blessures, les absences inutiles et à remonter le moral. Voici quelques points à garder à l’esprit lorsque vous cherchez à offrir un milieu de travail efficace à vos employés :
Tapis de sécurité :
Les tapis de sécurité peuvent fournir des surfaces qui aident à prévenir les glissades, les trébuchements et les chutes. Cela peut améliorer l’efficacité en prévenant les blessures, en réduisant les réclamations d’indemnisation des travailleurs, les journées de travail perdues et les réclamations d’assurance.
Confort :
Les tapis créent une barrière entre un sol dur et inconfortable et les pieds d’un employé. Rester debout pendant de longues périodes sur la mauvaise surface peut avoir des effets néfastes. Avoir des outils confortables, tels que des tapis de sol, permettra aux employés de fonctionner à 100 % avec moins de douleur et d’être productifs pendant de longues périodes.
Propreté:
Le bon type de tapis peut aider à réduire la quantité de saleté, de poussière et de débris suivis dans une installation. Cela peut améliorer l’efficacité en réduisant le temps et les ressources nécessaires pour nettoyer et entretenir un espace de travail.
Amélioration de l’apparence :
Une installation propre et organisée donne aux employés un sentiment de fierté et de responsabilité. Rencontrez-vous des clients dans votre établissement ou travaillez-vous à partir d’un bureau adjacent ? Le revêtement de sol en planches de vinyle, connu sous le nom de revêtement de sol LVP, améliorera considérablement l’apparence rapidement tout en créant un endroit confortable pour faire des affaires pour vous et vos clients. Votre entreprise exploite-t-elle une flotte de véhicules ? Les tapis de voiture permettent à votre entreprise d’avoir l’air bien avant, même lorsque vous êtes sur la route.
Facilité d’entretien :
Votre personnel d’entretien vous remerciera lorsque son temps d’entretien sera réduit parce que vous avez une installation facile à entretenir. Moins de temps de maintenance signifie plus de temps pour la productivité et les améliorations qui peuvent renforcer la fierté d’un employé dans une organisation.
Plus pour l’étage
Naturellement, lorsque vous pensez aux tapis de sol, vous pensez aux tapis pour vous essuyer les pieds lorsque vous entrez dans une installation. Pourtant, les différences entre les variétés de tapis de sol sont beaucoup plus nuancées. Même au sein des types de tapis de sol, des considérations supplémentaires doivent être prises en compte afin que vos employés restent en sécurité et à l’aise tout au long de leur carrière. Les tapis de sol que l’on trouve habituellement dans une installation sont:
Questions clés à se poser :
- Améliorez-vous la sécurité de vos travailleurs et de vos installations tout en respectant les normes de l’industrie ?
- De quoi vos employés ont-ils besoin ? Demandez à vos employés de savoir où ils pourraient avoir besoin d’une aide pour réduire la charge de travail de la journée.
- Où se trouvent vos zones à fort trafic ? Ce sont les premiers endroits pour ajouter ou mettre à jour vos tapis. De plus, pensez aux tapis de sauvegarde que vous pouvez ranger. Les zones très fréquentées ont souvent été reconnues coupables d’usure.
Votre partenaire en matière de sécurité, d’entretien des planchers et plus encore
Les tapis de sol peuvent contribuer à améliorer l’efficacité opérationnelle en créant un lieu de travail plus sûr, plus confortable et plus organisé, ce qui peut augmenter la productivité et réduire les coûts. Cependant, la solution de revêtement de sol la plus efficace dépendra des besoins et des exigences spécifiques de votre entreprise ou organisation. En tant qu’expert dédié aux pièces et aux solutions, Global Industrial peut examiner vos installations pour détecter les lacunes dans les procédures de sécurité, y compris la sécurité des sols. Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons aider votre entreprise à atteindre l’efficacité opérationnelle, contactez l’un de nos représentants commerciaux mondiaux au 888.978.7759 ou contactez-nous ici.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.