Let There Be Light: Les avantages de l’éclairage LED dans les centres de distribution

 

Diode électroluminescente (LED) Les systèmes d’éclairage à semi-conducteurs émettent une lumière naturelle brillante, ce qui aide les centres de distribution à réduire la consommation d’énergie, à augmenter les économies et à fonctionner plus efficacement.

 

Bien qu’il existe de nombreuses raisons de passer à un système d’éclairage LED, nous avons rassemblé quelques-uns de nos principaux avantages:

 

 

Meilleur éclairage

 

Pour les employés travaillant dans les centres de distribution, une couverture d’éclairage appropriée peut faire une différence notable. Les zones sombres ou mal éclairées peuvent causer de la fatigue chez les travailleurs, ce qui rend plus difficile l’exécution des tâches avec facilité. Dans de nombreux cas, la conversion d’anciennes lumières en systèmes d’éclairage LED peut aider à améliorer la luminosité dans et autour des zones de travail, rendant les opérations quotidiennes plus faciles à gérer.

 

Selon les configurations de votre centre de distribution, les systèmes d’éclairage LED peuvent également réduire le nombre de luminaires nécessaires pour éclairer une installation. De plus, les lumières LED sont conçues pour émettre moins de chaleur, ce qui permet aux centres de distribution de rester plus frais dans l’ensemble.

 

 

Durée de vie prolongée et moins d’entretien

 

Les systèmes d’éclairage LED sont durables et nécessitent moins d’entretien. En fait, en fonction du nombre d’heures de fonctionnement typique de votre centre de distribution, les systèmes d’éclairage LED peuvent avoir une durée de vie d’environ 50 000 à 100 000 heures, ce qui contribue à réduire les coûts de main-d’œuvre associés à la maintenance et à permettre de se concentrer davantage sur les réparations critiques et plus prioritaires dans l’installation.

 

 

Réduction de la consommation d’énergie

 

Lorsqu’un centre de distribution passe à un système d’éclairage LED, les économies d’énergie seront indéniables. Les lampes LED sont conçues pour être économes en énergie, consommant moins d’énergie que les lampes plus traditionnelles et plus anciennes.

 

Votre retour sur investissement (ROI) dépendra du nombre de jours et d’heures que votre installation fonctionne par semaine. Par exemple, un centre de distribution qui fonctionne 24 heures par jour, sept jours par semaine, aura un retour sur investissement de 10 mois à 1 ans selon le type de luminaires qui sont changés.

 

 

Augmentation de la productivité ET réduction des risques pour la sécurité

 

Les centres de distribution qui ont des lumières faibles ou vacillantes peuvent mettre les employés en danger, augmentant ainsi la probabilité d’erreurs, d’accidents et de blessures sur le lieu de travail. Les nouveaux systèmes d’éclairage LED sont moins susceptibles de scintiller, ce qui aide à réduire les maux de tête, les migraines et les fatigues oculaires couramment associés aux lampes fluorescentes. La couverture lumineuse contribue également à la visibilité, améliorant les performances au travail et conduisant à des niveaux de productivité plus élevés dans l’ensemble.

 

Vous songez à remplacer vos anciens systèmes d’éclairage désuets par des lumières LED? Nous pouvons fournir cela. ® Des lampes à tubes LED aux ampoules LED, nous avons vos besoins d’éclairage couverts: Ampoules LED