Le guide d’achat ultime pour les épurateurs de sol

[Attribution d’image: bgton via Getty Images]

 

Avoir le bon équipement aide. Pour les applications industrielles, cela signifie utiliser un laveur de sol pour travailler rapidement sur de grandes surfaces et des travaux lourds, ce qui permet à votre équipe d’économiser du temps et de l’argent.

 

Explorez notre guide d’achat pour savoir comment fonctionnent les épurateurs de sol et pour trouver l’option qui convient à votre entreprise.

 

Épurateurs de sol 101

 

Échangez votre vadrouille et votre seau (ou pire, des chiffons et de l’huile de coude) contre un laveur de sol commercial efficace qui utilise moins d’eau et de solutions de nettoyage que les méthodes traditionnelles de nettoyage des sols pour faire le travail.

 

Les épurateurs de sol sont équipés d’un réservoir qui distribue un mélange d’eau et de détergent. Lorsque l’opérateur propulse l’épurateur de sol, de l’eau et des solutions sont appliquées sur le sol via un tampon de lavage ou une brosse. Les tampons sont utilisés pour les surfaces uniformes et enduites et les brosses pour les surfaces inégales et rugueuses. Une raclette et un aspirateur intégré entrent alors en action, renvoyant l’eau dans le réservoir pour un plancher à séchage rapide, aidant à prévenir les glissades.

 

L’équipement est conçu pour rendre le nettoyage plus facile et plus ergonomique, réduisant ainsi les coûts de main-d’œuvre et la fatigue. Les épurateurs de sol à assistance de coussin utilisent le frottement du pont de gommage contre le sol pour propulser la machine vers l’avant, et ils sont activés en inclinant la machine vers l’avant. (Cette vidéo vous montre comment ils fonctionnent.) Les épurateurs de plancher à entraînement de traction utilisent un moteur électrique pour propulser la machine. (Découvrez cette vidéo pour les voir en action.)

 

Devriez-vous marcher ou rouler?

 

En parcourant les options d’épurateur de sol, vous vous demandez peut-être quel type convient à votre installation et à votre marche en équipe, à l’équitation ou à la main. Pour faire le bon choix, il est utile de comprendre les caractéristiques et les avantages de chacun :

 

 

  • Balade : Une vitesse constante et des exigences de fonctionnement moins intensives permettent à un épurateur de sol à roulement de couvrir plus de pieds carrés en moins de temps que les modèles à pied arrière, ce qui en fait le bon choix pour les grandes surfaces. Bien que cela puisse coûter plus cher à l’avance, un épurateur de sol à ride-on peut vous aider à économiser de l’argent au fil du temps grâce à la réduction de la fatigue de l’opérateur et des coûts de main-d’œuvre.

 

  • Tenu à la main: Ce type d’épurateur de sol est idéal pour une utilisation à court terme pour accéder à des espaces difficiles d’accès, tels que les coins, les plafonds et les plinthes. Il constitue un complément pratique aux modèles à monter ou à marcher derrière qui sont utilisés pour des étendues de plancher plus larges.

 

Quelle est la capacité nécessaire?

 

Les épurateurs de sol sont disponibles dans une variété de tailles et de capacités. Celui que vous choisirez dépendra en grande partie de l’étendue des planchers que vous couvrirez. Mais remarque: être capable de gérer le travail en une seule fois est crucial. Tenez compte des facteurs suivants :

 

  • Alimenté par batterie ou filaire : Tenez compte de la durée de fonctionnement de l’épurateur de sol ainsi que de l’étendue du travail. Une machine à piles peut être mieux adaptée à un espace plus grand car la portée d’une machine filaire est limitée en fonction de l’accès à une prise de courant. (Vérifiez les recommandations du fabricant avant d’utiliser une rallonge avec un épurateur de sol.)

 

  • Taille de la solution et du réservoir de récupération: Plus le travail est gros, plus le réservoir devrait être grand pour réduire ou éliminer le nombre de recharges à mi-travail.

 

  • Width du chemin de nettoyage: Vérifiez les dimensions de l’épurateur de sol pour vous assurer que vous pouvez facilement le manœuvrer dans toute votre installation. Vous ne voulez pas vous retrouver avec un épurateur de plancher d’équitation qui ne s’adaptera pas dans vos allées.

 

  • Alimentation du moteur: Comparez les options pour voir quelle capacité de puissance est recommandée pour l’étendue de plancher que vous allez couvrir.

 

Tirez le meilleur parti de votre laveur de sol

 

>Bien qu’un épurateur de sol soit conçu pour faire le travail difficile, voici quelques bonnes pratiques qui peuvent vous aider à maximiser ses performances.

Tout d’abord, nettoyez les planchers de poussière, de saleté et d’autres obstacles en balayant ou en nettoyant à sec la zone. Cela garantit que les débris ne se coincent pas sous le tampon ou la raclette et ne causent pas de planchers striés ou rayés ou n’endommagent pas la machine elle-même.

 

En règle générale, vous voudrez commencer le processus de nettoyage dans le coin le plus éloigné de la porte, de sorte que vous vous dirigez vers elle pendant que vous travaillez et que vous ne marcherez pas sur des sols propres.

 

Une fois la tâche terminée, retirez le réservoir de récupération (où va l’eau après son utilisation) et rincez-le complètement pour éviter l’accumulation de produits chimiques. Ensuite, rangez l’épurateur de sol en toute sécurité jusqu’à sa prochaine utilisation.

 

N’oubliez pas les tampons de nettoyage

 

Il est également essentiel d’utiliser le bon tampon de nettoyage pour votre machine et d’être conscient de sa durée de vie lors de l’utilisation d’un épurateur de sol. L’espérance de vie d’un tampon est basée sur le nombre de pieds carrés d’espace qu’il a nettoyé. Calculez la quantité d’espace au sol qui sera nettoyée et la fréquence à laquelle vous utiliserez l’épurateur de sol pour estimer quand vous avez besoin d’un combust d’épurateur de sol de remplacement. Tenez compte des exigences de votre application lors du choix d’un tampon, avec une gamme d’options de tampon d’épuration disponibles pour le lavage, le polissage, le polissage, etc.

 

Si votre machine fonctionne sur batterie, assurez-vous d’avoir une charge suffisante pour terminer le travail et établissez une politique pour le moment où votre équipe doit la recharger. (Par exemple, tous les soirs ou toutes les semaines, vous pouvez donc être sûr qu’il est prêt à partir quand vous en avez besoin.)

 

Formez votre équipe sur la façon d’utiliser l’épurateur de sol en toute sécurité, pour se protéger ainsi que l’équipement et vos planchers. Il est également important de leur donner des instructions sur l’entretien approprié des épurateurs de sol pour protéger la durée de vie de la machine et garder vos sols plus propres pour les années à venir.

 

Trouvez l’épurateur de sol qui correspond à vos besoins

 

Passez à l’étape suivante vers des sols plus propres en explorant la vaste gamme d’épurateurs de sols et d’accessoires proposés par Global Industrial. Si vous n’êtes pas sûr ou si vous avez des questions sur l’épurateur de sol qui pourrait vous convenir, contactez nos experts en produits qui peuvent vous aider à identifier la taille et les caractéristiques nécessaires pour bien faire le travail.

 

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé.  En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.