Le guide d’achat ultime pour le mobilier d’extérieur
Investir dans l’amélioration de vos espaces extérieurs avec du mobilier d’extérieur et d’autres commodités peut avoir un impact considérable sur vos résultats.
Comment les espaces extérieurs améliorent les affaires
L’idée que passer du temps à l’extérieur peut avoir un impact positif sur la santé et le bien-être n’est pas nouvelle. Les chercheurs ont constaté que passer du temps à l’extérieur aide à améliorer le bonheur et à réduire le stress, et améliore l’énergie et la mémoire tout en réduisant les marqueurs d’inflammation. Dans 2018, la marque de longue date LL Bean, passionnée de plein air, s’est penchée sur la façon de rendre ces avantages plus facilement accessibles, en lançant son programme « Be an Outsider at Work » et en réduisant les barrières entre les espaces intérieurs et extérieurs sur le lieu de travail.
Plus récemment, la pandémie de COVID-19 a mis en lumière le concept d’une nouvelle manière. Alors que les exigences en matière de distanciation sociale augmentaient, de nombreux détaillants, restaurants et autres lieux commerciaux ont cherché des moyens de tirer parti de leurs espaces extérieurs, et avec des résultats positifs. Dans de nombreux cas, cet effort a permis aux entreprises de continuer à fonctionner en toute sécurité et avec succès. La ville de San Diego a connu un tel succès que son nouveau programme Spaces as Places cherche à faire des zones extérieures temporaires d’intervention en cas de pandémie une option permanente pour les entreprises. Tout cela s’ajoute aux politiques de travail à domicile qui ont ajouté plus de flexibilité à la journée de travail, permettant à certains membres de l’équipe de travailler à domicile - ou de travailler à partir de la nature - sans interrompre leur productivité.
Avec tout cela à l’esprit, il est temps de réfléchir davantage pour s’assurer que les espaces extérieurs de votre établissement peuvent mieux fonctionner pour vous, vos employés et vos invités. Dans ce guide, nous allons partager comment faire les bons choix pour le mobilier et les luminaires d’extérieur pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos espaces extérieurs.
Choisissez les bonnes options de sièges pour le mobilier d’extérieur
Le moyen le plus évident de tirer le meilleur parti de vos espaces extérieurs est d’ajouter les bons types de meubles. Fournir à vos employés et à vos invités un endroit où s’asseoir n’ajoute pas seulement du confort aux espaces extérieurs - cela crée les débuts d’un espace de travail extérieur utile où les équipes peuvent avoir des réunions en plein air, déjeuner à l’air frais ou prendre un appel téléphonique occasionnel. Différents types de sièges sont disponibles pour rendre les espaces extérieurs adaptés aux groupes et aux individus.
Tables de pique-nique. L’ajout de tables de pique-nique à votre espace extérieur est une occasion instantanée d’augmenter sa convivialité. Les tables de pique-traditionnelles en bois avec des bancs de chaque côté sont une option facile pour commencer, tandis que les tables rondes ou carrées peuvent aider à faciliter les réunions en plein air pour les petits groupes. Des tables de style ADA sont également disponibles, avec des conceptions réfléchies qui s’adaptent aux utilisateurs de fauteuils roulants et à d’autres besoins.
Les tables de pique-en plastique recyclé et en acier de longue durée sont disponibles dans de nombreuses couleurs qui peuvent être adaptées à votre marque ou à la palette de couleurs de votre établissement, et rester fraîches au toucher, même dans les zones ensoleillées. Des tables de pique-nique en béton robustes sont également disponibles pour une durabilité dans les zones à forte utilisation. Selon le style et la nature permanente de votre conception, vous pouvez opter pour que vos tables de pique-nique soient fixées au sol avec des supports et des ancrages appropriés.
Bancs. Les bancs sont disponibles avec le même choix de matériaux que les tables de pique-nique, ce qui vous permet de mélanger et d’assortir les designs dans vos espaces extérieurs. Les bancs extérieurs peuvent être fixés au sol au besoin, ce qui peut être utile pour la stabilité dans les zones à forte utilisation. Allant des bancs en acier ultra-modernes aux conceptions en bois de style parc, les bancs sont disponibles avec des dossiers et des accoudoirs ergonomiques pour le confort, ou dans des conceptions sans dos pour des environnements plus informels.
Global Industrial propose toutes ces configurations de sièges, ainsi que tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin. Par exemple, placer des tables de pique-nique et des bancs dans des zones naturellement ombragées est idéal, mais pas toujours possible. Dans ces cas, envisagez d’ajouter des parapluies, des auvents et des écrans complémentaires dans vos coins salons pour plus de confort et de convivialité.
Meubles d’extérieur Accent avec jardinières
Être à l’extérieur à l’air frais est un pas dans la bonne direction pour la santé et le bien-être au travail, et cet avantage ne fait qu’augmenter avec l’ajout de plantes. L’ajout de verdure, d’arbustes et de fleurs dans votre espace extérieur peut augmenter l’attrait des zones de vente au détail, d’hôtellerie et d’entreprise, tout en offrant à votre équipe un environnement agréable pour des pauses rapides ou de courtes réunions.
L’utilisation de jardinières extérieures est un moyen facile d’ajouter ce type d’aménagement paysager. Les jardinières hors sol éliminent le besoin de creuser de nouveaux lits de plantation autour de la propriété et aident à regrouper la vie végétale dans des zones spécifiques qui réduisent vos besoins globaux en aménagement paysager. Global Industrial propose de nombreux styles de jardinières décoratives pour compléter le design extérieur de votre bâtiment. Envisagez de les utiliser comme accessoires pour les espaces de rassemblement extérieurs, les limites entre les propriétés voisines ou comme outils d’orientation pour guider les visiteurs vers votre entrée principale.
Gardez les sièges extérieurs propres avec des solutions de gestion des déchets
Partout où les gens se rassemblent, attendez-vous à ce qu’il y ait un besoin de gérer les déchets. L’ajout de poubelles et de récipients de recyclage attrayants facilite la gestion des déchets pour l’équipe de nettoyage de votre installation et empêche votre espace extérieur de devenir une horreur. Il y a trois caractéristiques clés à considérer lors de la sélection des poubelles pour l’espace extérieur de votre propriété:
Matériaux et construction. Les poubelles en plastique, en acier et en béton sont toutes conçues pour être durables et résister aux éléments lorsqu’elles sont utilisées à l’extérieur. En raison de leur poids, les options en acier et en béton sont idéales pour les installations à régler et à oublier qui ne nécessiteront pas de déplacement régulier. Les modèles en plastique sont plus faciles à déplacer au besoin, mais viennent dans moins de styles de conception. Des boîtes élégantes en acier inoxydable sont également disponibles, mais ont tendance à montrer l’usure plus rapidement et peuvent ne pas convenir aux applications extérieures.
Options de couvercle. Selon le matériau de base et le style de poubelle que vous choisissez, différents types de couvercles sont également disponibles. Les récipients à couvercle aident à garder les odeurs à l’intérieur et les parasites à l’extérieur. Les dômes, les bouchons de pluie et les couvercles plats aident également à garder la pluie hors des poubelles situées à l’extérieur. Les options de recyclage des couvercles de bac peuvent permettre plusieurs ouvertures pour diviser les matières recyclables.Des couvercles de cendriers et de bacs à sable sont également disponibles pour les poubelles qui seront utilisées dans les zones fumeurs.
Canettes et signalisation. Lorsque vous choisissez des poubelles pour vos espaces extérieurs, assurez-vous également d’ajouter des doublures de poubelles à votre liste de contrôle d’entretien des installations. Cela aidera à s’assurer que la vidange des canettes est aussi facile et propre que possible. Global Industrial propose une variété de poubelles et de doublures, ainsi que des panneaux de collecte et de recyclage. La bonne combinaison d’accessoires de gestion des déchets permettra aux visiteurs de vos espaces extérieurs de localiser et d’utiliser plus facilement les récipients de manière appropriée.
Pensez à l’extérieur du patio avec les commodités extérieures du campus
Lorsque votre installation est grande, comme un campus éducatif ou un complexe d’entreprise à plusieurs bâtiments, vos accessoires d’extérieur doivent s’étendre au-delà des zones d’entrée et des patios. Les fontaines à boire et les supports à vélos sont d’excellents moyens d’encourager les membres de l’équipe, les étudiants et les visiteurs à tirer le meilleur parti des espaces extérieurs de votre propriété.
Fontaines à boire. Les fontaines à boire et les remplisseurs de bouteilles d’eau sont d’excellents accessoires à avoir dans les salons extérieurs ou les espaces de travail. Ils encouragent l’hydratation des membres de l’équipe, des étudiants et des visiteurs qui passent leur temps à se déplacer d’un bâtiment à l’autre. Conçues pour une utilisation intensive, les fontaines à boire extérieures et les stations de remplissage de bouteilles présentent une construction et des finitions durables. Les unités murales sont disponibles en acier inoxydable et en béton. Ou, choisissez parmi une variété de stations autonomes qui viennent dans une large gamme de couleurs et de finitions, des conceptions géométriques modernes aux piédestaux de style antique.
Supports à vélos. Vos fontaines à boire seront très utiles par les gens qui font du vélo d’un bâtiment à l’autre. Votre installation urbaine ou suburbaine peut encourager les employés et les invités à réduire leur empreinte carbone et à augmenter l’exercice en se rendant au travail et en revenant du vélo - mais il est essentiel d’accommoder leurs vélos. Assurez-vous que les employés disposent d’un endroit sûr et sécuritaire pour entreposer leurs vélos en incluant des supports à vélos près de vos entrées.
Les supports à vélos simple et double face sont disponibles en acier thermolaqué pour une durabilité contre les éléments et une utilisation fréquente. Des formes uniques comme les U, les vagues et d’autres conceptions géométriques sont disponibles et ajoutent un élément artistique grâce à leurs options de conception et de couleur. Pour maintenir le thème durable du vélo au travail, choisissez des supports à vélos en plastique recyclé dans une variété de couleurs. Les supports à vélos montables peuvent être fixés au sol pour plus de sécurité et de stabilité.
Des zones de pause des employés aux chemins entre les bâtiments, assurez-vous que l’espace extérieur de votre propriété est un atout pour votre organisation. Équiper votre propriété avec des luminaires et des finitions que les employés peuvent - et veulent - utiliser est facile, avec une variété d’accessoires et d’options de Global Industrial. Contactez Global Industrial dès aujourd’hui pour en savoir plus sur les options de mobilier d’extérieur disponibles pour votre installation.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.