Qu’est-ce qu’une roulette ? - Le guide d’achat ultime

Chez Global Industrial, nous fournissons non seulement des solutions pratiques pour vos besoins quotidiens, mais nous vous donnons également les connaissances nécessaires pour prendre les meilleures décisions d’achat pour votre entreprise ou organisation. Ce guide d’achat complet vous expliquera ce qu’est une roulette, décomposera les différences entre les nombreux types de roulettes et vous montrera comment déterminer laquelle vous devriez choisir pour votre travail.

 

Wheels vs. Casters: Quelle est la grande différence?

 

Vous pourriez vous retrouver à penser que les roues et les roulettes sont la même chose. Bien que beaucoup de roulettes puissent être trouvées avec des roues, il y a des différences que vous devez connaître entre ces deux éléments. Défaisons-les.

 

Une brève définition des roues

 

La roue existe depuis environ 3500 av. J.-C., et elle a été assez révolutionnaire pour amener les choses là où elles doivent aller tout au long de l’histoire humaine. Les roues traditionnelles tournent sur un seul axe, ce qui signifie qu’elles ne peuvent aller que dans une seule direction à la fois. Vos pneus de voiture, les roues de votre vélo ou les roues d’un wagon sont tous des exemples de roue à un seul axe. Les roues comportent également un trou au milieu à travers lequel insérer cet axe.

 

Une brève définition des roulettes

 

Les roulettes, d’autre part, comportent généralement des roues sur un axe et une sorte de support de plaque sur lequel elles sont fixées. Certains autres types, comme les roulettes à tige, n’ont pas de support et utilisent plutôt une sorte de matériau long pour fixer une roue à un produit.

 

Les deux principaux types de roulettes sont:

 

  • Roulettes pivotantes :  Un support rotatif permet à la roulette pivotante de tourner en une série de petits cercles , vous donnant la flexibilité de vous déplacer dans n’importe quelle direction.

 

  • Roulettes fixes :  Aussi appelées roulettes rigides, les roulettes fixes maintiennent une roue dans une position qui ne se déplace que dans une seule direction.

 

Où utiliser les roulettes

 

Maintenant que vous savez ce qu’est une roulette, vous pouvez les trouver dans de nombreux environnements différents. Les grandes poubelles pourraient avoir des roulettes afin qu’elles puissent facilement être déplacées vers une benne à ordures plus grande.  Les chariots roulants utilisés dans les entrepôts ou les centres de distribution utilisés pour déplacer de grandes charges peuvent être manœuvrés facilement grâce aux roulettes. Et même si vous êtes dans une industrie de cols blancs, vous avez probablement de petites roulettes attachées au bas de votre chaise de bureau qui vous permettent de vous déplacer librement.

 

Les roulettes sont un excellent choix pour aider à déplacer les déchets, les produits, les meubles et bien plus encore. Fondamentalement, tout élément qui doit être facilement déplacé d’un point A à un point B pourrait bénéficier d’une roulette pour améliorer l’efficacité.

 

Matériaux de roulette communs

 

Les roulettes sont disponibles dans une variété de matériaux pour prendre en charge le large éventail d’utilisations qu’elles ont. Ces documents comprennent, sans toutes s’y limiter :

 

 

Comment choisir la bonne roulette

 

Alors que les appareils électroménagers, les civières, les meubles, les chariots à main et de nombreux autres produits sont livrés avec des roulettes, à un moment donné, vous devrez remplacer les pièces usées. Ou peut-être que vous construisez un meuble personnalisé ou un équipement lourd et que vous devez choisir les bonnes roulettes à monter.

 

Devriez-vous choisir une roue de roulette rubber, ou une roue de roulette à steel convient mieux à votre travail? Ce camion à main a-t-il besoin de roues ? Posez-vous les questions suivantes pour déterminer le type de roulette ou de roue dont vous aurez besoin :

 

  • Quelle est la capacité de charge de l’équipement ou de l’appareil?

 

  • Aurez-vous besoin que votre chariot se déplace dans plus d’une direction ou roule simplement en ligne droite?

 

  • Comment pouvez-vous attacher vos roulettes à votre appareil? Votre purificateur d’air remis à neuf est-il simplement livré avec des trous au fond pour insérer vos roulettes? Ces chariots médicaux nécessitent-ils des supports robustes sur lesquels vous allez fixer des roulettes?

 

  • Sur quel type de surfaces utiliserez-vous votre équipement ou vos meubles? Allez-vous rouler sur des tapis, du bois franc ou des planchers de ciment? Cela déterminera le matériau de roue dont vous aurez besoin.

 

 

  • De quel diamètre de roue avez-vous besoin pour votre équipement? Les dimensions typiques des roues vont de 3 à 35 pouces.

 

Une fois que vous avez réduit vos spécifications pour le travail à accomplir, vous pouvez trouver la bonne combinaison de roulettes sur le site Web Global Industrial.

 

Montage de roulettes

 

Le montage de vos roulettes dépendra en grande partie du type d’équipement ou de mobilier que vous utilisez.

 

  • Fondeurs à plaques utiliser une plaque plate et carrée avec des trous à fixer au bas de l’équipement, que ce soit via des boulons ou, dans des applications plus lourdes, le soudage. Les roulettes à plaques conviennent aux applications de à vieille.

 

  • Les roulettes à tige utilisent un certain type de « tige » ou une petite tige métallique pour se fixer à une pièce d’équipement plus légère. Les roulettes de chaise de bureau, les étagères métalliques et les chariots d’achat utilisent généralement des roulettes à tige. Pour monter, il suffit de percer un trou dans le meuble, ou d’insérer dans un trou pré-percé.

 

Le montage de la roue varie. Pour ajouter un jeu de roues traditionnel sur un chariot à main, par exemple, vous utiliserez des rondelles verrouillables ou des goupilles pour fixer les roues à un seul essieu.

 

Entretien de routine des roulettes

 

Les roulettes doivent rendre les processus quotidiens de votre entreprise plus transparents, qu’il s’agisse de déplacer de lourdes palettes ou de vous aider à pivoter dans une chaise. Pour que vos deux roulettes fonctionnent de manière optimale, vous devez :

 

  • Nettoyez régulièrement. Les lapins de poussière, la saleté, les cheveux et les débris qui finissent sur le sol se retrouvent facilement coincés dans les roues. Inspectez de temps en temps, en balayant les détritus.

 

  • Effectuer une maintenance de routine. Les roues grinçantes et le matériel lâche peuvent simplement avoir besoin d’huile ou de serrage. Les roues de pneus pneumatiques pourraient simplement avoir besoin de plus d’air.

 

  • Recherchez l’usure. Nous sommes sûrs que vous ne connaissez que trop bien cette situation : vous êtes à l’épicerie et vous obtenez ce chariot qui ne veut tout simplement pas bouger, ou qui rend tout déséquilibré. Lorsque les roues de votre chariot industriel commencent à s’user ou que les roulettes de votre classeur métallique ne bougent pas comme elles le devraient, il est probablement temps de les échanger.

 

  • Remplacez les pièces usées. Les vis desserrées, les roues cassées et les pneus crevés ne feront que vous ralentir. Lorsque vos roues sont usées ou que vos supports deviennent rouillés, il est temps d’en acheter de nouveaux.

 

Nous transportons tous les composants de roue de caster dont vous avez besoin pour alléger votre charge et améliorer votre efficacité opérationnelle. Peu importe ce dont vous avez besoin pour transporter des articles, nous pouvons vous le fournir.

 

-

 

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé.  En aucun cas, Global Industrial ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.