Le guide ultime de l’approvisionnement en palettes
Peut-être que ce sont ces envois de nouveaux bureaux que vous envoyez à un établissement d’enseignement. Ce sont peut-être les fournitures médicales que vous distribuez à plusieurs points de vente au détail sur une palette de plus petite taille. Ou peut-être utilisez-vous régulièrement des palettes dans votre usine de fabrication pour stocker des produits.
Quelle que soit la façon dont vous les utilisez, les palettes offrent à la fois fonctionnalité et efficacité lors du déplacement de charges lourdes. Mais comment savoir quelles tailles de palettes ou quels matériaux conviennent à vos besoins spécifiques ? Dans ce guide ultime sur l’approvisionnement en palettes, vous obtiendrez un aperçu de tout ce que vous devez savoir sur l’achat du bon produit pour le travail.
Dimensionnement de la palette pour le travail
L’une des premières choses que vous devrez prendre en compte lors de l’achat de palettes est la taille. Bien que vous puissiez certainement commander des palettes sur mesure, la plupart des palettes sont disponibles dans des tailles standard qui peuvent s’adapter à presque tous les travaux. Une palette standard peut généralement contenir environ 4 600 livres. Voici un tableau de taille de palette standard :
- Palettes de 48 x 40 pouces : Il s’agit de la taille de palette la plus courante. En fait, plus de 30 % des palettes fabriquées aux États-Unis mesurent 48 par 40 pouces.
- Palettes de 42 x 42 pouces: Ces palettes sont les plus couramment utilisées dans l’industrie des télécommunications et sont également utilisées pour le stockage et le transport de peinture et de revêtement.
- Palettes de 48 x 48 pouces: Cette taille de palette est utilisée presque exclusivement pour le transport de fûts.
Cependant, vous pouvez rencontrer des scénarios où vous avez besoin de tailles de palettes beaucoup plus petites ou plus grandes. Global Industrial propose une large gamme de tailles de palettes, allant de 18 pouces de profondeur pour accueillir le stockage de produits de détail à une option de 80 par 76 pouces pour stocker quelque chose comme une pile de matelas king-size.
Idéalement, vous voudrez sélectionner la plus petite palette qui répondra aux besoins de votre travail. Après tout, plus la palette est grande, plus le coût est élevé en raison de la quantité de matériaux utilisés pour la construire. La palette de la bonne taille peut vous aider à maximiser les capacités de charge, à réduire le nombre de livraisons de produits par camion et à optimiser les lignes d’automatisation que vous pourriez avoir en place pour déplacer les matériaux.
Il est également important d’évaluer la taille de la palette par rapport à la taille du camion. Si vous transportez des matériaux dans un camion de taille standard de 96 pouces de large, deux palettes standard de 48 pouces peuvent s’y glisser côte à côte. Si votre camion mesure 53 pieds de long, vous pouvez probablement transporter 26 palettes simples empilées de 48 x 40 pouces, tandis qu’un camion de 48 pieds pourrait en transporter 24.
N’oubliez pas non plus de considérer l’entrée du chariot élévateur. Aurez-vous besoin d’une entrée bidirectionnelle ou à quatre voies pour vos palettes? Si vous voulez pouvoir déplacer la palette des quatre côtés, vous aurez besoin de cette dernière.
Les meilleurs matériaux de palette pour vos besoins
Les matériaux des palettes varient presque autant que les tailles de palettes. Alors que la grande majorité des palettes sont en bois, différents types de palettes peuvent être en plastique, en métal ou en matériaux recyclés. Global Industrial stocke des palettes faites de toutes sortes de matériaux. Le type de palettes que vous choisissez, cependant, dépendra de la façon dont vous avez l’intention de les utiliser et combien de temps vous en avez besoin pour durer.
Plastique
Le plastique est le deuxième matériau de palette le plus populaire après le bois. Les palettes en plastique sont durables, durables et faciles à nettoyer. De plus, les palettes en plastique n’absorberont pas l’humidité comme le bois, ce qui les rend idéales si vous vous attendez à des conditions humides, car elles ne pourriront pas. Le plastique est également résistant aux infestations d’insectes et à la contamination chimique.
Métal
Les palettes métalliques sont également très durables, durables et ignifuges. Si vous envisagez d’utiliser les palettes pour des applications extérieures et que vous ne souhaitez pas ajouter beaucoup de poids supplémentaire à l’expédition, choisissez des palettes en aluminium légères et résistantes à la corrosion. Envisagez des palettes en acier galvanisé ou en fil soudé galvanisé si vous avez besoin d’options plus lourdes ou de palettes qui s’adaptent à plus de flux d’air.
Matériaux de spécialité
Il existe une foule d’autres matériaux de palette spécialisés disponibles. Pour des palettes peu coûteuses, légères et jetables, choisissez du bois pressé. Ou vous pouvez utiliser des palettes fabriquées à partir de matériaux recyclés et recyclables pour mieux répondre aux objectifs de durabilité de l’entreprise. Les palettes en polyéthylène haute densité (PEHD), par exemple, offrent la même résistance et la même durabilité que les palettes en plastique traditionnelles tout en étant recyclables.
Types de palettes
Vous vous demandez quel type de palette acheter? Il existe une variété d’options, y compris des types empilables, nestables et spécialisés, comme les palettes à tambour, conçues pour répondre à une variété de besoins de stockage et d’expédition.
Palettes empilables
Les palettes empilables sont dotées de glissières inférieures et de cadres qui vous permettent d’empiler plusieurs palettes chargées les unes sur les autres pour aider à maximiser l’espace de stockage et d’expédition.
Palettes emboitables
Les palettes nestables, en revanche, s’emboîtent les unes dans les autres, de sorte que lorsqu’elles ne sont pas utilisées, vous pouvez les stocker plus efficacement dans des espaces plus petits de votre entrepôt.
Palettes de spécialité
Les palettes spéciales sont celles utilisées pour des applications spécifiques, qui peuvent inclure le transport de conteneurs à tambour, de canettes d’aliments ou de conteneurs de boissons. Vous pouvez utiliser des palettes à tambour, par exemple, pour transporter des fûts volumineux et lourds d’huile, de produits chimiques ou d’autres liquides.
Achat de palettes vs location de palettes
Bien que vous puissiez être tenté de louer des palettes en raison des coûts initiaux plus bas, gardez à l’esprit que la location pourrait vous coûter plus de temps, de tracas et d’argent que l’achat direct de palettes. Voici pourquoi vous devriez investir dans vos propres palettes :
- Vous n’aurez pas à vous soucier de retourner les palettes au vendeur, surtout si vous rencontrez des retards d’expédition imprévus.
- Vous pouvez utiliser les palettes encore et encore pour les commandes client de dernière minute, les expéditions futures, le déménagement et le stockage, ce qui signifie que vous n’aurez pas les frais de location à l’avenir.
- Vous n’aurez pas à vous soucier de tous les frais supplémentaires qui accompagnent souvent la location de palettes, y compris les frais de palette perdue, les frais de traitement thermique et les frais de transfert et d’émission.
Cueillez et procurez-vous vos palettes
Explorez notre vaste inventaire de palettes conçues pour faciliter le travail des commandes importantes. Quels que soient vos besoins en matière de stockage ou de transport, Global Industrial peut vous fournir le type, la taille et le matériel de palette pour répondre à vos objectifs d’entreposage et d’expédition de produits.
-
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.