Ceux-ci sont construits pour des zones de plus petite superficie en pieds carrés, généralement d’une superficie maximale de 6 500 pieds carrés (et une hauteur de plafond typique de 8 à 9 pieds). Les climatiseurs portables sont parfaits pour les salles de classe, les bureaux, les zones résidentielles, les installations sportives et les petits entrepôts et les chantiers de construction. Leur portabilité les rend idéales lorsque vous devez déplacer une unité de refroidissement d’une pièce à l’autre, en fonction de la météo, de l’occupation et de l’heure de la journée. Si vous avez besoin d’un peu plus de punch, peut-être pour les grands espaces industriels, les entrepôts et les arénas, vous devriez passer à une unité de refroidissement industrielle portable. Ces refroidisseurs sont équipés de moteurs puissants et robustes, de réservoirs d’eau plus grands et d’une fabrication conçue pour résister aux conditions les plus difficiles. Quel que soit votre choix, vous disposerez généralement d’une minuterie intégrée pour un contrôle et une efficacité énergétique maximum.
Quand la chaleur extrême frappe, elle frappe fort. Cela peut être débilitant pour vos employés, vos invités et toute autre personne dans votre installation industrielle. Mais les appareils de refroidissement peuvent être coûteux, vous obligeant à rechercher les solutions de refroidissement les plus économes en énergie et les plus efficaces sans dépasser le budget. Et c’est là que le refroidissement par évaporation entre en jeu.
La principale raison pour laquelle les gestionnaires d’installations optent pour le refroidissement par évaporation est la façon dont il refroidit l’air. En aspirant l’air chaud des espaces extérieurs et en le faisant passer sur des coussinets saturés d’eau, l’eau s’évapore et absorbe la chaleur de l’air. Et contrairement à la climatisation traditionnelle qui a du mal à s’adapter aux zones ouvertes sur l’extérieur, les refroidisseurs par évaporation excellent dans ces environnements car l’air chaud a beaucoup plus d’énergie que l’air froid. Cela signifie que l’air chaud évaporera PLUS d’eau et se refroidira que s’il attirait de l’air froid. Et cela signifie également pas de brume, de brouillard ou d’eau pulvérisée ; juste de l’air parfaitement refroidi.
Certains des endroits et des applications qui profitent le plus, bien plus que de simples ventilateurs qui déplacent l’air chaud, ou des unités de climatisation coûteuses et inefficaces qui consomment de l’énergie et augmentent l’humidité, comprennent :
- Usines
- Entrepôts
- Garages et ateliers automobiles
- Centres sportifs
- Environnements extérieurs et en plein air
- Écoles, bureaux, centres éducatifs
- Centres de données et télécommunications
- Hôpitaux et laboratoires
- Cuisines professionnelles
- Centres commerciaux
- Serres
- Restaurants et maisons d’hôtes
- Opérations minières
- Grands bâtiments résidentiels
Si vous n’avez pas de source à l’air libre, vous aspirerez de l’air déjà refroidi à travers la glacière. Chaque fois que vous faites cela, la sortie de froid deviendra moins efficace, et c’est pourquoi ces refroidisseurs ne sont pas idéaux pour les environnements intérieurs sans accès à l’air extérieur.
Alors, pourquoi avez-vous besoin d’un refroidissement par évaporation ?
Les températures caniculaires peuvent sérieusement entraver la capacité d’un employé à travailler. Une étude de l’UC Berkeley révèle que chaque degré au-dessus de 71,6 F (22 °C) peut réduire la productivité de 2 %. Cela peut sembler peu, mais lorsque vous avez une main-d’œuvre importante, cela peut faire perdre beaucoup de temps et d’argent aux entreprises. De plus, lorsque les gens travaillent dans des conditions étouffantes, jour après jour pendant les mois les plus chauds, leur capacité d’attention en souffre. Cela peut entraîner un travail de mauvaise qualité, des accidents et des décès.
En fait, Public Citizen, un groupe de défense des droits des consommateurs basé à Washington, D.C., estime que « la chaleur extrême contribue à entre 600 et 2 000 décès par an, ainsi qu’à 170 000 blessures, faisant de la chaleur l’une des trois principales causes de décès et de blessures sur le lieu de travail américain ». Pour ces raisons, vous avez besoin d’air frais ; Et c’est pourquoi le refroidissement par évaporation peut être une aubaine pour votre entreprise.
Pourquoi les autres avantages du refroidissement par évaporation sont-ils ?
Les refroidisseurs par évaporation - souvent appelés refroidisseurs de marais ou refroidisseurs du désert - offrent de nombreux avantages, en particulier dans les environnements commerciaux et industriels. Examinons d’autres raisons pour lesquelles c’est un choix si populaire.
Rendement énergétique
Le refroidissement par évaporation bat haut la main la climatisation traditionnelle en matière d’efficacité énergétique. Ils peuvent maintenir leur capacité de refroidissement sans avoir besoin d’augmenter la consommation d’énergie, même si les températures montent en flèche. En fait, plus l’air qu’il aspire est chaud, plus il devient efficace ; il prospère en période de canicule. Il en résulte des économies d’énergie et de coûts substantielles pour votre entreprise au fil du temps.
Portabilité
L’endroit où vous avez besoin d’air froid est tout aussi important que la façon dont vous l’obtenez. Avec un refroidisseur d’air par évaporation portable, vous pouvez choisir exactement les zones qui ont besoin d’un contrôle de la température. Les entrepôts, les écoles et les chantiers de construction peuvent avoir des zones sujettes à la chaleur à certains moments de la journée. De plus, certaines parties de votre entreprise peuvent ne pas être aussi occupées que d’autres, en fonction de l’offre et de la demande. Vous pouvez déplacer le refroidisseur d’air portable là où il aura le plus d’impact.
Écologique
Comme ils utilisent de l’eau plate comme réfrigérant, les refroidisseurs par évaporation sont un choix plus écologique que les systèmes de climatisation traditionnels qui utilisent des produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone. Cela signifie qu’ils refroidissent l’air sans avoir d’empreinte carbone, et c’est une bonne nouvelle pour tout le monde.
Maintenance minimale
Vous pourriez poursuivre avec « Quel entretien ? » Comme seuls de l’eau et de l’électricité sont nécessaires pour faire fonctionner un refroidisseur par évaporation, il nécessite moins d’entretien que les autres appareils de refroidissement. Cela signifie plus d’argent dans votre poche et moins de temps d’arrêt, car la maintenance est rarement nécessaire.
Contrôle de l’humidité
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les refroidisseurs par évaporation peuvent être très efficaces dans les environnements humides. Ils ne créent pas de brume, de brouillard ou de jet d’eau, mais fonctionnent plutôt en utilisant un ventilateur pour pousser l’air à travers un matériau imbibé d’eau humide, le refroidissant. Lorsque l’air passe, il interagit avec l’eau, éliminant les molécules de chaleur et vous laissant avec de l’air plus frais et légèrement humidifié. En bref, vous n’avez pas à vous soucier des refroidisseurs par évaporation dans des environnements humides.
Résistance et durabilité
Les refroidisseurs par évaporation ont une conception simple mais robuste qui en fait des chevaux de travail année après année. Contrairement aux climatiseurs traditionnels, les refroidisseurs par évaporation ont moins de pièces mobiles, ce qui réduit le risque de défaillance mécanique. De plus, les refroidisseurs par évaporation utilisent de l’eau au lieu de produits chimiques et de réfrigérants, ces derniers étant des points de défaillance courants dans les climatiseurs.
Minuteries programmables
Personne ne veut jouer à la nourrice d’une unité de refroidissement, et c’est pourquoi la plupart des refroidisseurs par évaporation sont livrés avec une minuterie programmable intégrée. Cela vous permet de programmer l’appareil pour qu’il s’allume quand c’est nécessaire et s’éteigne quand il ne l’est pas. Et avec ce type de contrôle, vous économisez des coûts énergétiques et prolongez la durée de vie de l’unité.
Économies
Lorsque vous combinez certains des autres points clés ci-dessus, comme l’efficacité énergétique, le faible entretien, la durabilité et la portabilité (vous permettant d’avoir une unité pour plusieurs zones de votre lieu de travail), vous pouvez voir les économies importantes que vous réaliserez. Et les refroidisseurs par évaporation représentent souvent un investissement monétaire inférieur au prix d’achat d’autres systèmes.
Avec les refroidisseurs par évaporation, la taille compte.
Choisir le bon refroidisseur par évaporation est essentiel pour assurer son efficacité et son efficacité énergétique. Une glacière sous-dimensionnée entraîne un refroidissement inadéquat ; Une glacière surdimensionnée signifie une consommation d’énergie excessive. Alors, comment savoir quoi choisir ? Eh bien, tout se résume à un simple calcul qui vous donne le pied cube par minute (CFM) ; C’est le volume d’air que le refroidisseur peut traiter en une minute. La formule est CFM = Surface x Hauteur x ACH / 60 - décomposons-la :
- Tout d’abord, multipliez la superficie en pieds carrés de la surface au sol - longueur x largeur.
- Ensuite, multipliez ce chiffre par la hauteur du plafond pour obtenir votre superficie en pieds cubes.
- Multipliez les pieds cubes par le nombre de fois que vous souhaitez que l’air soit recirculé en une heure (connu sous le nom de changements d’air par heure, ou ACH).
- Enfin, divisez ce nombre par 60, et vous obtenez votre CFM.
Par exemple : longueur 25 pieds x largeur 20 pieds = 500 pieds carrés ; hauteur 15ft x 500ft = 7 500 cu ft ; 4 ACH x 7 500 pieds cubes = 30 000 ; 30 000 / 60 = 500 CFM. C’est ce dont vous avez besoin pour cet espace. Et maintenant que vous avez ce numéro, allons magasiner pour le type de glacière dont vous avez besoin.
DIFFÉRENTS TYPES DE REFROIDISSEURS PAR ÉVAPORATION :
Il existe plus d’un type de refroidisseur par évaporation, et choisir le bon fera toute la différence pour votre installation. Voici les types les plus courants :
Dans les climats arides qui nécessitent un refroidissement important dans des conditions difficiles, un système de conduits ou de bâtiment entier est certainement votre meilleur choix. Ils ne sont pas portables, les unités étant installées à l’extérieur du bâtiment et connectées directement au système de conduits d’air de l’installation. Cependant, ce que vous perdez en portabilité, vous le récupérez en puissance de refroidissement et en efficacité énergétique, en utilisant 75 % d’électricité en moins pour couvrir les grandes installations commerciales (jusqu’à un CFM de 5000, ce qui est énorme).
Si vous recherchez une installation facile, les refroidisseurs par évaporation de fenêtre sont un choix fiable. Semblable aux climatiseurs de fenêtre, vous pouvez rapidement installer ces unités dans une fenêtre ouverte en moins d’une minute et profiter d’un flux d’air frais et frais dans les climats les plus chauds et les plus secs.
Un refroidisseur par évaporation atomisé fonctionne en décomposant l’eau en minuscules gouttelettes pour créer une fine brume. Cette brume est soufflée dans l’air par un ventilateur et, à mesure que la brume s’évapore, elle absorbe la chaleur de l’air environnant, le refroidissant. Cet air refroidi circule ensuite pour apporter un soulagement bien nécessaire aux climats étouffants. De plus, ce processus répartit uniformément l’humidité dans l’air, créant un environnement frais et confortable sans le rendre trop humide. Ces glacières peuvent gérer facilement de très grands espaces, et certaines ont une impressionnante puissance de 8 462 CFM.
Tampons de remplacement
Quel que soit le refroidisseur par évaporation que vous choisissez, vous aurez besoin d’un approvisionnement régulier en tampons (qui absorbent l’eau) pour qu’il fonctionne correctement. Ces plaquettes s’usent avec le temps, il est donc important d’en avoir en stock pour vous assurer de ne pas avoir de temps d’arrêt de votre appareil. La fréquence à laquelle ceux-ci doivent être remplacés varie en fonction de l’unité que vous achetez et peut varier de moins de 100 $ à plus de 750 $. Mais les économies que vous réalisez sur la consommation d’électricité et les coûts d’entretien équilibreront cela. Ainsi, que vous ayez besoin de refroidisseurs par évaporation portables, de configurations avec conduits, de variantes de fenêtre ou de refroidisseurs atomisés, notre large sélection peut répondre à tous vos besoins. Et si vous avez des questions sur le CFM ou si vous avez besoin de conseils sur le meilleur refroidisseur par évaporation à acheter pour votre installation, nos experts sont là pour vous aider.
Choisissez le bon refroidisseur par évaporation
En fonction de la superficie que vous refroidissez, Global Industrial propose une gamme de refroidisseurs par évaporation parmi lesquels choisir et qui ont été conçus pour dépasser en qualité et en valeur. Nous proposons également des marques nationales de premier plan ayant une expertise dans le refroidissement industriel par évaporation.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.