[Attribution de l’image: Pakorn_Khantiyaporn via Getty Images]
Saviez-vous que les glissades, les trébuchements et les chutes représentaient plus du quart des accidents du travail non mortels sur 2019 qui nécessitaient des jours d’absence du travail? De plus, les chutes sont l’une des trois principales blessures liées au travail les plus courantes traitées dans les salles d’urgence, selon les Centers for Disease Control and Prevention.
Ces types de blessures peuvent être évités. Pour ce faire, il faut d’abord savoir quels dangers existent et quel type d’équipement de protection contre les chutes convient le mieux aux tâches que votre équipe effectuera.
Vous ne savez pas par où commencer? Lisez la suite pour savoir comment identifier les risques de chute dans votre espace de travail et pour plus d’informations sur le rôle de l’équipement de protection contre les chutes dans le programme de prévention des chutes de votre équipe.
Comprendre les meilleures pratiques de protection contre les chutes
Vous avez entendu le cliché « une livre de prévention vaut une once de remède ». Que vous travailliez dans une usine de fabrication ou sur des chantiers de construction, baser votre plan de protection contre les chutes sur les meilleures pratiques de l’industrie est mutuellement bénéfique pour les travailleurs et les employeurs.
Réalisation d’une analyse des risques professionnels
Avant d’acheter de l’équipement de protection contre les chutes, votre première étape devrait être d’effectuer une analyse des risques professionnels (JAI), parfois appelée analyse de la sécurité au travail. Une JAI vous permet d’identifier les dangers potentiels sur le lieu de travail avant qu’ils n’entraînent des blessures. Cette pratique approuvée par l’OSHA comprend :
- Évaluer chaque poste dans votre établissement en fonction de l’environnement dans lequel il se déroule.
- Identifier les dangers tout au long des tâches quotidiennes d’un employé.
- Prendre des mesures pour éliminer ou neutraliser les dangers, tels que les trous ouverts, les plates-formes hautes ou d’autres risques de chute.
Cependant, certains risques de chute ne peuvent pas être éliminés ou neutralisés. Dans ces cas, les employeurs doivent atténuer les risques de chute dans leurs locaux. L’OSHA exige une protection contre les chutes à des altitudes de quatre pieds dans les lieux de travail de l’industrie générale, de cinq pieds dans les chantiers navals, de six pieds dans les zones de construction et de huit pieds dans les opérations d’étaiement long.
Utilisation de la hiérarchie des contrôles
La hiérarchie des contrôles établie par l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail fournit un autre cadre pour comprendre le processus d’atténuation des risques. Cette pyramide inversée explique comment réduire les risques sur le lieu de travail, des facteurs d’atténuation les plus efficaces aux moins efficaces. Les équipes doivent commencer en haut de la liste et descendre :
- Élimination des dangers.
- Substitution ou remplacement du danger.
- Contrôles techniques conçus pour isoler les travailleurs des dangers.
- Des contrôles administratifs qui peuvent modifier la façon dont les employés travaillent afin de minimiser l’exposition aux dangers.
- Équipement de protection individuelle qui peut accroître la sécurité de tous les travailleurs. (Vous devriez d’abord explorer toutes les mesures ci-dessus en matière de protection contre les chutes.)
Faire preuve de diligence raisonnable
Comme pour toute mesure d’atténuation des risques, vous voudrez procéder comme suit lors de l’établissement des meilleures pratiques de protection contre les chutes :
- Inspectez régulièrement l’équipement et établissez un protocole d’inspection qui implique de la documentation.
- Éduquer les travailleurs sur la façon d’utiliser correctement toute machine et sur la façon d’utiliser l’équipement de protection contre les chutes fourni.
- Fournir régulièrement de la formation sur l’équipement et la machinerie pour souligner l’importance des mesures de sécurité sur le lieu de travail.
- Avoir des tailles d’équipement de protection contre les chutes appropriées disponibles.
- Désignez un point de contact qui inspecte et recommande chaque année le remplacement de l’équipement présentant une usure.
Une fois que vous comprenez les dangers de chaque emploi dans votre organisation, vous pouvez formuler un plan de protection contre les chutes à l’échelle de l’entreprise.
Choisir le bon équipement de protection contre les chutes
Il existe une large gamme d’équipements de protection contre les chutes parmi lesquels choisir, il est donc essentiel de comprendre les besoins de votre entreprise et les options disponibles pour faire le bon choix pour votre équipe et votre environnement de travail. Les dispositifs de retenue de déplacement et les systèmes antichute sont tous deux des équipements de protection contre les chutes couramment utilisés composés d’une série de câbles, d’ancrages et de harnais.
Systèmes de retenue de déplacement
Les systèmes de retenue de déplacement permettent aux travailleurs une large gamme de mouvements tout en les protégeant de passer par-dessus le bord d’une plate-forme. Un système de retenue de déplacement implique une combinaison de composants qui fonctionnent ensemble pour réduire le risque de chute à l’aide de longes rétractables et d’une ligne de vie ainsi que pour freiner avec un mouvement soudain et rapide, en cas de chute. Il s’agit notamment des éléments suivants :
- Les harnais sont disponibles dans une variété de styles et se bouclent généralement autour de la poitrine avec des bretelles d’épaule et de jambe.
- Les longes rétractables se montent sur une sangle de ceinture ou de harnais de protection contre les chutes et vous permettent de régler une longueur de travail avant de verrouiller la longe dans une position fixe.
- Les lignes de vie en acier galvanisé aident à atténuer les chutes en s’étirant horizontalement ou verticalement, ancrées à chaque extrémité d’une structure ou d’une plate-forme. La longe s’appose généralement sur la ligne fixe via un mousqueton.
- Les grappins de corde fixent la longe à la ligne de vie et agissent comme un dispositif de décélération.
- Les ancrages fournissent un point d’attache sécurisé pour tous les dispositifs de décélération, les lignes de vie et les longes.
- Les systèmes de levage, tels que les systèmes de levage à espace confiné ou les systèmes de levage à trépied, peuvent remettre les travailleurs en sécurité dans les zones à haut risque.
Systèmes antichute
Alors que l’objectif d’un système de retenue de déplacement est de confiner un travailleur dans un espace fixe, un système antichute offre aux travailleurs moins d’amplitude de mouvement, mais est conçu pour briser une chute rapidement. Ce système emploie :
- Harnais
- Câbles de sécurité
- Longes, à la fois autorétractables et absorbant les chocs
Les trousses de protection contre les chutes tout-en-un rassemblent des harnais, des longes, des cordes et des ancrages pour vous aider à vous assurer que votre équipe dispose de tous les composants nécessaires pour un travail en toute sécurité face aux risques de chute. Ces kits sont généralement contenus dans un sac ou un seau pour faciliter le transport et le stockage.
Obtenez tout votre équipement chez Global Industrial®
Un programme de protection contre les chutes suivant les meilleures pratiques de l’OSHA et du NIOSH peut créer des conditions qui entraînent moins de blessures au travail. Laissez Global Industrial® vous aider à compléter votre programme de protection contre les chutes avec de l’équipement pour assurer la sécurité et l’efficacité des travailleurs tout en travaillant à proximité des risques de chute. Contactez nos experts produits dès aujourd’hui pour en savoir plus.
-
Les informations contenues dans cet article sont fournies à des fins d’information, éducatives et promotionnelles uniquement et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.
-