Quantité minimale: 2
Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Le CP-60 MagniVisor™ Deluxe de la série PRO optique Carson est un mains libres, porté à la tête de loupe avec 4 différentes lentilles ; 1.5, 2 x, 2,5 x et x 3. Il est livré avec un bandeau réglable. La lampe LED amovible peut servir comme une source de lumière autoportante. Le MagniVisor™ Deluxe loupe est parfaite pour tous les loisirs et artisanat ! Le MagniVisor™ Deluxe est le parfait aide de basse Vision.
Poids &Dimensions
- Largeur 7,5 po (19,05 cm)
- Hauteur 3,5 po (8,89 cm)
- Poids 5,8 oz
- Longueur 9,75 po (24,77 cm)
Détails du produit
- Type de batterie 3 AAA (non incluse)
- Marque Carson optique
- grossissement 1,5 x, x 2, 2.5, 3 x
- Quantité par paquet 1
- Taille de l’objectif 100
- Numéro de référence du fabricant CP-60
- Comprend 4 lentilles
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PHILIPPE
Date de : Juin 19, 2020
-
Reviewer : LAURA
Date de : Juin 11, 2020
Votre commentaire :
Facilement réglable pour s’adapter à n’importe quelle tête. Mon mari et moi « partager » cette paire, donc cette fonctionnalité est une grosse affaire. Beaucoup plus facile que les rétroviseurs de voiture et les réglages de siège après qu’il conduise ma voiture! J’aime la lentille de grossissement différents, je souhaite juste qu’ils étaient plus faciles à changer sans laisser des empreintes digitales sur l’objectif. Je l’utilise pour le gros plan de travail en point de croix et mon mari l’utilise pour le nettoyage des armes à feu. Plus pratique que le contre-dessus le verre monté que nous avons. J’aimerais cela encore plus si le pad qui touche votre front a été faite d’un matériau doux. Alors que la bande avait rembourrage, le matériau est en plastique et fait pour une tête moite après un peu de temps. Dans l’ensemble, excellent produit. Je voudrais l’acheter à nouveau. -
Reviewer : CHRISTOPHER
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Semble être bien construit. J’aime particulièrement la lanterne amovible. La seule amélioration que je pourrais suggérer serait plus grande, peut-être plus de lentilles wraparound. -
Reviewer : JAMES ROBERT
Date de : Mai 28, 2020
Votre commentaire :
Je donne à ce magnivisor une excellente note. -
Reviewer : Rollan
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
La bande de tête n’est pas la plus confortable. Je suis encore à m’habituer aux lentilles et quand et où les utiliser. Dans l’ensemble, je pense que je vais être peased avec les résultats. -
Reviewer : Ric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne tout simplement ce que j’ai nécessaire pour détail pour travailler le bois. La lumière me permettent de voir les zones qui se trouvent dans l’ombre et les diverses lentilles de grossissement sont bonnes pour les différentes longueur de focale. La tête sangle et visière ajustements travail bien et je voudrais soulever facilement de la route. S’adapte sur verres. Easy snap Snap off. -
Reviewer : David Furr
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne très bien et est aussi très pratique comme une poche sur une chemise :-) -
Reviewer : zionseeker
Date de : Octobre 31, 2017
Votre commentaire :
Ces magnifyers de visière sont grands, je les adore. Je les utilise dans mon travail, je suis un technicien de poux, pas un joli travail, mais quelqu'un doit le faire. Quand j’ai commencé j’ai réalisé, les bougres peu sont si petites et mes clients voulaient, maintenant disparu avec ces loupe peu importe ce que je vois tout ! Wow, la facilité de les porter avec mes propres lunettes, la lampe est parfait et très lumineux et mobiliers. J’ai acheté 2 autres à essayer, autour du même prix, mais aucun d'entre eux fonctionne aussi bon que ceux-ci. Mon seul et unique tirage au sort, est l’un du verres grossissant est tombé et l’attache en plastique cassé, donc il est inutilisable, mais la bonne chose est que ce n’était pas celui que j’utilise régulièrement.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette chambre propre est-elle compatible ?
Question posée par : Willliam, 04 et 2020 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 06, 2020
Bonjour William, nous nous excusons, mais l’unité en question n’a pas de note spécifique. Je vous remercie pour votre question.
-
Carson Optical Magnivisor™ Deluxe tête visière loupe
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit