+

Souvent achetés ensemble
Prix : 280,95 $
Les clients ont également été consultés
L’assise et le dossier de cette chaise de bureau est recouvert de maille de web de haute résistance qui offre confort élastique, respirant et un soutien complet du corps. Chaise exécutive de maille a un plastique garniture arrière et siège pour la longue vie. Soutien lombaire intégré offre plus de confort arrière. Accoudoirs réglables en hauteur aident à réduire la fatigue du bras. Cette chaise en maille ergonomique comprend un réglage indépendant du dos et de l’angle du siège et un contrôle de verrouillage d’inclinaison. 17-3/4 à 21-1/4"H réglage de la hauteur du siège pneumatique. Stable 5-lame base en nylon comprend des roulettes pivotantes double roue pour faciliter le déplacement. Hauteur de siège 20" W x 18-1/2" D. Mesures de dos 19-3/4 x 23-1/2" H. Option vinyle rembourré appui-tête fournit la tête et du cou soutenir. Assemblée facile. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 2 ans.
Caractéristiques techniques du produit
- MARQUEInterion® By Global Industrial
- STYLEChaise de bureau
- ASSEMBLÉEÀ assembler
- POUCES DE LARGEUR DU DOS19-3/4 (50,17 cm)
- POUCES DE HAUTEUR DU DOSSIER23-1/2 (59,69 cm)
- TYPE DE RETOURDossier surélevé
- DESCRIPTIONFauteuil de bureau en maille
- POUCES DE LARGEUR DE SIÈGE20 (50,8 cm)
- POUCES DE PROFONDEUR DE SIÈGE18-1/2 (46,99 cm)
- NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTA93342TMF + 38L 3
- EMPILABLENon
- COULEUR DU SIÈGENoir
- CONSTRUCTION DU SIÈGEMaille
- COULEUR DE L’ARMATURENoir
- CONSTRUCTION À OSSATUREPlastique
- NOMBRE DE SIÈGES1
- GARANTIE LIMITÉE2 ans
- CERTIFIÉ/HOMOLOGUÉANSI/BIFMA
- TYPE D’AJUSTEMENT (TILT)Siège et dossier indépendants
- HAUTEUR D’ASSISE MINIMALE17-3/4
- HAUTEUR D’ASSISE MAXIMALE21-1/4
- QUANTITÉ PAR PAQUET1
- CAPACITÉ LBS.275 (125 kg)
- BASE DEPattue 5
- ROULETTESOui
- TYPE DE BRASRéglable
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Linda
Date de : Août 15, 2020
-
Reviewer : W
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Très facile à assembler et très confortable aussi. Une très bonne chaise pour le prix et l’expédition était rapide aussi. Merci. -
Reviewer : DUANE
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
C’est une chaise merveilleuse, exactement ce que je cherchais. Il est bien construit, robuste, a un dos haut, siège en maille et le dos, entièrement réglable. J’ai cherché et cherché cette chaise, excellent produit à un prix raisonnable. Expédié rapidement! -
Reviewer : JAN
Date de : Juillet 23, 2020
Votre commentaire :
Jusqu’à présent, il se sent vraiment bien. J’avais besoin de quelque chose qui n’avait pas un siège rembourré et cela semble fonctionner. Qui vivra verra. -
Reviewer : CLARA
Date de : Juillet 22, 2020
Votre commentaire :
C’est le meilleur achat pour une chaise de bureau que j’ai jamais fait! C’est tout ce que je pensais (et j’espérais) ce serait. Il était très facile de mettre en place [même si j’ai réussi à laisser tomber la clé allen dans le siège lui-même et ne pouvait pas le sortir :o) me laisser de le faire sur le premier essai!]. J’ai pu trouver une autre clé allen dans la boîte à outils de mon mari et compléter l’assemblage. Une image (les instructions) vaut vraiment mille mots! J’aime qu’il soit très lisse (roulettes) à rouler d’un côté de mon bureau à l’autre sans qu’il se coince entre les nattes. Et avoir la capacité de positionner l’arrière de la chaise et le siège à l’angle de sièges qui est le plus confortable pour le corps de chacun est un bonus! Est-ce que je recommanderais cette chaise? Absolument!! Ça valait le coup d’attendre. Merci, Global Industrial pour avoir un tel excellent produit! -
Reviewer : SHERI ANN
Date de : Juillet 20, 2020
Votre commentaire :
J’adore ma chaise. J’ai acheté pour mon bureau à domicile et il grande!! -
Reviewer : RICHARD
Date de : Juillet 11, 2020
Votre commentaire :
J’aime la chaise. Très bien. Les instructions d’installation pourraient être améliorées. Très minime. Peu d’aide. -
Reviewer : Teri
Date de : Juin 25, 2020
Votre commentaire :
Très confortable et bien construit -
Reviewer : KAREN
Date de : Juin 17, 2020
Votre commentaire :
J’aime bien la chaise. Fond de maille est un peu plus difficile que je m’y attendais. Sinon fonctionne très bien dans mon espace de travail. Facile à assembler. -
Reviewer : BRANDON
Date de : Juin 06, 2020
Votre commentaire :
Acheté 4, et tout le monde les aime!
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Puis-je obtenir des remplacements de bras pour cette chaise ? J’ai besoin d’acheter des sets 2.
Question posée par : Justo, 04 et 2015 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 04, 2015
WB744150 (en)
-
Article populaire dans cette catégorie
Chaise de travail Interion® Mesh - Siège en cuir - Haut dos - Noir
Article nº : 249051
Expédie le jour même
275,95 $

Chaise de travail Interion® Mesh - Mesh Seat - High Back - Black
280,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange