Prix : 1 315,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fil général cinétique Ram DEBOUCHEUR w/6 "cône en caoutchouc, quatre chevilles à Expansion, fixation placard, vérifier la Valve, tuyaux d’alimentation en eau, adaptateur de robinet universel & cas
Voici un outil compact et léger pour ouvrir rapidement des éviers bouchés, toilettes et baignoires. Il gère les rouille, graisse, sédiments et l’échelle de lignes vers le haut par 4" de diamètre. Le déboucheur revolver utilise un jet d’air comprimé qui entraîne une onde de choc (énergie cinétique) à travers l’eau pour briser d’arrêt. Il est particulièrement utile lorsque l’arrêt est sur la face cachée d’un tambour de piège ou une série de virages serrés, car l’onde de choc peut voyager dans les virages sans perdre de sa force. Le déboucheur revolver a une pompe autonome et un manomètre, donc vous pouvez frapper l’arrêt avec juste le rightamount de la force. Vous obtenez un impact instantané avec aucune accumulation de pression dans la tuyauterie. La force est transmise par l’eau, donc il n’est pas affecté par les cheminées ou les évents. L’accessoire de toilette inclus (KR-CA) vis sur l’avant de l’eau cinétique Ram et permet de positionner le cône dans le bol pour obtenir un joint serré. Ainsi, vous pouvez trouver le blocage avec le plus grand impact et aucun retour d’éclaboussure. Stocker le déboucheur revolver et ses accessoires dans son étui de transport.
Voici un outil compact et léger pour ouvrir rapidement des éviers bouchés, toilettes et baignoires. Il gère les rouille, graisse, sédiments et l’échelle de lignes vers le haut par 4" de diamètre. Le déboucheur revolver utilise un jet d’air comprimé qui entraîne une onde de choc (énergie cinétique) à travers l’eau pour briser d’arrêt. Il est particulièrement utile lorsque l’arrêt est sur la face cachée d’un tambour de piège ou une série de virages serrés, car l’onde de choc peut voyager dans les virages sans perdre de sa force. Le déboucheur revolver a une pompe autonome et un manomètre, donc vous pouvez frapper l’arrêt avec juste le rightamount de la force. Vous obtenez un impact instantané avec aucune accumulation de pression dans la tuyauterie. La force est transmise par l’eau, donc il n’est pas affecté par les cheminées ou les évents. L’accessoire de toilette inclus (KR-CA) vis sur l’avant de l’eau cinétique Ram et permet de positionner le cône dans le bol pour obtenir un joint serré. Ainsi, vous pouvez trouver le blocage avec le plus grand impact et aucun retour d’éclaboussure. Stocker le déboucheur revolver et ses accessoires dans son étui de transport.
Poids &Dimensions
- Longueur maximale du câble 21 pi (6,4 m)
- Largeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 1-1/4 à 4 in
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Description 4"& 6" cônes, bouchons de 5, 4 Extension prises, vérifier robinet, tuyau d’alimentation, adaptateur
- Comprend 4 & 6 cônes, bouchons 5, 4 Extension bouchons, clapet anti-retour, tuyau d’alimentation, adaptateur, & Ca
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Série Ram de la cinétique de l’eau
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KR-D-WC
Galerie de photos et vidéos
-
Kinetic Water Ram - Comment faire pour la vidéo
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JON
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Peter
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Utilisé de notre évier de cafétéria ou de lavabo de la salle des hommes. A fonctionné parfaitement les deux fois. Aucun désordre du tout. -
Reviewer : Dale
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai repéré mon ingénieur ramper dans le mur entre les hommes et les femmes des toilettes à la fraise sur le latéral commun pour les deux ensembles de salles de bains. Quand on lui demande que s’il avait essayé notre nouvelle ram cinétique, il n’avait pas. Alors il a attendu à l’intérieur de la paroi, perché sur la plomberie alors que j’ai obtenu notre nouvel outil. Instructions a dit de commencer à 10 lb/po2, j’ai commencé à 15. J’ai moitié eau de sauter hors du côté branché toilettes j’ai actionnant le manche. Il semblait que rien n’est arrivé. Comme j’ai commencé à pressurisé l’outil à nouveau, toutes les toilettes a commencé à purger. Plus tard, mon ingénieur essayé sur un puits de drainage lent depuis longtemps avec le même résultat. Ce puits avait été vissé maintes fois au cours de ces dernières années. Nous sommes vendus. Quel outil plomberie belle. -
Reviewer : Scott
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
De qualité professionnelle. De haute qualité. Prix élevé. Personne d’autre ne semble faire plus un produit similaire. -
Reviewer : Cody
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il n’y a rien à dire à ce sujet ça marche vous devez apprendre quelles utilisations c’est bon pour, mais il n’y a aucun autre outil pour ce qu’il fait -
Reviewer : Johnny
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai utilisé un de ces merveilleux outils il y a ans et vendu pour cause de maladie. J’ai récemment récupéré assez pour travailler à temps partiel comme entretien à nouveau pour un propriétaire foncier et cet outil et ses accessoires est la réponse à tant de questions qui surgissent sur de location ! Le sentiment d’économiser argent et ouverture drains si facilement avec cette merveille machine est incroyable. Je recommande à toute personne ayant des propriétés du tout à l’acheter et le retour va payer pour lui-même en aucun temps ! Ses pas sorcier, à coup sûr. Merci de cette occasion pour exprimer ma passion pour le kit complet !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Général fil KR-D-WC eau cinétique Ram purge manuelle nettoyant W/caisse
1315,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit