Votre entrepôt A-t-il une charge lourde à porter ?
Transport des matériaux de poids lourd est un défi dans tout entrepôt. L’anxiété de minimiser les temps d’indisponibilité, prévenir les blessures et traiter un volume élevé de matériaux devient écrasante et rencontre les normes de production est apparemment impossible. Souvent, le rythme de travail est complètement dicté par l'utilisation de machines. Cependant, dans beaucoup d’entrepôts, l’utilisation d’équipement de manutention inadéquate ou obsolète entraîne productivité à vaciller sous de lourdes charges.
Près 20 % des moteurs matériels travaux dans des entrepôts trépidant où une efficacité maximale est une nécessité. Manutention des matériaux avec l’équipement inadéquat peut être dangereux, beaucoup de temps et des bénéfices de voler. Et alors que la plupart matériel de manutention est conçu pour répondre aux besoins de manutention générale, choisir le bon équipement pour plus spécifique a besoin peut faire la différence entre la productivité et l’inefficacité.
Quel est le bon transpalette pour vous
Ce qui est dans votre entrepôt ?
Déterminer les meilleures façons de gérer les chargements de palettes dans votre entrepôt est la clé. Le type de votre entrepôt est de manutention des matériaux doit toujours être un facteur crucial lorsqu’elles investissent dans des équipements parfois coûteux, lourds. Par exemple, Rol-chariots élévateurs de palettes ont une unique poignée de forme ergonomique et le levier qui fournissent l’opération confortable tandis que le déplacement de charges jusqu'à 6500 lbs. Dans les petits entrepôts, le transpalette Double Direction fournit mouvement perpendiculaire et une maniabilité améliorée. Par facilement en tournant le guidon utilisateurs sont en mesure de régler le verrouillage en place, déplacement de charges dans le mode latéral. Elles sont également idéales pour déplacer des charges longues dans des allées étroites.
Les camions qui soulèvent et inclinent offrent une position de travail confortable pour fournir un environnement d'entrepôt plus sûr pour les travailleurs qui peuvent blesser les muscles, les tendons ou les ligaments tout en se penchant et en atteignant pour les articles.
Un polyvalent Transpalette échelle combine les caractéristiques d’un transpalette manuel avec un échelle/capteur portable pour améliorer la sécurité, ainsi que, productivité. Pour les entrepôts qui gèrent une série de palettes matériaux utiliser Multifonction transpalettes, telles que les camions de largeur pour le réglage de la fourche Wesco.
Penser à l’extérieur de l’entrepôt
Pour les emplois qui ne sont pas dans l’entrepôt de manipulation matérielle, il est important de trouver un transpalette manuel idéal pour cet environnement. Transpalettes à tous les terrains sont grands sur les chantiers de construction, bois d’yards, pépinières ou toute autre surface rugueuse et inégale. Ces camions disposent des pneus pneumatiques, rempli d’air spécialement pour une utilisation en extérieur. Même déterminer si une charge de palette est mieux adaptée pour le manuel ou Transpalettes alimenté par batterie est essentielle. C’est votre tour ! Alors, comment vous allez gérer votre prochaine charge ?
Millions vendus et compter
Quand presque 1 million d’entrepôts voulaient être plus efficace, ils ont voulu le faire au « meilleur prix », ou devrions-nous dire avec notre « Meilleure valeur » transpalettes. Ces économique meilleure valeur transpalettes à fournissent la force nécessaire pour gérer les charges sans alourdir votre budget. Allemand d’ingénierie joints de la pompe hydraulique, fourche renforcée avec rouleaux d’entrée et charge polyuréthane et steer roues fournissent la capacité maximum. Le transpalette manuel possède un contrôle 3-fonction main (relance, neutre et inférieur) et propose un arceau de sécurité repliable, redressement automatique pour accroître le confort et la facilité d’utilisation.
Ce transpalette manuel permet à l’opérateur donner le ton pour la journée de travail pour une productivité maximale et de stress minimal et de se précipiter. Meilleure valeur camions des années de service pour vos besoins de manutention. Quand magasiniers recherché de qualité, ils l’ont trouvé ! Lorsqu’ils ont fouillé pour un prix modique, ils l’ont trouvé ! Lorsqu’ils ont fouillé pour leader de matériel de manutention, ils l’ont trouvé ! Autrement dit, ils ont fouillé Globalindustrial.com et ils ont trouvé la « meilleure valeur ».