Le guide ultime de la sécurité des zones de travail et des équipes routières

Si vous deviez deviner combien de kilomètres de routes traversent le Canada, qu’en pensez-vous ? Cent mille ? Cinq cent mille ? Eh bien, selon Transports Canada, il s’agit en fait d’un nombre impressionnant de 1,13 millions de kilomètres, dont environ 662 000 km pavés et 468 000 km non pavés. Environ 15,4 millions de Canadiens dépendent de ce vaste réseau routier pour leurs déplacements quotidiens, leurs activités de loisirs et leurs voyages en voiture. Et n’oublions pas les camionneurs qui transportent les marchandises d’un océan à l’autre. Il est impératif que nos routes et nos infrastructures soient entretenues, et ce sont les travailleurs de la route que nous devons remercier pour cela. Et même si vous ne pensez peut-être pas que c’est un travail dangereux, les dernières statistiques peuvent vous choquer.

 

Dans 2022, il y a eu 1 369 décès parmi les travailleurs impliqués dans des incidents routiers. Ces accidents sont presque toujours dus à des excès de vitesse, à la distraction au volant (les smartphones sont un énorme problème) et à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool, la marijuana et d’autres drogues. De plus, plus de 68 000 blessures non mortelles liées à des incidents routiers ont été signalées pour 2021-2022, et tout cela s’ajoute à une conclusion : si vous employez des travailleurs routiers et/ou si vous êtes dans l’industrie de l’entretien des routes, la sécurité routière est une priorité absolue pour vous.

 

PRODUITS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 

 

Voyons maintenant comment assurer la sécurité de vos équipes routières.

 

Nous savons que la sécurité de votre équipe au travail est une préoccupation constante. Après tout, vous venez de lire sur quelques façons dont les équipes routières sont confrontées à des risques chaque jour. Mais la bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas à relever ces défis seul. Qu’il s’agisse de suivre des pratiques de sécurité éprouvées dans les zones de travail ou d’explorer de nouveaux produits conçus pour protéger vos travailleurs, il existe de nombreuses façons d’aider votre équipe à rester à l’abri du danger. Abordons ces sept étapes cruciales de la mise en place d’un environnement sûr pour votre ou vos équipes :

 

1 : Établir un périmètre de zone de travail sécuritaire : avant, pendant et après

 

Un plan de sécurité complet est crucial pour toute zone de travail, en se concentrant à la fois sur les éléments internes et externes. À l’interne, assurez-vous d’une coordination stricte des équipements et des mouvements des travailleurs pour éviter les accidents. À l’externe, mettez en œuvre des stratégies de gestion du trafic telles que des barrières, un contrôle de la vitesse et une signalisation claire pour protéger les travailleurs des véhicules à proximité, assurant ainsi des opérations fluides et sûres dans toute la zone. L’ensemble du processus peut être décomposé en quatre parties clés :

 

a) La zone d’alerte avancée

 

Si vous avez déjà conduit sur des travaux routiers, vous savez tout sur les zones d’alerte avancée. Ils avertissent les automobilistes qui s’approchent qu’ils sont sur le point d’entrer dans une zone de travaux, ce qui implique généralement de changer de voie, de réduire la vitesse et peut-être même de faire un détour.

 

Une zone d’avertissement avancé réussie commence bien avant la zone de travaux (généralement de 1/2 à 1 milles avant) et comprendra une signalisation claire et visible et (parfois exploitée par des signaleurs pour contrôler le flux) indiquant :

 

  • Le genre de travail qui nous attend.
  • Réduction des limitations de vitesse.
  • Fermetures ou changements de voies.

 

Vous devrez peut-être également utiliser des panneaux à messages variables portables pour des situations complexes ou changeantes, et ceux-ci peuvent également nécessiter une centrale électrique portable.

 

b) La zone de transition

 

Comme son nom l’indique, ici, les conditions normales de la route se transforment en conditions de zone de travail, et c’est là que des accidents peuvent se produire. Votre zone de transition doit inclure :

 

  • Réduction progressive des limitations de vitesse grâce à une série de panneaux.
  • Une signalisation claire et sans ambiguïté pour diriger la circulation.
  • Barricades, poteaux, barils et peut-être même dos d’âne, pour guider en toute sécurité les véhicules dans la bonne voie.
  • EPI très visible pour tous les membres de l’équipage dans et autour de la zone.

 

c) La zone d’activité

 

La ruche d’activité, c’est la zone de danger. Le travail se déroule sur la route, les travailleurs essaient d’effectuer des tâches sans être distraits, et les conducteurs seront en train de faire du mal. Pour éviter des incidents dangereux, voire mortels, vous devez :

 

  • Une délimitation TRÈS claire de l’espace de travail à l’aide de barrières, de cônes ou de tambours.
  • Espacez tampon entre la zone de travail et la circulation en mouvement.
  • Chemins désignés pour les véhicules de construction et l’équipement lourd.
  • Sentiers pédestres clairement balisés (et tamponnés si nécessaire) pour les travailleurs.
  • Encore une fois, des EPI et des équipements de sécurité routière très visibles pour vos employés.

 

d) La zone de terminaison

 

La fin de la route... usine. Dans cette dernière zone, les automobilistes sont autorisés à reprendre leurs activités régulières en respectant le code de la route. Dans ce domaine, prévoir :

 

  • Signalisation claire indiquant la fin de la zone de travaux
  • Panneaux qui augmentent progressivement les limites de vitesse pour les ramener à la normale.
  • Un espace sûr pour protéger les travailleurs lorsqu’ils enlèvent les dispositifs de contrôle de la circulation (cônes, poteaux, etc.).

 

2. Affectez des responsables de la sécurité

 

Vous ne pouvez pas avoir d’yeux partout, et vous ne pouvez certainement pas superviser personnellement chaque zone de travail. Ici, vous devez désigner des employés de confiance (également appelés responsables de la sécurité) pour vos projets. Ils doivent être formés aux dernières procédures de sécurité et peuvent être responsables de ce qui suit :

 

  • Revoir et mettre à jour régulièrement les protocoles de sécurité.
  • Effectuer des exposés sur la sécurité avant les quarts de travail.
  • Rester à l’affût des dernières obligations de conformité.
  • Identifier et traiter les dangers potentiels pour la circulation et la sécurité au travail.
  • Coordination avec la police/les autorités locales et les équipes de circulation.

 

3. Que la lumière soit... Dans la zone de travail

 

Il n’est pas nécessaire de le dire, mais lorsque vous travaillez avec de la machinerie lourde et des substances dangereuses, avec un trafic filant à 70 mph, un éclairage adéquat pour la sécurité sur le chantier de construction est crucial. Et ce chiffre est doublé la nuit lorsque la visibilité est mauvaise et que les accidents se produisent plus souvent. Voici ce que vous pouvez faire :

 

  • Fournir des mâts d’éclairage portables pour apporter une lumière puissante à toute la zone de travail (vérifiez les endroits qui ne sont pas atteints par la lumière et ajustez en conséquence)
  • Pour réduire la consommation d’énergie, envisagez des options d’éclairage LED économes en énergie. Ils peuvent être extrêmement brillants et durer beaucoup plus longtemps que les ampoules à incandescence.
  • Certaines options d’éclairage nécessitent une source d’énergie très importante. Et avec cette taille vient beaucoup de bruit, ce qui peut déranger à la fois vos équipes et les conducteurs/piétons. Pour ces situations, envisagez des solutions d’éclairage LED à haut rendement , associées à une centrale électrique portable dont le fonctionnement est plus silencieux. Cela peut également être une considération énorme pour les équipes de tournage travaillant dans la région.

 

4. Faites le plein de visibilité des travailleurs et de sécurité routière

 

Même avec les meilleures procédures d’éclairage et de sécurité, il peut être difficile de voir les gens sur le bord des routes. N’oubliez pas que beaucoup de gens n’y prêtent pas autant d’attention qu’ils le devraient, donc faire en sorte que votre équipe se démarque vraiment aidera beaucoup.

 

  • Disposer d’un approvisionnement abondant de gilets de sécurité haute visibilité qui respectent/dépassent les normes ANSI/ISEA.
  • Utilisez des bandes réfléchissantes sur tout ce qui vous passe par la tête, des casques de sécurité, des gants et des bottes, ainsi que d’autres équipements de protection individuelle (EPI).
  • Envisagez les derniers gilets équipés de LED pour une visibilité encore plus grande dans des conditions de faible luminosité.

 

5. Préparez-vous à TOUTES les conditions météorologiques

 

Il ne fera pas toujours 72 degrés et il fera beau lorsque les travaux routiers sont effectués. Vous devez vous assurer d’être couvert pour les défis liés au froid et à la chaleur.

 

Par temps froid (y compris la pluie, le grésil et la neige)...

  • Fournir des vestes et des pantalons isolés.
  • Distribuer (ou rembourser) des chaussures imperméables et isolées.
  • Fournir des couvre-chefs et des gants chauds.
  • Aménagez des zones de réchauffement pour que les travailleurs puissent prendre des pauses régulières.
  • Une station de thé/café chaud peut vraiment aider si elle est surveillée en toute sécurité.
  • Ayez des sacs chauffe-mains à portée de main .

 

Par temps chaud...

 

6. Restez bien approvisionné en équipement de protection individuelle (EPI)

 

Quelles que soient les conditions météorologiques, il est conseillé d’avoir en stock la liste suivante d’EPI à tout moment. N’oubliez pas de répondre à différentes tailles, les travailleurs de la route couvrent de nombreuses tailles, poids, corpulences et tailles de veste, de chapeau et de chaussures.

 

  • Chapeaux durs
  • Lunettes de sécurité ou lunettes de protection
  • Protection auditive (bouchons d’oreille ou protecteurs d’oreilles)
  • Bottes à embout d’acier
  • Gants adaptés à la tâche
  • Protection respiratoire si nécessaire

 

7. Organisez souvent une formation approfondie à la sécurité routière

 

Si vous ne le faites pas déjà, vous devriez organiser régulièrement des sessions de formation pour tous vos employés. Cela comprend l’utilisation correcte de l’équipement et des outils, les procédures de contrôle de la circulation et la compréhension de la façon de diriger et de gérer la circulation en toute sécurité pour prévenir les accidents.

 

Si le pire se produit, vous devez également vous former aux interventions d’urgence. Cela signifie avoir sur place des personnes formées en premiers secours (y compris la RCR), ainsi qu’un approvisionnement complet en matériel de premiers secours. Vous devez également fournir une identification des dangers pour aider à prévenir les accidents.

 

N’oubliez pas qu’assurer la sécurité de vos équipes est une tâche difficile qui nécessite un engagement sérieux envers les meilleures pratiques de sécurité routière. Que vous soyez à la recherche de conseils supplémentaires sur l’équipement ou la formation, ou que vous souhaitiez simplement avoir quelques conseils sur les meilleurs produits à acheter, l’équipe d’experts de Global Industrial est toujours là pour répondre à toutes vos questions ou vous guider dans la bonne direction.

 

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.