L’hiver est de retour, et pour de nombreux employés et clients, cela signifie faire face à des conditions brutalement froides et difficiles pendant des mois. Pour ceux qui sont à l’extérieur, cela signifie s’emmitoufler au chaud et rester protégé. Mais pour ceux qui sont à l’intérieur, l’histoire ne devient pas vin et roses. Être à l’intérieur en hiver apporte son propre ensemble de problèmes, en particulier dans les halls froids, les salles de bal, les entrepôts et autres endroits qui ont des problèmes de contrôle du climat.
Nous devons parler des problèmes de l’hiver.
De toute évidence, la météo est à l’origine de la plupart des problèmes. Dans les États qui sont plus proches de l’équateur, ce n’est pas grave, avec des températures au Texas et en Géorgie en moyenne proches de 50 ° F.[1] Mais lorsque vous vous dirigez vers le nord, les températures plongent assez rapidement. Au Colorado, la température moyenne est d’un peu plus de 25 ° F, et dans le Dakota du Nord, la moyenne est de 12 ° F. C’est bien en dessous du point de congélation. Cela peut certainement amener les clients (et les employés) à réfléchir à deux fois avant de faire affaire avec vous si vous ne créez pas un environnement de magasinage confortable (voudriez-vous rester dans un hall froid ou parcourir les étagères d’un magasin glacé?). Et avec ces conditions, les préoccupations en matière de santé et de sécurité pour les employés, les clients (et vous-même) deviennent sérieuses, notamment :
- Hypothermie
- Gelure
- Pied de tranchée
- Douleurs articulaires sévères
- Vasoconstriction (pouvant entraîner une crise cardiaque)
- Diminution de la concentration
- Dépression
Les deux derniers en particulier sont difficiles à surveiller. En tant que gestionnaire qui se soucie vraiment de vos employés, vous voulez que vos employés et le moral de l’équipe soient élevés. Ce n’est pas seulement pour un meilleur environnement de travail, mais aussi parce que cela conduit à une productivité accrue. Un mauvais moral n’est pas la chose la plus facile à identifier, surtout pendant les mois d’hiver où tout le monde se sent un peu moins heureux de toute façon. Et lorsque la concentration est affectée, plus d’accidents et de blessures se produisent.
De plus, les gens ont tendance à être plus à l’intérieur pendant les mois d’hiver. Cela conduit à la propagation accrue du rhume, de la grippe et d’autres maladies transmissibles. Ajoutez à cela le fait que vos employés et vos clients peuvent également être aux prises avec des conditions météorologiques assez épouvantables pour se rendre à vos emplacements et en revenir, et le fait que les gens se déplacent un peu plus lentement par temps froid, et vous avez une recette pour des mois difficiles à venir.


Combattez les conditions hivernales grâce à la polyvalence de la climatisation portable.
Bien que vous ne puissiez peut-être pas contrôler la météo, vous POUVEZ contrôler l’impact qu’elle peut avoir sur votre entreprise, vos clients et vos employés. Et de loin l’une des meilleures solutions est la climatisation portable en raison de son incroyable polyvalence.
Pour de nombreuses entreprises, il est tout simplement trop coûteux et peu pratique de réviser complètement le système CVC actuel alors qu’un contrôle supplémentaire de la température et de l’humidité n’est nécessaire que quelques mois par an. Avec la climatisation portable (PCC), vous avez la possibilité d’ajouter des unités de chauffage à différentes parties de votre environnement de travail au fur et à mesure de vos besoins. Cela signifie que vous pouvez :
- Déplacez facilement des unités vers différents endroits.
- Ajoutez rapidement des unités supplémentaires lorsque les températures baissent.
- Augmentez et diminuez en fonction des endroits qui ont besoin de chaleur / humidité supplémentaire.
Comme les appareils de chauffage portatifs et les humidificateurs sont équipés de roues et / ou de poignées de transport, les transporter d’une pièce à l’autre ou d’un quai de chargement à un hall ou à une entrée est aussi facile que de transporter des bagages dans un aéroport.
Non seulement c’est un moyen abordable et pratique de chauffer les espaces touchés par les intempéries, mais c’est aussi un excellent moyen de montrer à vos clients et à vos employés que vous vous souciez de leur bien-être. Commençons par augmenter la chaleur.
Les différents types de radiateurs portatifs:
Tous les appareils de chauffage ne sont pas créés égaux. En fait, il existe de nombreux types de radiateurs portables disponibles, chacun offrant des avantages différents en fonction de la taille, de l’espace et des conditions.
- Chauffe-radiateurs remplis d'huile
Les appareils de chauffage remplis d’huile font circuler l’huile diathermique chaude à travers leurs ailettes. Lorsque les ailettes chauffent, elles rayonnent de la chaleur dans toute la pièce. Généralement sur roues et équipé d’une poignée de transport, il est idéal pour les petits espaces et fonctionne à l’électricité. Comme avec tout appareil de chauffage qui utilise le rayonnement, il peut devenir très chaud au toucher, ce qui doit être pris en compte lors de l’examen du placement (vous ne voulez pas que les clients se brûlent, cela peut entraîner une foule de problèmes juridiques).
- Appareils de chauffage au propane
Idéaux pour les ateliers, les fermes, les quais de chargement et les chantiers de construction, les appareils de chauffage au propane ne nécessitent pas d’électricité. Cela en fait les types de radiateurs les plus portables. En général, les appareils de chauffage au propane offrent la chaleur la plus chaude et sont les moins coûteux à utiliser. Ils sont également très abordables, ce qui signifie que vous pouvez acheter plusieurs appareils de chauffage sans casser votre budget. Avec ce type de chauffage, la zone que vous chauffez doit être bien ventilée car certains émettent du dioxyde de carbone.
- Radiateurs infrarouges
Conçus pour les environnements difficiles, y compris les quais de chargement non scellés et les espaces extérieurs, les radiateurs infrarouges fournissent de la chaleur en émettant des ondes électromagnétiques dans l’air. Certains sont livrés avec un ventilateur, d’autres sans, mais de toute façon, la chaleur fournie n’est pas bloquée par des objets dans la pièce (ce qui peut être un problème avec d’autres appareils de chauffage, en particulier dans les entrepôts remplis de produits et de fournitures). Le boîtier est frais au toucher, ce qui en fait une option plus sûre si de nombreuses personnes sont autour. De plus, la chaleur est durable, gardant l’espace chaud même après l’avoir éteint.
- Radiateurs soufflants
Probablement le moyen le plus couramment utilisé pour chauffer une pièce, les radiateurs soufflants (également connus sous le nom de radiateurs à air pulsé ou radiateurs salamandre) utilisent un ventilateur pour pousser l’air à travers un simple serpentin métallique chauffé. Les plus grands avantages des radiateurs soufflants sont de loin le coût, les matériaux légers et la petite taille. Certains radiateurs soufflants fournissent également une oscillation, ce qui peut vous aider à atteindre tous les coins de la pièce. De plus, de nombreux radiateurs soufflants vous donnent la possibilité d’éteindre le chauffage, ce qui les rend très utiles pendant les chauds mois d’été.
- Chauffe-céramique
De conception similaire aux radiateurs soufflants (bien que les radiateurs en céramique soient livrés avec et sans ventilateur), les radiateurs en céramique utilisent des serpentins électriques pour chauffer les plaques de céramique. À leur tour, ces plaques absorbent et retiennent une grande partie de cette chaleur, qui est ensuite soufflée ou rayonnée dans l’espace. Ils présentent bon nombre des mêmes avantages que les appareils de chauffage à air pulsé et sont souvent livrés avec des commandes d’oscillation et de thermostat numérique. La plupart sont livrés avec un interrupteur de sécurité pour plus de tranquillité d’esprit.
- Panneaux chauffants
Bien qu’ils ne soient pas aussi connus que les autres appareils de chauffage de la liste, les panneaux chauffants sont un autre excellent moyen d’ajouter de la chaleur aux espaces froids. Tout comme les radiateurs remplis d’huile et infrarouges, ce type de chauffage d’appoint est l’option la plus sûre car ils ne sont pas très chauds au toucher. Cela les rend idéales pour les environnements de bureau et autres espaces qui ont besoin de chaleur localisée et de chaleur personnelle.
Donc, c’est la chaleur prise en charge. Mais selon votre emplacement, vous devrez peut-être également ajouter un humidificateur au mélange pour rendre l’environnement plus confortable pour vos employés. Et l’une de vos meilleures options pour cette tâche est un humidificateur à ultrasons.
Pour comprendre le fonctionnement d’un humidificateur à ultrasons, pensez à la façon dont un haut-parleur émet du son à travers un diaphragme vibrant. Seulement dans ce cas, ce ne sont pas les ondes sonores qui sont dispersées dans l’air; Ce sont des gouttelettes d’eau qui sont ensuite dispersées dans toute la pièce via un ventilateur. Certaines unités peuvent pomper jusqu’à 600 pintes d’eau dans l’air par jour, avec des réglages disponibles pour ajuster l’humidité à n’importe où de 30-90 %. Les unités nécessitent également moins d’entretien que les autres types d’humidificateurs et sont disponibles dans les options de brouillard froid et de brume chaude.
D’autres options d’humidificateur que vous avez à votre disposition comprennent:
- Évaporateurs
Ce type d’humidificateur souffle de l’humidité dans un filtre humidifié et est souvent appelé « humidificateur sans buée ». Ils viennent avec un réservoir d’eau, des options de vitesse et sont très silencieux.
- Vaporisateurs
Disponibles dans une brume chaude et froide, les vaporisateurs sont une excellente option pour les environnements centrés sur le client, car vous pouvez ajouter des huiles essentielles pour émettre des parfums agréables. Ils sont également bons pour disperser les inhalants pour le rhume et la grippe.
- Nettoyeurs d’air
Comme le titre l’indique, ces types d’humidificateurs ont un double usage. Non seulement ils ajoutent de l’humidité à l’air, mais ils éliminent également le pollen, les particules de poussière et d’autres allergènes de l’air.
Avec cette combinaison de chaleur et d’humidité dans vos entrepôts, quais de chargement et autres espaces froids, vous pouvez vraiment rendre l’hiver infiniment meilleur pour vos clients et vos employés.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.