LAVAGE À PRESSION : LE GUIDE ULTIME DES NETTOYEURS HAUTE PRESSION HAUTE PERFORMANCE
Que vous ayez besoin de nettoyeurs haute pression jour après jour pour une entreprise ou un cadre commercial, ou que vous ayez simplement besoin de quelque chose pour un usage occasionnel comme le nettoyage d’un véhicule d’entreprise ou l’embellissement de l’entrée de votre établissement, tout le monde peut utiliser la vitesse et l’efficacité d’un nettoyeur haute pression.
Bien qu’il existe plusieurs types de nettoyeurs haute pression disponibles, avec une multitude d’utilisations, d’accessoires et d’applications différents, il est bon de savoir comment fonctionne un nettoyeur haute pression. Et bien que le prix initial d’une laveuse puisse varier considérablement, vous en avez vraiment pour votre argent. Donc, si vous avez besoin d’une machine conçue pour le travail quotidien, plutôt que pour un nettoyage occasionnel, un investissement initial plus élevé sera rentable à long terme.
Déballage des bases d’un nettoyeur haute pression
Avant de nous plonger dans les types de nettoyeurs haute pression disponibles et le meilleur nettoyeur haute pression pour chaque travail, jetons un coup d’œil au fonctionnement des nettoyeurs haute pression.
À la base, un nettoyeur haute pression est une machine simple avec la pompe à eau comme cœur. Cette pompe puise l’eau de votre approvisionnement habituel et son moteur s’allume pour générer un jet puissant. Que votre nettoyeur haute pression soit équipé d’un moteur électrique ou à essence, son travail consiste à accélérer l’eau à haute pression et à la relâcher avec force, vous offrant ainsi une puissance de nettoyage maximale.
La pompe à eau
Entraînée par le moteur du nettoyeur haute pression, la pompe aspire l’eau d’une source (comme un tuyau d’arrosage) et l’expulse par un tuyau haute pression. La gâchette du pistolet pulvérisateur contrôle la libération de l’eau pour une utilisation efficace et la sécurité, garantissant que l’eau ne pulvérise que lorsque la gâchette est enfoncée. Comme l’eau peut quitter l’extrémité du tuyau à très haute pression, le contrôle de cet aspect de la machine est primordial.
Le rôle du moteur
Tout simplement, le moteur alimente la pompe. Plus le moteur est performant, plus la qualité de nettoyage de la laveuse elle-même est élevée. Les nettoyeurs haute pression électriques, qui fonctionnent à l’électricité, sont idéaux pour une utilisation intérieure ou résidentielle, car ils sont sans émissions et plus silencieux. D’autre part, les moteurs à gaz offrent une plus grande puissance et une plus grande mobilité, adaptées aux tâches de nettoyage lourdes. Le moteur que vous choisirez dépendra de vos besoins de nettoyage spécifiques et de la zone d’utilisation de la laveuse.
Comprendre le PSI, le GPM et le CU.
Quel que soit le type de nettoyeur haute pression dont vous avez besoin (résidentiel ou commercial, à essence ou électrique), il y a quelques termes que vous devez connaître lorsque vous choisissez votre machine.
PSI - Livres par pouce carré
Il s’agit essentiellement d’une indication du type de puissance de votre nettoyeur haute pression. Plus le PSI est élevé, plus la force de l’eau sortant de la buse est importante. Maintenant, vous pourriez être tenté d’aller directement au PSI le plus élevé possible disponible, mais cela peut être une erreur. Vous ne voulez pas apporter des forces extrêmes sur des surfaces délicates telles que le bois. Voici les gammes que vous pouvez généralement vous attendre à trouver :
- Travaux légers : 0-1999 PSI (nettoyage résidentiel/délicat)
- Usage moyen : 2000-2799 PSI
- Usage intensif : 2800-3299 PSI
- Devoir industriel : 3300+ PSI
GPM - Gallons par minute
Si le PSI est votre indicateur de puissance, le GPM est votre volume. Il ne sert à rien d’avoir une pression très élevée si vous êtes gêné par la quantité de nettoyage que vous pouvez faire dans un temps déterminé. Vous devez donc croiser le PSI avec le GPM pour voir si vous obtenez la valeur du nettoyage dont vous avez besoin. Et ce calcul est ce que nous appelons les CU, ou unités de nettoyage. Plus le CU est élevé, plus la puissance et le volume de votre nettoyeur haute pression peuvent être élevés.
Nettoyeurs haute pression résidentiels et industriels
Lors de l’achat d’un nettoyeur haute pression, vous rencontrerez deux catégories principales : résidentiel et commercial. Chacun a ses propres points forts et vous devrez garder cela à l’esprit lorsque vous considérerez les travaux de nettoyage qui vous attendent.
Dans l’ensemble, les nettoyeurs haute pression résidentiels ne sont pas aussi puissants que les laveuses commerciales, et c’est intentionnel. Le compromis ici est pour une performance plus silencieuse afin que vous puissiez laver la voiture ou la terrasse sans fendre les tympans de vos voisins un dimanche matin. Et honnêtement, vous ne voulez pas être trop puissant sur les objets de la maison, cela pourrait être destructeur.
Cependant, le bruit n’est généralement pas un facteur dans un environnement commercial. Dans ce cas, vous aurez un nettoyeur haute pression beaucoup plus agressif qui a un pouvoir nettoyant supérieur, et bien qu’il puisse nécessiter l’utilisation d’une protection auditive, les résultats brilleront. Examinons de plus près les applications pour chaque type :
TYPES D’ÉTAGÈRES
![Nettoyeurs haute pression résidentiels](https://www.globalindustrial.com/binaries/content/gallery/resourcecenterbrx/images/pressure-washer-buying-guide/residential_pressure_washers.jpg)
Nettoyeurs haute pression résidentiels
Les nettoyeurs haute pression résidentiels, conçus pour un usage domestique, sont généralement plus compacts, légers et maniables que leurs homologues commerciaux. Ils sont idéaux pour nettoyer les allées, laver les voitures ou enlever la saleté des terrasses. Avec leurs moteurs électriques plus silencieux et écologiques, ils ne sont peut-être pas aussi puissants que les modèles commerciaux, mais ils sont parfaits pour s’attaquer aux tâches de nettoyage domestique courantes. Cependant, si vous n’êtes pas préoccupé par un modèle plus silencieux et que vous souhaitez plutôt une plus grande puissance de nettoyage, les machines commerciales sont la voie à suivre.
![Nettoyeurs haute pression industriels](https://www.globalindustrial.com/binaries/content/gallery/resourcecenterbrx/images/pressure-washer-buying-guide/industrial_pressure_washers.jpg)
Nettoyeurs haute pression industriels
Les nettoyeurs haute pression industriels, cependant, sont conçus pour des tâches plus importantes et plus exigeantes comme le nettoyage de grands parkings, de bâtiments commerciaux ou de chantiers de construction. Leurs moteurs plus puissants et leurs débits plus élevés leur permettent de nettoyer rapidement de plus grandes surfaces. Étant donné que beaucoup d’entre eux fonctionnent au gaz, ils sont flexibles pour fonctionner dans des endroits sans accès à l’électricité. Ils sont également équipés d’accessoires et de fonctionnalités haute performance pour s’attaquer à la saleté et à la crasse tenaces.
Laveuses à pression eau chaude
Ces modèles se distinguent des modèles ordinaires par leur capacité unique à gérer les tâches de nettoyage lourdes. Contrairement aux nettoyeurs haute pression ordinaires qui utilisent de l’eau froide, ces machines spécialisées chauffent l’eau avant de la disperser, ce qui améliore considérablement leur efficacité contre les taches tenaces, grasses ou huileuses. Après avoir puisé de l’eau dans une source, l’élément chauffant intégré de la machine augmente la température de l’eau, généralement entre 130 et 155 degrés Fahrenheit. L’eau chaude est ensuite pressurisée et expulsée à travers l’accessoire de nettoyage, fournissant une force de nettoyage efficace.
Un nettoyeur haute pression à eau chaude excelle dans la décomposition et l’élimination des taches huileuses ou grasses. L’eau chaude adoucit et dissout ces substances, ce qui les rend faciles à laver. Au-delà du simple nettoyage, ces machines tuent également efficacement les bactéries et autres germes, devenant ainsi un excellent choix pour les zones nécessitant une désinfection en profondeur.
De plus, les nettoyeurs haute pression à eau chaude sont si puissants et efficaces que vous pouvez les utiliser sans produits chimiques ni solutions de nettoyage tout en obtenant un excellent résultat étincelant. Si vous êtes préoccupé par votre empreinte écologique ou si vous avez des préoccupations concernant les produits chimiques (pensez aux écoles, aux animaux, etc.), ce modèle est idéal pour vous.
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À ESSENCE VS ÉLECTRIQUES
Choisir entre les nettoyeurs haute pression à essence et électriques peut être intimidant. Chaque type a des avantages distincts et des utilisations idéales. Pour faire un choix judicieux, vous devez comprendre leurs différences fondamentales.
![NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES](https://www.globalindustrial.com/binaries/content/gallery/resourcecenterbrx/images/pressure-washer-buying-guide/electric-pressure-washers.jpg)
NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES
Les meilleurs nettoyeurs haute pression électriques sont excellents pour les petites entreprises et les tâches de nettoyage résidentiel. Fonctionnant à l’électricité, ces modèles sont généralement plus légers et produisent moins de bruit que ceux alimentés au gaz. Ils sont parfaits pour les tâches de nettoyage comme le lavage des voitures, des meubles d’extérieur ou des petits patios. Les nettoyeurs haute pression électriques démarrent par une pression sur un bouton, ce qui les rend conviviaux. Sans émissions, ils sont sans danger pour une utilisation en intérieur, comme dans un entrepôt ou un garage. Vous pouvez également trouver de petits nettoyeurs haute pression dans cette catégorie, qui sont portables et alimentés par batterie).
Les nettoyeurs haute pression électriques nécessitent moins d’entretien, sans avoir besoin de changer l’huile ou de se soucier du carburant. Ils sont plus compacts et plus faciles à ranger. Cependant, leur dépendance à l’électricité (provenant d’une prise de courant ou d’une laveuse à pression) peut limiter leur mobilité. De plus, le fonctionnement d’un nettoyeur haute pression électrique pendant de longues périodes peut entraîner une surchauffe.
![NETTOYEURS HAUTE PRESSION DE GAZ](https://www.globalindustrial.com/binaries/content/gallery/resourcecenterbrx/images/pressure-washer-buying-guide/gas-pressure-washers.jpg)
NETTOYEURS HAUTE PRESSION DE GAZ
Les nettoyeurs haute pression à essence, les titans de la famille des nettoyeurs haute pression, sont conçus pour gérer des tâches importantes et difficiles comme le nettoyage de terrasses, d’allées ou d’installations entières (à l’intérieur et à l’extérieur). Ces laveuses fonctionnent avec des moteurs à combustion, alimentés par de l’essence ou du diesel. Leur pression élevée et leur débit d’eau les rendent efficaces pour les gros travaux de nettoyage et sont donc parfaitement adaptés aux applications commerciales.
Les nettoyeurs haute pression à essence sont mobiles, ne dépendent pas d’une prise de courant et peuvent nettoyer de grandes surfaces sans se soucier des rallonges. Ces nettoyeurs haute pression portables peuvent également fonctionner pendant de longues périodes sans surchauffe, ce qui est idéal pour les sessions de nettoyage prolongées. Cela les rend parfaits pour nettoyer les véhicules de construction qui sont couverts de boue et de débris.
Cependant, ils sont généralement plus lourds et plus bruyants que leurs homologues électriques et nécessitent un entretien régulier, comme les vidanges d’huile et le remplacement des bougies d’allumage. Mais c’est un petit prix à payer pour une machine de nettoyage aussi robuste.
Accessoires utiles pour nettoyeurs haute pression
Les nettoyeurs haute pression sont livrés avec une variété d’accessoires de nettoyage qui peuvent être connectés au tuyau haute pression. Ces accessoires, tels qu’une brosse rotative pour les patios ou les allées et une buse de pulvérisation à jet pour la saleté ou la moisissure tenace, améliorent la polyvalence de la laveuse, ce qui en fait une solution complète pour les tâches de nettoyage extérieur. Vous trouverez ici tout un arsenal d’accessoires de nettoyage.
Quels types de nettoyants, de solutions et de savons dois-je utiliser ?
Eh bien, quels sont les défis de nettoyage auxquels vous êtes confronté ? Dans certains cas, la puissance pure d’un nettoyeur haute pression commercial fera le travail. Parfois, vous aurez peut-être besoin de solutions de nettoyage adaptées aux animaux de compagnie et aux enfants, en particulier autour des établissements d’enseignement et des parcs. Dans les environnements industriels où la saleté est tenace, y compris les graffitis, la peinture et la saleté incrustée, des produits chimiques plus puissants seront nécessaires pour déplacer la tache. Mais que vous ayez besoin de solutions conçues uniquement pour les sols et les allées, les murs en brique et en béton, les finitions en bois ou le plastique et le verre, vous trouverez les savons et les concentrés idéaux pour faire le travail.
Alors, que recherchez-vous ? Une grande puissance et un grand volume pour les gros travaux de nettoyage industriel, ou un plus petit apaisant pour les tâches occasionnelles ? Quoi qu’il en soit, vous trouverez les meilleures laveuses pour le travail chez Global Industrial. Et si vous ne trouvez pas tout à fait ce dont vous avez besoin, ne vous inquiétez pas. Nous sommes toujours là pour répondre à vos questions et vous livrer les produits de nettoyage.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.