Il est temps de respirer plus facilement. Après la pandémie de COVID-19, la qualité de l’air intérieur (QAI) est devenue à juste titre une priorité pour les lieux de travail. Même si la pandémie s’estompe, le besoin d’un air intérieur propre et sain reste une priorité. Une mauvaise QAI a un impact sur la santé, le confort et la productivité des employés, ce qui fait des systèmes de filtration et de ventilation de l’air industriels des investissements essentiels pour les entreprises. Ce guide explore ce que vous devez savoir sur la QAI et les mesures concrètes que vous pouvez prendre pour améliorer la qualité de l’air dans vos installations.
Pourquoi la qualité de l’air intérieur est-elle importante ?
Santé et sécurité
Selon l’OSHA, la pollution de l’air intérieur contribue à une série de problèmes de santé, de l’asthme et des maladies pulmonaires chroniques aux infections et même au cancer du poumon. Une mauvaise QAI a également été associée à une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons, ainsi qu’à des maux de tête, de la fatigue et des difficultés de concentration. Il est essentiel que votre lieu de travail investisse dans de l’air pur pour réduire la probabilité de ces symptômes et aider à protéger les populations vulnérables telles que celles souffrant de maladies préexistantes.
Confort et efficacité
Les travailleurs confortables sont des travailleurs efficaces. Des environnements respiratoires inconfortables peuvent entraîner une diminution de la concentration et de la productivité. Une bonne qualité de l’air améliore le confort des employés, ce qui leur permet de rester alertes et productifs tout au long de la journée. En plus de protéger vos travailleurs, la qualité de l’air intérieur doit être au centre de tous les endroits où des personnes pourraient être à risque, y compris des environnements tels que les hôpitaux, les écoles ou les épiceries. Il est particulièrement important de protéger les personnes handicapées.
Impact sur l’environnement
L’amélioration de la QAI s’inscrit dans la création d’espaces écologiquement responsables. La mise à niveau vers des systèmes de ventilation industrielle modernes et des technologies de filtration de l’air peut améliorer l’efficacité énergétique tout en réduisant les dommages environnementaux. Pour en savoir plus sur les stratégies écologiques, consultez notre article du Centre de connaissances.
Comment la filtration de l’air industriel contribue à améliorer la QAI
Les systèmes de filtration de l’air industriels jouent un rôle essentiel dans la réduction des allergènes intérieurs, des polluants et des particules nocives. Le processus de filtration consiste à éliminer les particules et autres polluants de l’air. La norme MERV (Minimum Efficiency Reporting Values) vous permet de comparer l’efficacité de différents filtres. Le filtre de référence est un filtre à particules à haute efficacité (HEPA), qui peut éliminer 99,97 % des particules en suspension dans l’air d’une taille de 0,3 microns et un pourcentage encore plus élevé de particules plus grandes ou plus petites (qui sont toutes deux piégées plus efficacement). Les purificateurs HEPA portables ciblent les petits espaces, tandis que les filtres de qualité industrielle peuvent gérer les zones à fort trafic ou très polluantes comme les entrepôts, les usines et les installations industrielles.
Causes de la mauvaise qualité de l’air intérieur
Comprendre les causes d’une mauvaise QAI est la première étape pour y remédier. De nombreux problèmes environnementaux et de ventilation peuvent entraîner une mauvaise qualité de l’air. Les systèmes de ventilation industrielle mal entretenus ou désuets peuvent piéger les polluants au lieu de les expulser. Une humidité élevée ou faible peut créer des conditions inconfortables et potentiellement dangereuses, telles que de la moisissure ou de l’air trop sec. Quelques polluants intérieurs courants :
- Produits du tabac
- Appareils à combustion tels que les cuisinières, les fours, les radiateurs et les foyers
- Produits de nettoyage et matériaux de construction émettant des composés organiques volatils (COV).
- Humidité excessive entraînant la croissance de moisissures
- Les polluants extérieurs, tels que le radon, les pesticides et les allergènes, s’infiltrent dans les espaces intérieurs.
Certaines sources de polluants, comme les matériaux de construction, libèrent des polluants à un rythme assez constant, tandis que des activités comme le tabagisme ou le nettoyage sont plus intermittentes. Dans certains scénarios, les appareils ou autres produits d’intérieur fonctionnent mal ou ne sont pas correctement ventilés, libérant des concentrations de polluants supérieures à la normale. Une fois émis dans l’air, chaque type de polluant peut varier dans la durée de sa persistance dans l’air. Certains peuvent durer de longues périodes, même après l’arrêt de l’activité qui les a produits.
Facteurs saisonniers affectant la QAI
Les changements saisonniers ont une incidence sur la QAI, avec des défis uniques présentés à chaque période de l’année :
- Hiver: Une ventilation limitée piège les polluants à l’intérieur, tandis que les systèmes de chauffage réduisent souvent l’humidité, ce qui rend l’air inconfortablement sec.
- Source: Le nombre de pollens augmente, augmentant les allergènes intérieurs lorsque les fenêtres sont ouvertes pour laisser place à l’air frais.
- Été: Une humidité élevée peut entraîner la croissance de moisissures, et l’ozone extérieur peut s’infiltrer dans les espaces intérieurs.
- Tomber: Comme au printemps, le pollen et d’autres allergènes sont préoccupants dans de nombreuses régions.
Solutions pour améliorer la qualité de l’air intérieur
La prise en compte de la QAI nécessite une combinaison de stratégies ciblées et d’outils avancés :
1. Contrôler la pollution à la source
Il existe quelques moyens clés de contrôler la pollution de l’air avant qu’elle ne devienne un problème :
- Entretenir les appareils pour prévenir les dysfonctionnements qui libèrent des polluants
- Utilisez des produits de nettoyage écologiques pour réduire l’émission de COV
- Scellez les portes et les fenêtres pour minimiser les polluants extérieurs qui pénètrent dans les espaces intérieurs.
2. Améliorer la ventilation
Les systèmes de ventilation industrielle sont essentiels dans les installations où le flux d’air naturel est insuffisant. La mise à niveau vers des systèmes modernes améliore la circulation de l’air et réduit l’accumulation de polluants. De plus, des ventilateurs placés stratégiquement peuvent améliorer la circulation et distribuer de l’air pur dans tout l’espace de travail.
3. Investissez dans des outils de qualité de l’air
Les outils modernes de QAI sont conçus pour offrir des avantages immédiats et à long terme :
Purificateurs d’air portables :
Idéales pour les bureaux, les salles de classe ou les petits espaces, ces unités réduisent les allergènes intérieurs et éliminent les particules nocives.
Purificateurs HEPA portables :
Compacts et efficaces, ces purificateurs sont parfaits pour cibler des zones spécifiques, offrant une filtration de niveau HEPA sans nécessiter de grandes installations.
Humidificateurs ou déshumidificateurs :
Assurez-vous que les niveaux d’humidité restent optimaux pour prévenir la croissance de moisissures ou l’inconfort dû à l’air sec. Investir dans des humidificateurs ou des déshumidificateurs garantit que les niveaux d’humidité restent entre 30 et 50 %, créant ainsi un environnement intérieur équilibré et sain, quelle que soit la saison.
Filtration de l’air industriel Systèmes:
Pour les environnements plus grands, ces systèmes sont indispensables pour relever les défis de la qualité de l’air.
Filtres à air à haute efficacité :
Mettez à niveau vos systèmes CVC pour un air plus propre et plus sain.
La qualité de l’air intérieur affecte votre main-d’œuvre, sa productivité et le succès de votre entreprise. En vous attaquant aux sources de polluants, en améliorant la ventilation et en utilisant des outils avancés tels que des purificateurs d’air portables et des systèmes de filtration d’air industriels, vous pouvez créer un environnement plus sain et plus confortable.
Prêt à passer à l’étape suivante ? Explorez la gamme complète de solutions de QAI de Global Industrial et laissez-nous vous aider à transformer votre espace de travail en un environnement plus propre et plus productif.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.