Les rideaux d’air, plus connus dans le commerce sous le nom de portes d’air, sont un moyen intelligent et d’une simplicité trompeuse de maintenir un climat intérieur confortable, en particulier dans les zones très fréquentées où les portes s’ouvrent et se ferment constamment.
Que vous dirigiez un magasin de détail ou que vous gériez un immense entrepôt, les rideaux d’air contribuent à augmenter l’efficacité énergétique, à améliorer le confort et peuvent même favoriser un environnement plus sûr (nous y reviendrons dans un instant). Mais par où commencer lorsque vous cherchez les bons rideaux d’air ? Certains types sont-ils meilleurs à certains endroits que d’autres ? Eh bien, ce guide d’achat de rideaux d’air pratique vous renseignera et vous permettra de faire le bon choix. Plongeons-y.
Rideaux d’air 101 : comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont géniaux.
OK, décomposons rapidement cela pour que vous sachiez exactement à quoi nous faisons référence lorsque nous parlons de rideaux d’air, ou de portes d’air, et répondons à la grande question... « Comment fonctionnent les rideaux d’air ? »
Un rideau d’air est un dispositif qui souffle un flux d’air constant à travers les portes, créant une barrière invisible dont l’efficacité minimise l’échange d’air entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment. En fait, vous en avez probablement traversé un sans même vous en rendre compte, comme à l’entrée d’une épicerie ou d’un entrepôt de rénovation.
La fonction principale d’un rideau d’air est de garder l’air intérieur (qu’il soit chauffé ou refroidi) à l’intérieur et l’air extérieur, ainsi que la poussière, les insectes et les fumées, à l’extérieur. Il fonctionne en créant une feuille d’air à grande vitesse qui recouvre la porte sans la bloquer physiquement. Cela permet aux employés, aux clients, aux chariots élévateurs et aux chariots de passer facilement, mais l’air reste toujours là où il est censé passer. C’est un moyen très intelligent et efficace non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi de garder les espaces intérieurs beaucoup plus confortables et de réduire les objets indésirables qui se faufilent lorsque les portes s’ouvrent et se ferment constamment.
En règle générale, ils sont montés au-dessus ou à côté des portes et peuvent être installés à l’extérieur et à l’intérieur, ce qui les rend polyvalents pour une variété d’utilisations. Mais lorsqu’il s’agit de l’efficacité du rideau, tout dépend de sa taille, de sa conception et des conditions spécifiques de l’espace au sol.
La myriade d’avantages des rideaux d’air
Par où commencer ? Il y a tellement de raisons de les installer, avec des rideaux d’air de qualité offrant un large éventail d’avantages. Il s’agit notamment d’économies d’énergie significatives, d’une meilleure qualité de l’air intérieur, d’un plus grand confort pour le personnel et les clients, et bien sûr d’une plus grande sécurité dans les environnements industriels et commerciaux. Plongeons plus profondément :
1. Efficacité énergétique et économies de coûts
- Réduction des coûts de chauffage et de climatisation : Ce dont nous parlons ici, c’est d’une réduction de la quantité d’air chauffé ou refroidi qui est autorisée à s’échapper du bâtiment. Le rideau d’air est une barrière pour empêcher l’air, qui est coûteux à chauffer ou à refroidir, de sortir. Cela se traduit par des coûts de chauffage plus faibles en hiver et des coûts de refroidissement beaucoup plus faibles en été, ce qui contribue à des économies d’énergie substantielles. Et c’est plus d’argent dans votre poche. C’est de loin l’une des meilleures applications de rideaux d’air industriels.
- Moins de pression sur votre système CVC : En stabilisant la température autour des portes, les rideaux d’air allègent la pression sur vos systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Fondamentalement, le CVC n’a pas besoin de travailler aussi dur pour maintenir les températures, ce qui se traduit par des économies d’énergie et une durée de vie prolongée de votre équipement CVC.
- Économies d’énergie : Selon des études, les rideaux d’air peuvent économiser jusqu’à 80 % de l’énergie généralement perdue par les portes ouvertes par rapport aux espaces comparatifs sans rideau d’air. De plus, des études similaires ont révélé que les rideaux d’air à haut rendement dans les installations commerciales permettaient des économies d’énergie de plus de 30 % ! Cela en fait un excellent investissement pour les entrées à fort trafic dans une grande variété d’installations où le contrôle de la température (et les économies) sont essentiels.
2. Confort et qualité de l’air intérieur
- Stabilité de la température : En maintenant des températures intérieures constantes, les rideaux d’air sont fantastiques pour prévenir les courants d’air, les points froids irritants et les fluctuations soudaines de température. En l’absence de ces variations de température inconfortables et imprévisibles, vous offrirez un environnement amélioré aux employés, aux clients et aux visiteurs. Et vous-même.
- Une bien meilleure qualité de l’air : Les rideaux d’air sont un art superbe empêchant l’entrée de poussière, de pollen, de polluants et d’autres contaminants dans les environnements intérieurs, quel que soit le temps qu’il fait à l’extérieur. Cela contribue à un espace intérieur plus propre et, plus important encore, plus sain pour tout le monde. Bien qu’il soit idéal pour le confort en général, il est particulièrement important dans les endroits où la qualité de l’air est cruciale, comme les établissements de santé et les zones de fabrication stériles.
- Contrôle de l’humidité : Les rideaux d’air aident à contrôler les niveaux d’humidité à l’intérieur d’un bâtiment en empêchant l’entrée d’air humide de l’extérieur. Ceci est crucial pour les zones où une humidité élevée pourrait causer de l’inconfort, la croissance de moisissures ou des dommages aux matériaux sensibles.
- Contrôle des insectes : Plus de zappeurs de bugs (ou du moins, ils ne travailleront pas aussi dur). Vous voyez, l’un des principaux avantages d’un rideau d’air industriel est sa capacité à empêcher les insectes volants d’entrer par des portes ouvertes. Si vous êtes dans des environnements de restauration ou de soins de santé, où la contamination doit être minimisée, c’est une évidence.
- Réduction de la traite : Les rideaux d’air réduisent l’impact des courants d’air, garantissant que les espaces intérieurs restent confortables toute l’année, quelles que soient les conditions météorologiques extérieures. En bref, les courants d’air sont réduits au minimum par la simple installation d’un rideau d’air.
3. Sécurité et avantages opérationnels
- Sécurité accrue : La présence de contaminants nocifs dans votre installation, notamment des insectes volants, des parasites et des bactéries, peut constituer une menace réelle pour les conditions de travail. Ceci est particulièrement important dans les secteurs de la restauration et de la santé, où l’hygiène et la sécurité sont primordiales. La barrière invisible créée par un rideau de climatiseur peut aider à créer un lieu de travail beaucoup plus sûr.
- Visibilité améliorée : Les portes traditionnelles obstruent les vues, ce qui peut entraîner toute une série de problèmes de santé et de sécurité. Cependant, les rideaux d’air sont invisibles et n’obstruent pas la vue de l’environnement environnant, ce qui facilite la surveillance des opérations et la sécurité du lieu de travail par les superviseurs et les travailleurs.
- Accès facile : La circulation continue des personnes et des marchandises à l’intérieur et à l’extérieur d’un bâtiment, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ou de fermer des portes physiques, est une aubaine pour certaines industries. Et les rideaux d’air permettent que cela se produise. Ceci est avantageux dans les zones à fort trafic comme les quais de chargement ou les entrées de magasins.
- Sécurité incendie : Dans certains environnements (mais pas tous), les rideaux d’air peuvent agir comme des barrières contre la fumée en cas d’incendie, offrant une couche supplémentaire de sécurité en cas d’urgence. En créant une barrière invisible d’air à grande vitesse à travers les ouvertures, ils limitent efficacement la propagation de la fumée et des flammes lors d’incendies.
Les rideaux d’air influencent le comportement au feu de deux manières essentielles :
- En créant une barrière à grande vitesse qui empêche l’émission de gaz chauds et toxiques à partir de la zone d’incendie, et deuxièmement, en contenant les gaz de combustion dans la pièce touchée tout en limitant l’afflux d’oxygène, qui est un élément essentiel pour entretenir les flammes. Ce confinement à double action ralentit non seulement la progression du feu, mais peut également contribuer à son extinction progressive. En séparant efficacement les zones adjacentes, les rideaux d’air contrôlent le transfert de chaleur, de gaz nocifs et de polluants particulaires, minimisant ainsi la contamination croisée et aidant à maintenir un air plus sûr et respirable dans les voies d’évacuation ou les zones protégées.
- De plus, une étude récente publiée dans Applied Sciences s’est penchée sur l’efficacité des rideaux d’air dans les cages d’escalier d’urgence des immeubles résidentiels à logements multiples. Les résultats ont révélé que les rideaux d’air verticaux, fonctionnant à une vitesse du vent de 35 m/s, réduisaient la concentration de suie de 80 à 99 % par rapport aux scénarios sans rideaux d’air. Les rideaux d’air horizontaux ont également démontré leur efficacité, atteignant des taux de réduction de 65 à 99 % dans divers scénarios. Ces résultats soulignent le potentiel des rideaux d’air à améliorer considérablement les mesures de contrôle de la fumée dans les systèmes de sécurité des bâtiments.
Alors, où les rideaux d’air sont-ils les plus efficaces ?
Maintenant que vous savez à quel point les rideaux d’air économes en énergie peuvent être bénéfiques, il est temps d’examiner les endroits où ces avantages auront le plus d’impact et les meilleurs rideaux d’air à usage commercial. Comme vous l’avez sans doute considéré, les rideaux d’air sont particulièrement efficaces dans les environnements à fort trafic où les portes sont fréquemment ouvertes et fermées. Ils sont également conçus pour les endroits qui ont besoin d’une bonne visibilité et où le contrôle des contaminants doit être associé à une facilité d’accès. Voyons quelques-unes des utilisations les plus courantes :

Vitrines
Comme vous le savez vous-même en tant que client (surtout pendant les périodes de vacances), les entrées des magasins voient un flux ininterrompu de clients aller et venir. Cela joue vraiment avec les températures intérieures et, par conséquent, le confort des invités et la pression sur le système de climatisation. Les rideaux d’air agissent comme un bouclier invisible, gardant l’air chaud ou frais à l’intérieur tout en permettant aux gens de passer librement. Cela signifie une expérience d’achat plus confortable et des factures d’énergie réduites, le tout sans bloquer la porte.

Quais de chargement
C’est là que l’action se déroule, les quais de chargement étant parmi les parties les plus fréquentées du bâtiment ou de l’installation. De grandes portes s’ouvrent et se ferment constamment, ce qui peut être une journée difficile pour la poussière, la saleté, les insectes, le pollen et d’autres irritants. Un rideau d’air de quai de chargement est idéal pour empêcher tous ces éléments de se faufiler, ce qui est encore une fois un vrai plus pendant les mois d’été les plus chauds.

Aéroports
Y a-t-il un moment où les aéroports ne sont pas occupés ? Avec des foules de voyageurs et des portes qui s’ouvrent constamment sur l’extérieur, les aéroports sont clairement parfaitement adaptés aux rideaux d’air. Ces systèmes essentiels aident à maintenir le confort intérieur en empêchant l’air chaud, froid ou humide d’entrer, même lorsque la circulation est dense. Ils aident également à gérer la qualité de l’air intérieur, ce qui est une grande victoire pour les voyageurs et le personnel.

Entrepôts
Ces moteurs des grandes entreprises ont besoin de conditions constantes pour protéger les produits et assurer le bon déroulement des opérations. Les rideaux d’air contrôlent le climat intérieur en réduisant la quantité d’air extérieur qui entre. Qu’il fasse chaud ou froid dehors, les rideaux d’air pour entrepôts maintiennent un espace de travail confortable et réduisent considérablement les coûts de chauffage et de climatisation.

Etablissements de santé
Grâce à leur capacité à éloigner les contaminants, les rideaux d’air sont indispensables dans les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires. Ils créent une barrière contre la poussière, les bactéries et d’autres particules et dangers en suspension dans l’air, garantissant que l’environnement intérieur reste stérile et exempt de polluants qui pourraient potentiellement mettre en danger la santé des patients.

Hôtellerie
Les hôtels et les restaurants utilisent des rideaux d’air pour assurer le confort de leurs clients. En maintenant des températures intérieures constantes et en réduisant les courants d’air, ainsi qu’en créant une barrière invisible contre les éléments extérieurs tels que la pluie, l’humidité et les insectes, ils garantissent un environnement agréable et cohérent pour les clients.
Considérations pour la sélection d’un rideau d’air
Alors, maintenant, il est temps. Vous connaissez les avantages, vous savez exactement où vous allez les utiliser. Mais vous devez tout de même garder quelques points à l’esprit avant d’appuyer sur le bouton d’achat. Voici plusieurs facteurs importants à prendre en compte :
- Emplacement : Les rideaux d’air installés dans les portes extérieures nécessitent généralement plus de puissance que ceux placés dans les portes intérieures en raison de la plus grande différence de température entre l’air intérieur et l’air extérieur.
- Température ambiante : Les rideaux d’air économes en énergie sont disponibles dans des modèles conçus pour diverses conditions ambiantes. Si vous opérez dans un endroit où les températures sont extrêmes, comme un entrepôt frigorifique, vous aurez peut-être besoin d’une unité capable de résister à ces conditions et de les gérer.
- Circulation de la porte : Si la porte reste ouverte fréquemment, envisagez un rideau d’air qui s’active automatiquement lorsque la porte s’ouvre. Cela permet de s’assurer que le pare-air est en place à tout moment.
- Taille du rideau d’air : Il est crucial de choisir la bonne taille de rideau d’air pour votre porte. Assurez-vous que la largeur et la capacité de circulation d’air de l’unité sont suffisantes pour la taille de la porte afin d’offrir des performances optimales. Sans les bonnes dimensions de rideau d’air, vous n’obtiendrez pas une barrière efficace.
- Disponibilité de l’alimentation : Les rideaux d’air nécessitent généralement une connexion électrique câblée. Assurez-vous de vérifier que des prises électriques sont disponibles près de la porte pour une installation correcte.
- Niveaux de bruit : Selon votre établissement, les niveaux de bruit peuvent être une préoccupation. Les environnements industriels tels que les entrepôts peuvent ne pas être aussi sensibles au bruit, mais dans les environnements commerciaux comme le commerce de détail ou l’hôtellerie, des modèles plus silencieux peuvent être préférés pour maintenir une atmosphère agréable.
Principaux types de rideaux d’air
Lorsqu’il s’agit de choisir un rideau d’air, il existe différents modèles pour s’adapter à différents environnements. Voici quelques-uns des types les plus courants :
Rideaux d’air standard
Ces rideaux d’air polyvalents conviennent à un large éventail d’environnements, des entrées de magasins aux portes d’entrepôt. Ils créent efficacement une barrière invisible qui aide à maintenir les températures intérieures et à réduire les coûts énergétiques. Par exemple, le rideau d’air Mars® Standard 2 Series est un excellent rideau d’air pour les portes d’entrepôt et offre des performances fiables avec des options pour les modèles non chauffés ou chauffés électriquement pour s’adapter aux différents besoins climatiques.
Rideaux d’air encastrés
Conçus pour une apparence élégante et discrète, les rideaux d’air encastrés sont installés au-dessus des portes et intégrés à la structure du bâtiment. Cette conception maintient l’intégrité esthétique de l’espace tout en offrant les avantages fonctionnels de la séparation de l’air. Global Industrial propose des modèles comme la série de rideaux d’air à profil bas, qui peuvent être encastrés dans les plafonds ou les cadres de porte pour un look épuré.
Rideaux d’air certifiés pour l’assainissement
Dans les environnements où l’hygiène est critique (installations agroalimentaires ou hôpitaux par exemple), des rideaux d’air certifiés sanitaires sont indispensables. Ces unités répondent à des normes strictes en matière de santé et de sécurité afin d’empêcher les contaminants de pénétrer dans les zones propres. Global Industrial fournit des rideaux d’air certifiés NSF-37, comme le modèle de 84 pouces, qui sont spécialement conçus pour répondre à ces exigences rigoureuses.
Rideaux d’air pour le service au volant
Conçus pour les restaurants de restauration rapide et les établissements similaires, les rideaux d’air au volant sont conçus pour fournir une barrière d’air robuste pour les fenêtres de service. Ils aident à maintenir le confort intérieur en minimisant l’infiltration d’air extérieur, de fumées et d’insectes, tout en permettant un accès facile pour les transactions. Le rideau d’air chauffant électrique Drive-Thru de la série PTW illustre cette application, offrant des performances efficaces dans un design compact.
Rideaux d’air modulaires
Pour les portes et les ouvertures aux dimensions non standard ou aux formes uniques, les rideaux d’air modulaires offrent une solution flexible. Ces systèmes peuvent être personnalisés/configurés pour s’adapter à des exigences architecturales spécifiques, assurant une séparation efficace de l’air, quelle que soit la conception de l’ouverture.
En résumé, les rideaux d’air sont une excellente solution économique pour améliorer l’efficacité énergétique, renforcer le confort et accroître la sécurité dans les installations industrielles ET commerciales. En comprenant les avantages et en sélectionnant le bon type de rideaux d’air écoénergétiques pour vos besoins spécifiques, vous pouvez vous assurer que votre bâtiment reste efficace, confortable et sûr toute l’année. Et comme toujours, les experts de Global Industrial savent tout sur les rideaux d’air et se feront un plaisir de vous orienter vers le meilleur choix pour votre installation ou votre espace au sol. Faisons en sorte que cette barrière invisible travaille pour vous et pour vos résultats.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.