Avec le temps chaud qui s’installe, le refroidissement efficace de votre installation devient une priorité absolue. Les trois solutions de refroidissement industriel les plus courantes sont la climatisation, le refroidissement par évaporation et les ventilateurs de brumisation. Dans cet article, nous allons examiner chacun de ces systèmes de refroidissement, comparer certains avantages et inconvénients clés et vous aider à identifier les solutions de refroidissement industriel les mieux adaptées à quelles applications au sein de votre installation.
Quelles sont les principales différences entre ces trois types de solutions de refroidissement et lesquelles choisir ? Eh bien, tout dépend de plusieurs facteurs, notamment le coût, le climat et l’emplacement.

Climatisation:
La plus polyvalente des trois options, mais elle est livrée avec les coûts d’équipement, d’installation et de fonctionnement les plus élevés.

Refroidissement par évaporation :
Idéale dans les environnements/climats à faible humidité, cette méthode de refroidissement est moins coûteuse que la climatisation et plus respectueuse de l’environnement.

Ventilateurs de brumisation:
Le choix le plus économique et très efficace pour refroidir les gens à l’intérieur et à l’extérieur, en particulier les événements chauds de l’été, mais ils nécessitent une source d’eau.
1: Climatisation industrielle (A / C)
Alors, qu’est-ce que la climatisation industrielle (A / C)? Eh bien, en termes simples, c’est très semblable à la climatisation que vous trouvez dans presque toutes les résidences modernes de nos jours, mais fonctionnant à une échelle beaucoup plus grande. Bien que la conception et l’échelle de ces systèmes aient changé depuis leur création, les principes de base et les défis du contrôle du climat intérieur restent les mêmes.
Examinons les principaux composants d’un climatiseur. Ces éléments fonctionnent dans un cycle continu et continu, le réfrigérant étant le cœur du climatiseur. Ce composé chimique passe d’un gaz à un liquide et vice-versa, absorbant et libérant de la chaleur pendant le processus, ce qui est crucial pour le fonctionnement de votre climatiseur.
PRINCIPAUX MODÈLES DE CLIMATISATION
Ce système de refroidissement très efficace se décline généralement en trois conceptions principales:

CLIMATISATION CANALISÉE
Également connu sous le nom de « climatisation centrale » ou « air central » ou « système divisé », les systèmes conduits font fonctionner des conduits flexibles ou métalliques sous le plancher ou dans les plafonds de votre installation, expulsant l’air par des évents stratégiquement placés dans tout le bâtiment. Ces évents se connectent tous à une unité de climatisation principale (comprenant un évaporateur, un compresseur et un condenseur) et sont contrôlés par un thermostat qui, de nos jours, est souvent compatible avec l’application).
Un évent de retour ou une grille recueille l’air circulant, et le système utilise également des filtres pour nettoyer l’air des particules qui doivent être changées à intervalles réguliers.
Le principal avantage de ce système est un contrôle uniforme de la température dans tout l’espace; Cependant, selon la taille et l’échelle de votre installation et la façon dont la chaleur affecte les différentes parties du bâtiment, un système de climatisation canalisé peut ne pas être la solution la plus efficace.
Si vous faites face à de fortes fluctuations de température entre les pièces, les étages ou les sections d’une installation, un système sans conduit peut être plus adapté à vos besoins de refroidissement spécifiques.

CLIMATISATION SANS CONDUITS
Climatisation sans conduits Souvent appelée système Mini-split, cette solution plus personnalisable, disponible en options monozone et multizone, consiste généralement en un condenseur ou un compresseur situé à l’extérieur de la propriété, avec une unité de distribution d’air élégante (ou des unités) montée sur un mur intérieur de propriété. Il y a aussi un conduit / conduit utilisé pour connecter le condenseur au distributeur d’air.
De loin le moyen le plus éconergétique de refroidir les pièces sans conduits, les climatiseurs split multizones sont une excellente option abordable pour de nombreuses installations. Les onduleurs de précision permettent à ces systèmes d’atteindre la température souhaitée plus rapidement, ce qui réduit les coûts énergétiques, et il existe de nombreuses options et tailles de refroidissement BTU disponibles.

CLIMATISATION PORTABLE
Climatisation portative Enfin, pour encore plus de flexibilité et de contrôle, les climatiseurs portables sont une option idéale. Ceux-ci peuvent fonctionner comme des systèmes autonomes pour contrôler des espaces individuels, ou vous pouvez les utiliser en conjonction avec un système canalisé ou sans conduit comme contrôle climatique supplémentaire pour les espaces qui peuvent devenir plus chauds que le reste du bâtiment. Si vous avez un système canalisé avec des pièces chaudes gênantes, un climatiseur portable est un excellent moyen de fournir un confort de refroidissement sans avoir à forcer ou à redessiner votre système de climatisation existant. De nombreuses options s’offrent à vous, que vous pouvez trouver plus d’informations ici.
2: Glacières évaporatives portables (AKA Swamp Coolers)
Si vous êtes situé dans une zone à faible humidité, un refroidisseur évaporatif portable industriel pourrait être la meilleure voie à suivre pour votre installation.
Les refroidisseurs par évaporation déplacent l’air, via un ventilateur, à travers des tampons imbibés d’eau. Cette eau dans les coussinets s’évapore, réduisant la température de l’air jusqu’à 20 ° F. Cette option est également respectueuse de la santé et du climat, car respirer de l’air humide est meilleur pour le corps et ce système n’utilise pas de réfrigérants chimiques ou de polluants.
En raison de la façon dont ils sont construits et entretenus, ils peuvent coûter environ la moitié moins cher à installer que les climatiseurs centraux et utiliser environ un quart des coûts énergétiques. Ils nécessitent cependant plus d’entretien et, encore une fois, ne sont utiles que dans les zones à faible humidité. Pourquoi? Eh bien, le système repose sur le fait qu’il y a moins d’eau dans l’air que dans les coussinets imbibés d’eau. S’il y a déjà de l’air dense en humidité à gérer, l’efficacité de l’unité est considérablement réduite, de sorte qu’en cas d’humidité élevée, l’effet de refroidissement est presque inexistant.
Comme avec de nombreuses options de refroidissement industriel, vous n’êtes pas limité à un type spécifique de refroidisseur par évaporation. Choisissez parmi des unités portables ou de fenêtre, chacune disponible dans une gamme de tailles et de prix pour tous les budgets. Dans les deux cas, une ventilation extérieure est nécessaire pour canaliser la chaleur loin du bâtiment.
3: Ventilateurs de brumisation industrielle
Enfin, lorsque votre équipe travaille à l’extérieur ou que vous organisez des événements extérieurs qui doivent être refroidis par une chaleur extrême (pensez aux mariages, festivals, salons de l’automobile, concerts en plein air, afterwork, etc.), les ventilateurs de brumisation sont l’option idéale et abordable pour assurer le confort des employés et des invités tout au long de la journée.
Comme son nom l’indique, les ventilateurs de brumisation nécessitent une source d’eau. Les ventilateurs de brumisation sans réservoir tirent l’eau d’une source comme un tuyau d’arrosage, ce qui est une excellente option « réglez-le et oubliez-le ». Les ventilateurs de brumisation avec des réservoirs vous donnent une plus grande liberté sur l’endroit où placer l’unité (s), mais vous devez vous rappeler de remplir l’eau tout au long de la journée.
Quoi qu’il en soit, les ventilateurs tirent l’alimentation en eau et la libèrent par des évents dans le ventilateur, ce qui, combiné au vent généré par le ventilateur, produit une solution de refroidissement naturelle (de la même manière que le corps humain se refroidit en utilisant la sueur).
Les ventilateurs de brumisation sont disponibles dans une grande variété de tailles (y compris les tailles de réservoir d’eau) et d’options d’alimentation, et sont à la fois éconergétiques et abordables. Ils peuvent également être amenés dans et hors du stockage au besoin, ce qui les rend excellents à avoir sur place afin qu’ils puissent être utilisés chaque fois que la chaleur est allumée. Certains sont livrés avec oscillation, la plupart viennent avec plusieurs réglages de vitesse afin que vous puissiez ajuster la quantité de refroidissement pour accueillir parfaitement toutes les personnes présentes.
Bien que ces trois options de refroidissement industriel soient les plus courantes, il existe de nombreuses façons de refroidir votre installation, vos employés et vos invités que vous pouvez trouver ici même chez GI. Et n’oubliez pas que, quelle que soit l’aide ou les conseils dont vous avez besoin pour choisir la bonne solution de refroidissement pour votre espace de travail, n’hésitez pas à demander à nos experts Global Industrial qui se feront un plaisir de vous aider.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.