[Attribution: ilkercelik via Getty Images]
Lorsque les températures baissent, assurez-vous que votre équipe dispose de tout ce dont elle a besoin pour rester en sécurité et à l’aise au travail, sans limiter son amplitude de mouvement, sa visibilité ou sa dextérité.
L’Administration de la sécurité et de la santé au travail exige des employeurs qu’ils créent un environnement de travail sûr en protégeant leurs équipes contre une série de dangers, y compris le stress dû au froid.
Une partie de la création d’un environnement de travail sécuritaire par temps froid consiste à connaître les signes et les symptômes des maladies et des blessures liées au stress dû au froid et à fournir l’équipement de travail hivernal approprié pour rester au chaud. Global Industrial peut vous aider à préparer votre équipe au froid en offrant des conseils et des solutions pour éviter le froid.
Comprendre ce qui cause les blessures par temps froid
Le stress dû au froid se produit lorsque la température corporelle diminue considérablement. Cela peut entraîner de graves affections liées au froid, telles que l’immersion, les engelures et l’hypothermie - qui peuvent toutes endommager de manière permanente les tissus corporels, ou pire. Les facteurs qui contribuent au stress dû au froid comprennent :
- L’amélioration de la vitesse du vent, ou « l’effet de refroidissement éolien », qui fait que la chaleur quitte rapidement le corps.
 
- Wetness ou humidité, y compris la sueur, qui peut également entraîner une perte de chaleur corporelle.
 
- Conditions de santé préexistantes, telles que le diabète, l’hypertension et l’hypothyroïdie, qui peuvent rendre les travailleurs plus sensibles aux problèmes de froid.
 
- Poor conditionnement physique, qui peut entraîner une diminution du flux sanguin, un épuisement accru et des crampes musculaires.
 
Gardez à l’esprit que le terme « temps froid » se traduit différemment selon la partie du pays où vous vous trouvez. Les travailleurs habitués aux climats chauds et humides du sud, par exemple, peuvent ne pas être préparés lors de températures anormalement basses ou de chutes de neige, tandis que ceux des climats nordiques peuvent simplement avoir besoin de mettre à jour des vêtements de travail d’hiver bien usés après quelques saisons.
Repérer et traiter les blessures dues au stress dû au froid
Travailler dans le froid pendant de longues périodes fatiguera les travailleurs. Assurez-vous que vous et vos travailleurs comprenez les signes révélateurs d’immersion, d’hypothermie, d’engelures, afin que vous puissiez consulter un médecin.
Immersion, également connu sous le nom de « pied de tranchée », se produit avec une exposition prolongée à des conditions froides et humides. Les pieds mouillés refroidissent 25 fois plus vite, il est donc important qu’ils restent au chaud et au sec. L’immersion peut se produire à des températures allant jusqu’à 60 F si les pieds restent constamment humides, selon l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail.
Les symptômes de l’immersion comprennent des rougeurs de la peau, des picotements, de la douleur, de l’enflure, des engourdissements, des cloques et des crampes dans les jambes. Si ces indicateurs apparaissent, retirez immédiatement les chaussures et les chaussettes mouillées, séchez les pieds, maintenez-les surélevés et consultez un médecin.
Hypothermie se produit lorsque la température interne d’une personne tombe en dessous de 95 F, ce qui fait que le corps perd de la chaleur plus rapidement. L’hypothermie se produit généralement dans des conditions extrêmement froides; cependant, il peut également se développer à des températures supérieures à 40 F s’il y a une exposition constante à la pluie, à la sueur ou à l’eau froide.
Les signes d’hypothermie comprennent des frissons incontrôlables, une perte de coordination, de la confusion, des troubles de l’élocution, une respiration lente ou une fréquence cardiaque et une perte de conscience.
Pour traiter l’hypothermie, déplacez le travailleur dans un endroit chaud et sec et retirez tout vêtement ou équipement de travail mouillé. Ensuite, enveloppez tout le corps dans des couches de couvertures avec un pare-vapeur, comme une bâche, à l’extérieur le plus extérieur. En cas d’hypothermie, si l’aide médicale est à plus de 30 minutes, l’OSHA conseille d’utiliser des boissons chaudes et sucrées et des compresses chaudes pour aider à augmenter la température corporelle.
Frostbite se matérialise lorsque la peau ou les tissus gèlent, causant potentiellement des dommages permanents. Dans les cas graves, les engelures peuvent entraîner une amputation. Les travailleurs dont la circulation sanguine est réduite ou ceux qui n’ont pas le bon équipement de travail pour le froid extrême sont à risque élevé d’engelures.
Un signe d’engelures est une peau rougissante qui développe des taches grises ou blanches. Cela peut se produire sur les doigts, les orteils, le nez ou les lobes d’oreilles.
Si un travailleur souffre d’engelures, suivez les recommandations pour l’hypothermie. Assurez-vous également de protéger la zone en l’enveloppant lâchement dans un chiffon sec pour décourager le contact avec d’autres surfaces. N’essayez pas de frotter ou de réchauffer la zone avant l’arrivée des professionnels de la santé.
Assurez-vous d’appeler le 911 ou de transporter rapidement votre travailleur à l’hôpital si des symptômes avancés de blessures liées au froid sont présents. Équipez également les travailleurs avec des connaissances de base en matière de rééquisiation, telles que la vérification du pouls, la respiration de secours et la RCR.
Sélectionnez les couches de temps froid correctes
Rester au chaud par temps froid nécessite de s’habiller stratégiquement. Pour isoler correctement le corps, l’OSHA recommande des couches de vêtements amples et d’équipements de travail fabriqués à base de matériaux de haute qualité.
- Commencez par une couche de vêtements qui évacuent la lune pour rester au sec et aider à retenir la chaleur corporelle.
 
- Ajoutez une chemise à manches longues et un sweatshirt ou sweat à capuche pour plus d’isolation.
 
- Terminez avec une veste ou un manteau résistant au vent et à la pluie.
 
- Retenez la chaleur corporelle avec des masques hats et qui couvrent votre tête et vos oreilles.
 
- Protégez vos mains avec des gants isolés et résistants au froid pour maintenir la dextérité et réduire le risque d’engelures.
 
- Assurez une couverture corporelle et une chaleur continues avec des bibs ou couvrettes isolés.
 
- Envisagez un gilet insulés pour protéger votre tronc.
 
- Gardez vos pieds au chaud avec des bottes insulées.
 
- Fixez des dispositifs traction à vos chaussures pour éviter de glisser et de glisser.
 
- Restez en sécurité dans des conditions de brouillard ou de faible visibilité avec des seins brillants et réfléchissants.
 
- Choisissez alle anti-flammes et équipement de visibilité résistants aux flammes pour les environnements où les travailleurs ont besoin d’une protection contre la chaleur extrême, les étincelles et les flammes.
 
Prévenir le stress dû au froid
Vous connaissez le vieil adage : « Une livre de prévention vaut une once de remède. » Cela est vrai lorsque vous protégez vos travailleurs contre des conditions météorologiques extrêmement froides.
- Formez tous les employés à reconnaître les conditions qui causent le stress dû au froid et à aider les employés touchés.
 
- Assurez-vous que tout le monde sur place sait où trouver les fournitures de premiers soins et les dispositifs de sauvetage.
 
- Veiller à ce que les travailleurs restent en bonne santé mentale et physique au travail. Les employés stressés émotionnellement sont plus sensibles aux maladies physiques. Et si un employé pousse un rhume ou la grippe, il est plus à risque de développer des maladies plus graves, comme la pneumonie.
 
- Planifiez le travail pendant les parties les plus chaudes de la journée lorsque les saisons plus froides arrivent. Planifiez des pauses régulières dans des espaces chauds et secs.
 
- Envisagez d’incorporer des appareils de chauffage industriels et d’installer un auvent tout usage dans les zones de travail ou de pause.
 
- Regardez les prévisions météorologiques. Lorsque les températures très froides approchent, assurez-vous que les travailleurs s’habillent correctement ou, si possible, ajustez leurs horaires de travail pour limiter l’exposition aux éléments.
 
- Demandez aux employés de travailler ensemble afin qu’ils puissent s’aider mutuellement à identifier le stress dû au froid.
 
Le bon équipement de travail est essentiel pour un travail sûr et productif, en particulier par temps froid ou humide. Chez Global Industrial, nous nous engageons à fournir les meilleures fournitures pour vous aider à bien faire le travail. Contactez nos experts produits d’équiper votre équipe de l’équipement par temps froid dont elle a besoin.
Les informations contenues dans cet article sont fournies à des fins d’information, éducatives et promotionnelles uniquement et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.