Il est difficile de garder son sang-froid lorsqu’il s’agit du nettoyage et de l’entretien des climatiseurs terminaux emballés. Les PTAC sont notoirement difficiles à entretenir. Ces unités de qualité commerciale, généralement installées directement à travers un mur, nécessitent une attention annuelle pour maintenir la qualité de l’air intérieur (QAI), réduire la consommation d’énergie et prolonger la durée de vie. Lorsque vous avez plusieurs unités à nettoyer, la tâche peut être écrasante.
Qu’on se le dise, la maintenance du PTAC est fastidieuse. Il s’agit d’un processus qui prend du temps et qui nécessite plusieurs personnes. Un nettoyage régulier, en particulier dans un environnement hôtelier , peut détourner le personnel d’autres tâches urgentes. Il est naturel que cela entraîne un report de maintenance. Malheureusement, négliger l’entretien du PTAC peut entraîner de multiples problèmes. Un PTAC sale s’efforce de faire circuler l’air efficacement. L’augmentation des polluants atmosphériques crée un risque potentiel pour la santé. De plus, un PTAC sale consomme plus d’énergie et diminue la longévité de l’appareil. Plus vous reportez l’entretien de l’hôtellerie, moins l’unité PTAC est efficace, ce qui réduit sa durée de vie. Bref, ce n’est pas l’endroit le plus intelligent pour faire des économies.
À l’inverse, l’entretien de routine améliore non seulement la qualité de l’air, mais prolonge également la durée de vie de l’unité, protégeant ainsi votre investissement à long terme. Mais comment pouvez-vous équilibrer la maintenance à long terme avec les défis à court terme du personnel ? Entrez dans la solution innovante : le berceau™ de nettoyage EDIC PTAC. Cela change la donne.
Travail d’une seule personne : économise du temps et de l’argent
Dans le passé, le nettoyage des unités PTAC était une tâche à forte intensité de main-d’œuvre. Pendant de nombreuses heures, plusieurs membres du personnel travaillent dur dans tous les coins et recoins. Avec l’introduction du berceau™ de nettoyage PTAC, ce processus devient le travail d’une seule personne, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent. En minimisant la main-d’œuvre nécessaire sur place, les propriétaires et les entrepreneurs en nettoyage peuvent améliorer leur efficacité et réaliser d’importantes économies. Cette efficacité se traduit par un retour sur investissement rapide, faisant du berceau™ de nettoyage PTAC un atout indispensable dans tout arsenal de maintenance.
Contrairement aux processus de nettoyage traditionnels, le berceau™ de nettoyage PTAC est une solution autonome conçue pour qu’un seul opérateur puisse effectuer un nettoyage en profondeur directement dans la pièce. Voici comment cela fonctionne : la conception brevetée permet à l’utilisateur d’utiliser les prises réglables pour retirer rapidement l’unité de son manchon mural. Plus besoin de soulever des charges lourdes de la part de plusieurs membres du personnel. Une tâche autrefois ardue ne prend que quelques minutes !
Pourquoi le berceau™ de nettoyage EDIC PTAC change la donne

Le berceau™ de nettoyage EDIC PTAC révolutionne la maintenance PTAC grâce à sa conception innovante et à ses fonctionnalités inégalées. Conçue pour être facile à utiliser par un seul opérateur, cette solution autonome simplifie le processus de nettoyage en profondeur directement dans la pièce. Voici quelques caractéristiques clés qui le distinguent :
- Prises intégrées : Les doubles prises permettent un réglage facile - haut et bas, gauche et droite. Les réglages verticaux de 2,5 » à 16 » signifient qu’il n’est plus nécessaire de soulever des charges lourdes ! C’est une entreprise individuelle !
- Fonctionnalité d’inclinaison : Un dégagement rapide de la goupille permet d’incliner sans effort le berceau vers l’avant ou vers l’arrière, assurant ainsi sécurité et commodité pendant le nettoyage.
- Roulettes intégrées : Avec des roulettes sur les deux vérins, le transport entre les emplacements devient sans effort, ce qui améliore la mobilité et la polyvalence.
- Connexion à l’aspirateur : Le collier de serrage à vide intégré facilite le raccordement sans faille à n’importe quelle machine d’extraction portable avec un système d’aspiration humide et sèche, rationalisant ainsi le processus de nettoyage.
- Construction durable : Fabriqué à partir d’acier inoxydable de haute qualité, le berceau™ de nettoyage PTAC offre une durabilité et une longévité, minimisant l’usure des pièces et assurant des performances fiables.
- Respectueux de l’environnement : En tant que « produit vert », il contribue à réduire la consommation d’électricité, à atténuer les spores de moisissure et les champignons, et à améliorer l’efficacité globale du PTAC, favorisant ainsi la durabilité environnementale.
Flexible pour vos besoins
Le nettoyage des unités PTAC n’est pas seulement un problème de l’industrie hôtelière. En plus des hôtels et des motels, les condominiums, les maisons de retraite, les appartements, les hôpitaux, les salles de classe et bien d’autres ont souvent des unités PTAC difficiles et chronophages à gérer. La polyvalence du berceau™ de nettoyage PTAC s’étend à presque tous les réglages. Quel que soit l’âge ou l’emplacement du PTAC dans la pièce, cette conception assure un nettoyage en profondeur et des performances optimales, améliorant ainsi la satisfaction et la tranquillité d’esprit du client.
Le berceau™de nettoyage EDIC PTAC est UNIQUEMENT disponible via Global Industrial. Ce produit de pointe est un exemple d’excellence en matière de design, de fonctionnalité et de performance. Que vous soyez propriétaire, entrepreneur en nettoyage ou professionnel de l’entretien , investir dans cette solution innovante promet d’optimiser l’efficacité, de réduire les coûts et d’améliorer la satisfaction globale. Pour en savoir plus, contactez notre équipe Global Industrial.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.