Maintenant que vous savez à quoi vous attendre, il est temps de choisir le ou les aspirateurs les mieux adaptés aux environnements avec lesquels vous travaillez. Dans presque tous ces exemples, vous avez maintenant la possibilité de choisir un aspirateur filaire ou sans fil.
Les aspirateurs filaires ont généralement (mais pas toujours) une aspiration beaucoup plus forte car ils sont alimentés par le secteur. Ils sont également plus lourds, donc si la portabilité est la clé, un modèle sans fil peut être mieux adapté à vos besoins. Cependant, gardez à l’esprit que vous n’aurez pas le même type d’aspiration et qu’il perdra également une partie de cette puissance de succion lorsque la batterie commencera à s’épuiser. En bref, c’est un compromis entre commodité et force d’aspiration.
Backpack Vacuums
Un choix très populaire dans les environnements commerciaux (en particulier pour les équipes de nettoyage de bureau), les aspirateurs dorsaux sont légers et ergonomiques, ce qui les rend plus faciles à nettoyer pendant de longues périodes. Un aspirateur portable comme celui-ci permet également à l’opérateur d’utiliser ses mains pour gérer la baguette sans avoir besoin de déplacer l’aspirateur, ce qui facilite également le déplacement des poubelles, des chaises et d’autres obstacles. La plupart sont livrés avec de longs cordons, éliminant le besoin d’une rallonge supplémentaire et d’un filtre HEPA interchangeable.
Aspirateurs robotiques
Également connu sous le nom d’aspirateur automatique, ce modèle est idéal pour les grands espaces de sol dans les entrepôts, les bureaux, les cafétérias, les écoles, les hôpitaux, les gymnases et les centres de congrès. Comme l’aspirateur robot ne nécessite aucun utilisateur, vous pouvez simplement le relâcher et le laisser faire son travail à tout moment. Généralement alimenté par des batteries lithium-ion pour plus de résistance et de longévité, cet outil pratique est livré avec du ruban limite afin que vous puissiez spécifier exactement les zones à nettoyer.
Aspirateurs
Sans aucun doute le type d’aspirateur que vous connaissez le mieux, un aspirateur vertical est une conception autonome et tout-en-un que l’opérateur pousse sur le sol. Un excellent aspirateur polyvalent pour les chambres d’hôtel, les bureaux, les maisons et les restaurants, ils sont faciles à pousser d’une pièce à l’autre. Cependant, les modèles plus lourds peuvent être difficiles à prendre dans les escaliers, alors gardez cela à l’esprit.
Aspirateurs secs/humides
Vous cherchez un aspirateur touche-à-tout? C’est celui qu’il vous faut. Très populaires dans les garages et sur les chantiers de construction, ces aspirateurs secs/humides peuvent passer du ramassage de la saleté et des débris au nettoyage des déversements de liquide en un clin d’œil. Cela peut être une option permettant d’économiser du temps et de l’argent, mais le léger inconvénient est le bruit. Ils sont généralement beaucoup plus bruyants que les autres aspirateurs de cette liste. Recherchez également des modèles faciles à vider, car il peut être difficile de basculer un aspirateur rempli de 20+ gallons d’eau.
Vides de boîte métallique
Bien adapté aux hôpitaux, aux écoles, aux restaurants, aux aéroports, aux hôtels et aux bâtiments gouvernementaux, la conception en deux parties du moteur/bac à poussière et de la baguette de nettoyage rend l’aspirateur-traîneau facile à manœuvrer autour / sous les meubles et autres obstacles. Si vous avez affaire à des environnements qui ont beaucoup de sièges, de tables et d’escaliers, vous trouverez cet aspirateur le plus pratique de la liste.
Aspirateurs portatifs
Si vous allez passer l’aspirateur dans de nombreux endroits difficiles d’accès ou difficiles d’accès (rideaux, tissus d’ameublement, espaces restreints), un aspirateur à main est une excellente alternative à un modèle plus grand. Ils sont également plus faciles à stocker car ils sont beaucoup plus petits. Gardez simplement à l’esprit qu’ils ne sont pas adaptés au nettoyage de grandes surfaces et qu’ils n’ont pas le même type de capacité de saleté que les aspirateurs pleine grandeur. Mais si ce n’est pas un problème, c’est certainement le meilleur aspirateur léger pour le travail.