Pourquoi les espaces extérieurs sont maintenant dans
À l’approche de l’été, nous commençons à ressentir un sentiment de normalité alors que le pays continue de s’ouvrir. Nous assistons maintenant à une transition vers le bureau. Alors que nous nous réintroduisons dans l’environnement de travail, le besoin d’espaces flexibles et d’espaces extérieurs augmente les demandes auxquelles les employeurs sont confrontés avec fréquence. Tout cela fait des mois d’été le moment idéal pour concevoir des espaces extérieurs flexibles qui encouragent le bien-être et la connectivité.
Le désir d’un nouvel espace de travail
Aujourd’hui, une tendance populaire dans la conception de bureaux est de créer une pause extérieure ou une salle à manger. Le besoin d’une destination extérieure où les employés peuvent s’éloigner de leurs bureaux et de leurs espaces de bureau formels tout en se connectant avec les membres de l’équipe est à l’origine du déménagement. Ce changement souhaité dans les environnements d’espace de travail a été accéléré par la COVID-19, les employés demandant maintenant des environnements qui font plus que simplement renforcer le travail qu’ils produisent. Ils veulent des destinations de plein air qui inspirent et stimulent bien au-delà de leur bureau.
Premiers pas dans un espace extérieur
La création d’une zone de travail ou de pause extérieure pour les employés présente de nombreux avantages. Cependant, chaque espace de travail est différent et peut présenter de nombreux défis. Les préoccupations concernant le manque d’espace ou la faisabilité financière doivent être sérieusement prises en compte, mais la simplification et l’ingéniosité peuvent aider à contourner de nombreuses restrictions. Il existe de nombreuses options au-delà de la porte d’entrée de votre entreprise, même si vous travaillez dans une suite de bureaux ou un bâtiment en ville.
Ce dont vous avez besoin pour une salle de pause extérieure
L’un des moyens les plus simples de créer une destination extérieure consiste à ériger une salle de pause extérieure. Fournir un espace de pause relaxante à l’extérieur permet l’inspiration, la stimulation et constitue un moyen précis d’augmenter le moral au travail. Vous voulez vous assurer que vous avez tous les éléments nécessaires pour créer une salle de pause attrayante. L’essentiel comprend des tables de patio et des chaises ou des bancs, afin que les employés puissent avoir un lieu de repos bien nécessaire. Vous voudrez peut-être également ajouter le bon éclairage, des supports de cendrier, des ventilateurs de brumisateur, des glacières et / ou des radiateurs portables, des stations de remplissage de bouteilles d’eau et peut-être même des jardinières pour des plantes réelles ou presque naturelles. S’assurer que la zone dispose de nombreuses prises de courant contribuera également grandement aux employés. Tout est conçu pour mettre les employés à l’aise.
Mise en place d’une salle à manger extérieure
Vous trouverez une salle à manger extérieure peut également être une excellente destination de plein air pour les employés. Vous découvrirez également que les employés sont plus susceptibles de prendre une pause ou une pause déjeuner s’ils ont un endroit confortable pour le faire. Commencez par une table accueillante avec une grande surface. Qu’il s’agisse d’une table de pique-nique ou de plusieurs tables de café, avoir une table pour les repas simplifie les repas à l’extérieur et permet de créer des groupes. Ensuite, assurez-vous d’ajouter les bonnes chaises. Une chaise confortable donnera aux employés une autre raison de s’aventurer à l’extérieur. Il est également important de s’assurer que vous couvrez toutes les nécessités. Parapluies de table, corbeilles et canettes et poubelles. N’oubliez pas d’ajouter le bon ventilateur ou la climatisation portable pour garder les employés à l’aise pendant les mois les plus chauds, et un appareil de chauffage pour les plus froids - ces touches contribuent grandement au moral et à une productivité accrue.
Les avantages d’une destination de plein air
Cela peut sembler évident, mais donner aux employés un endroit où ils peuvent se réunir avec leurs collègues, se détendre ou profiter d’un repas a ses avantages. En fait, selon un sondage de 2018 Tork, près de 90 % des employés nord-américains affirment que prendre une pause déjeuner les aide à se sentir rafraîchis et prêts à retourner au travail. [3]-faire de l’espace requis un ajout apparemment intelligent.
Voici quelques-uns des avantages les plus évidents associés aux destinations de travail en plein air.
1. Réduction du stress
2. Augmentation de la productivité et de la motivation
3. Bien-être des employés
4. Amélioration de la santé physique
5. Santé mentale élevée
6. Amélioration de la culture de travail
7. Attrait accru des talents des employés
Un coup de pouce au bien-être général d’une entreprise et de ses employés vaut certainement la peine de dépenser davantage, ce qui rapportera probablement un retour sur investissement. Avoir accès à une destination extérieure propre et confortable, qu’il s’agisse d’une salle de pause ou d’une salle à manger, est plus qu’une tendance, c’est un fait commercial qui a fait ses preuves pour rafraîchir et rajeunir les employés. Ce qui est finalement gagnant-gagnant pour l’employeur et les employés.
[1] Lien EPA
[2] Lien EPA
[3] Tork, 2018 Lien vers l’enquête
-
Les informations contenues dans cet article sont fournies à des fins d’information, éducatives et promotionnelles uniquement et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.