env. 22K
Accidents liés à l'utilisation d'échelles en 2020**
6 à 10 pieds.
La plupart des chutes d'échelle se produisent à une hauteur comprise entre 6 et 10 pieds au-dessus du sol
$6B
Les chutes sur le lieu de travail liées au travail en hauteur* coûtent 6 milliards de dollars
TOP 3
Les chutes constituent la troisième cause la plus fréquente d'accident du travail entraînant une invalidité*
#3
Les échelles occupent la 3e place du classement des 10 infractions les plus fréquemment relevées par l'OSHA.***
Une échelle est considérée comme dangereuse lorsqu'elle est trop longue ou trop courte pour la tâche à accomplir. Qu'il s'agisse d'une échelle à plate-forme roulante ou d'un escabeau, veillez à ce que sa longueur soit suffisante pour éviter de vous tenir sur le dernier échelon ou la dernière marche de l'échelle.
Faites très attention à la capacité de charge de l'échelle : celle-ci doit être supérieure au poids total de la personne qui l'utilise, ainsi qu'à celui des outils, du matériel et des objets posés sur ses échelons ou ses marches. Ne pas respecter cette règle peut transformer n'importe quelle échelle de sécurité en source d'accident.
Il existe de nombreux types d'échelles. Les escabeaux sont dotés d'une structure autoportante à charnières, idéale pour les petits travaux à hauteur fixe. Les échelles droites et télescopiques sont réglables et nécessitent un support stable contre lequel s'appuyer.
Une échelle instable ou posée sur un sol irrégulier peut être source de danger. Veillez à ce qu'elle soit placée sur un sol ferme et plat, sans aucun obstacle ni surface glissante à proximité ou autour de sa base. Portez des chaussures antidérapantes dotées de semelles épaisses pour une meilleure adhérence et un meilleur maintien.
La santé de la personne qui monte sur l'échelle et l'état de l'échelle vont de pair. Évitez d'utiliser une échelle si vous avez des vertiges ou si vous ne vous sentez pas bien. De même, évitez de monter sur une échelle usée, qui vacille ou penche d'un côté, ou dont des pièces sont desserrées ou manquantes.
Pour monter ou descendre une échelle en toute sécurité, il est recommandé d'utiliser trois points d'appui. Cela signifie qu'il faut se tenir face à l'échelle et garder en permanence deux mains et un pied, ou deux pieds et une main, en contact avec les marches, les échelons et/ou les montants latéraux de l'échelle. Ce conseil de sécurité peut contribuer à réduire les risques de glissades et de chutes.
Chaque année, au mois de mars, l’American Ladder Institute organise son « Mois national de la sécurité sur les échelles » afin d’encourager tant les particuliers que les salariés à se familiariser avec les règles de sécurité relatives à l’utilisation des échelles, dans le but de réduire chaque année le nombre d’accidents et de décès liés à leur utilisation. Mais la sécurité sur les échelles ne se résume pas à une initiative ponctuelle. Il existe de nombreuses ressources auxquelles vous pouvez avoir recours tout au long de l’année pour obtenir des conseils, des listes de contrôle, des formations et bien plus encore.Faites votre part
Notre gamme comprend différents types d'échelles, tels que des escabeaux, des échelles à roulettes, des tabourets-escabeaux, des échelles télescopiques et bien d'autres encore, tous fabriqués à partir de matériaux de haute qualité pour garantir leur durabilité et leur sécurité. Nous proposons également des nacelles élévatrices, notamment des nacelles à ciseaux, des nacelles à flèche et des nacelles aériennes, pour les travaux en hauteur qui exigent mobilité et accessibilité. Nos produits conviennent aussi bien à un usage industriel et commercial qu'à un usage personnel. Parcourez notre sélection dès aujourd'hui pour trouver l'échelle ou la nacelle élévatrice idéale, adaptée à vos besoins spécifiques.