[Attribution de l’image: profoto1 via Getty Images]
L’hiver approche à grands pas, ce qui signifie qu’il est temps pour les propriétaires et les exploitants d’entrepôts et d’installations de vente au détail à grande surface de se concentrer sur le maintien de leurs espaces au chaud et confortables à mesure que les températures baissent. Si vos chauffeurs n’ont pas suivi dans le passé ou si vous avez besoin d’une option plus efficace, le moment est venu de penser à un changement.
Pourquoi devriez-vous penser à la chaleur
Lorsque les employés ont froid, ils sont distraits et les travailleurs distraits ne sont pas des travailleurs sûrs.
Les employés peuvent rechercher leurs propres méthodes pour se réchauffer, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité si les appareils de chauffage non approuvés sont laissés sans surveillance, sont utilisés à proximité de matériaux inflammables ou sont placés dans un sentier pédestre.
La perte de produit est également un risque. Selon les matériaux de votre installation, la marge pour les températures froides peut être mince. Si les températures en dehors des heures de travail baissent, vous pourriez être en face de la dégradation du produit ou même de la perte.
Investir dans le bon chauffage pour votre espace offre des rendements sous la forme d’une plus grande satisfaction des employés, d’une sécurité accrue et d’une assurance produit. La mise à niveau de vos machines peut également améliorer l’efficacité énergétique de votre bâtiment, ce qui entraîne des économies supplémentaires.
Quelles sont vos options de chauffage?
La première étape de la mise à niveau de votre chauffage consiste à comprendre quelles options sont disponibles pour les grandes installations commerciales.
Rayonnement
Les radiateurs radiants réchauffent tranquillement les personnes et les objets, pas l’air. Comme leur nom l’indique, ils rayonnent de la chaleur de la surface dont ils font partie, généralement panneaux de ou systèce. La chaleur rayonnante est économe en énergie dans les applications stationnaires telles qu’une salle de bain ou un bureau.
Les rayons infrarouges
Les appareils de chauffage infrarés fonctionnent comme le soleil pour chauffer les gens et les objets. Ces unités commencent à fonctionner instantanément (alors que le radiant nécessite un temps d’échauffement). Ils ne réduisent pas la teneur en oxygène et favorisent également une circulation sanguine saine. Les radiateurs infrarouges fournissent une chaleur dirigée ciblée et conviennent donc mieux au chauffage ponctuel et de zone.
Convection
chauds à convection sont conçus pour chauffer rapidement une pièce entière, en déplaçant la chaleur par l’air ou l’eau et en s’appuyant sur la circulation de l’air pour diffuser la chaleur. Ces modèles sont idéaux pour chauffer de grandes pièces fermées pendant une période prolongée. Cependant, l’air est susceptible de se mélanger à l’air froid de l’extérieur s’il se trouve près d’une porte extérieure ou d’un quai de chargement fréquemment ouvert.
Un système de chauffage à air pulsé
La plupart d’entre nous sont familiers avec chauffement à air forcé, qui chauffe l’air directement et fait ensuite circuler cet air chaud dans un espace. Cette méthode abordable chauffe rapidement et puissamment. Cependant, il peut prendre plus de temps pour chauffer un grand espace et peut remuer la poussière et les polluants. L’air forcé provient généralement de furnaces ou ésystables.
Chauffage par conduction
Les appareils de chauffage à conduction réchauffent des zones ou des objets spécifiques et les maintiennent à une température chaude; ils ne sont pas conçus pour réchauffer toute la pièce. Les appareils de chauffage à conduction sont disponibles en modèles de semelle ou de pièce.
Quel type de chauffage convient à votre espace?
Lorsque vous choisissez un appareil de chauffage ou un système, il est important de tenir compte de la façon dont votre installation est conçue et utilisée. Réfléchissez aux questions suivantes :
-
Quelle est la taille de l’espace?
Vous devrez déterminer la puissance de chauffage nécessaire pour votre installation ou votre espace, dans quelle zone climatique elle est située et comment le bâtiment est isolé. Voici un calcul de base pour vous guider : Mesurez la taille de la surface à chauffer et multipliez la longueur x la largeur x 8,2. À l’aide du tableau ci-dessous, trouvez le nombre total de watts requis pour la pièce, puis les BTU nécessaires.
Ces chiffres sont basés sur une hauteur de plafond de 7 pieds, 15 % du total des ouvertures de fenêtres et de portes sur les murs extérieurs et 3/4 des changements d’air totaux par heure. Le calcul tient compte de l’isolation standard FHA et de 8,2 watts nécessaires par pied carré.
Pour les espaces à haut plafond, envisagez des ventilateurs suspendus qui recirculent l’air chaud du plafond vers le sol. De plus, les ventilateurs inclinables forceront l’air chaud des plafonds vers les zones de travail.
-
Quelles sont les sources de carburant et d’énergie disponibles?
Le choix du carburant dans votre espace peut être prédéterminé. Voici les considérations relatives aux types de combustibles primaires :
Electric est idéal pour le chauffage d’appoint en raison de sa flexibilité et de son absence de fumées et de fuites. Cependant, il ne peut pas chauffer efficacement de grandes surfaces.
gaz est plus économe en énergie et moins coûteux que le chauffage électrique et au mazout. Les prix d’achat initiaux seront plus élevés et les unités à gaz auront une durée de vie plus courte.
Oil fournit plus de chaleur par BTU et n’est pas explosif. Ces unités nécessitent plus d’entretien en raison de l’accumulation de suie et sont moins efficaces que le gaz.
hydronique/radiant fournit une chaleur instantanée et uniforme et est plus efficace que les systèmes CVC conventionnels. Cependant, il est le mieux adapté pour chauffer les personnes à proximité.
-
Comment l’espace est-il utilisé?
La configuration d’une installation est également un facteur dans le choix de la façon de la chauffer. Par exemple, de grands racks de produits peuvent bloquer le flux d’air chauffé, réduisant ainsi l’efficacité des sources de chaleur directes telles que l’infrarouge. Les grandes entrées telles que les quais de chargement peuvent amener de l’air froid, diluant l’air chaud de l’appareil de chauffage; l’installation de chauffements à cove sur les portes et les fenêtres peut réguler la température de cet air pour un chauffage constant.
Y a-t-il des zones que les employés fréquentent? Ou des produits sensibles aux températures froides ? Donnez la priorité à ces zones pour le chauffage.
Et gardez à l’esprit que différentes zones du bâtiment peuvent nécessiter différents types de chauffage, tels que l’air forcé pour l’entrepôt où plus d’espace doit être couvert et l’infrarouge pour les zones plus petites ou fermées telles que les stations d’emballage ou les bureaux.
-
Comment sera-t-il installé ?
Certaines unités de chauffage sont disponibles au sol, au mur et au plafond, de sorte que vous pouvez choisir ce qui a le plus de sens pour chaque espace. Une unité murale ou plafonnée peut être préférable dans les zones où l’espace au sol est limité.
-
La chaleur portative est-elle nécessaire?
Avoir chauffement options à portée de main peut être utile. Les utilisations peuvent inclure des espaces temporaires (comme une salle de conférence de fortune), des besoins saisonniers (comme une aire de repas extérieure) ou de l’aide supplémentaire pour assécher les zones après un déversement ou une fuite d’eau.
-
Est-ce la forme primaire ou secondaire de la chaleur?
Le but ultime est de chauffer de manière cohérente et uniforme. Si le nouvel appareil de chauffage sera la principale source de chaleur, envisagez une option qui fournira une chaleur constante et indirecte. Si secondaire, choisissez une option qui fournira une chaleur ciblée.
-
La chaleur est-elle nécessaire pour une application spécialisée?
Global Industrial propose une gamme de réchauffeurs pour des utilisations encore plus spécifiques, y compris des chauffeurs à couverture pour protéger les fûts, les barils et les conteneurs; pour les endroits dangereux; pour se protéger contre le gel dans les pompes; et sous électriques lavés pour les environnements sales et poussiéreux.
Une solution pour chaque besoin
La création de la configuration de chauffage idéale pour les besoins uniques de votre bâtiment peut vous aider à vous assurer que vos employés sont à l’aise, que vos produits sont entretenus et que vos opérations sont sûres.
Contactez les experts produits de Global Industrial pour commencer à trouver les meilleures options pour votre installation.
-
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.