Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Soudage

SOUDAGE

Le soudage utilise la chaleur et un métal d'apport pour assembler des métaux comme l'acier et l'aluminium, créant ainsi des joints solides et durables. Couramment employé dans la construction, la fabrication et la réparation automobile, un équipement complet comprend des postes à souder, des équipements de protection, des consommables et des dispositifs de fixation pour un travail sûr et efficace.

Soudeurs

MIG, TIG, soudage à l'électrode enrobée, cobots et bien plus encore.

Soudeuses multiprocédés

Soudeuses multiprocédés

Combiner plusieurs procédés de soudage en une seule unité.

Soudeuses MIG

Soudeuses MIG

Utilisé sur une variété de métaux et d'alliages, il emploie une électrode à fil pour assembler les métaux.

Soudeurs TIG

Soudeurs TIG

Ce type de soudure, le plus résistant grâce à sa haute résistance à la traction, utilise une électrode durable et un matériau d'apport séparé.

Soudeurs à l'arc

Soudeurs à l'arc

Utilise une électrode recouverte de flux (la baguette) pour isoler la soudure de toute contamination environnementale.

Soudeuses à gaz

Soudeuses à gaz

Utilise du gaz et de l'oxygène pour souder et couper, sans électricité.

Métaux d'apport et consommables de soudage

Le fil de soudage, les baguettes de brasage et les électrodes fondent sous l'effet de la chaleur et créent un joint de soudure. Le métal d'apport dépend principalement du procédé de soudage et des métaux à souder.

Découpe au plasma

La découpe au plasma est plus rapide et plus précise que le sciage, le meulage ou d'autres méthodes, et génère moins de déchets. Elle est utilisée dans la fabrication, l'automobile, la construction et d'autres secteurs.

SOUDURE

Le brasage est différent du soudage et sert principalement à assembler des métaux fins ou tendres ainsi que des éléments délicats comme les fils électriques, ce qui le rend idéal pour l'électronique, la plomberie et la fabrication automobile. Le terme « brasure » ​​désigne le matériau d'apport, très conducteur.

Souder

Souder

Le métal d'apport à bas point de fusion utilisé pour souder les connecteurs et les raccords.

Flux de soudure

Flux de soudure

La pâte ou la poudre de flux nettoie et prépare le métal pour le soudage.

Fers à souder et embouts

Fers à souder et embouts

Les fers à souder acceptent des pointes et servent à faire fondre la soudure pour réaliser une connexion.

Torches et outils de soudage

Torches et outils de soudage

Torches, pistolets et outils essentiels pour souder un joint ou une connexion.

Stations de soudage

Stations de soudage

Conçu avec des loupes, des pinces et des supports pour une soudure efficace.

FAQ sur le soudage

Quels sont les quatre types de soudage à l'arc ?

Les quatre types de soudage à l'arc sont le soudage TIG (Tungsten Inert Gas), le soudage MIG (Metal Inert Gas), le soudage à l'électrode enrobée (électrode enrobée) et le soudage à l'arc avec fil fourré. Le soudage MIG (GMAW) assemble deux pièces métalliques en faisant fondre un fil-électrode continu et le métal de base pour former une liaison solide. Le soudage TIG (GTAW) utilise une électrode de tungstène non fusible pour créer un arc électrique qui fait fondre le métal de base. Le soudage à l'électrode enrobée est un type de soudage à l'arc courant et polyvalent qui utilise une électrode enrobée de flux, protégeant ainsi la soudure des contaminants atmosphériques. Le soudage à l'arc avec fil fourré utilise un fil tubulaire rempli de flux pour une protection supplémentaire contre les contaminants.

Qu'est-ce que le procédé de soudage à l'arc ?

Le soudage à l'arc utilise un arc électrique pour produire une chaleur intense qui fait fondre les métaux de base à leurs jonctions. Les métaux se mélangent alors et, une fois refroidis et solidifiés, forment une liaison métallurgique solide. Ce procédé est idéal pour la création de structures robustes et lourdes.

Quel est le processus de soudure ?

Le soudage, réalisé à l'aide d'un fer à souder, permet d'assembler deux pièces métalliques en faisant fondre un métal d'apport appelé brasure afin de créer une liaison solide. Cette technique est idéale pour les projets délicats tels que le soudage de petits composants électroniques et de circuits imprimés.

Quel type de torche est utilisé en soudage ?

Le soudage au gaz utilise une torche oxyacétylénique pour brûler un mélange d'oxygène et d'acétylène afin de souder des métaux comme l'acier et l'aluminium. Utilisée en soudage TIG, la torche TIG fait fondre une électrode de tungstène non fusible pour créer une soudure précise. La torche MIG utilise un fil-électrode fusible pour créer une liaison solide. Les torches plasma sont utilisées en découpe plasma pour créer un arc plasma qui coupe ou soude les métaux avec une grande précision.

Quel type de chalumeau utilisez-vous pour souder ?

On utilise généralement des fers à souder et des chalumeaux à butane pour souder les métaux ensemble.