Plan de préparation aux pannes de courant

Les pannes de courant sont une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés de nos jours. Qu’elles soient causées par des conditions météorologiques extrêmes, des accidents ou des pannes d’électricité, elles peuvent soudainement mettre à mal nos plans, affectant les entreprises et la sécurité. Malheureusement, il ne s’agit pas de savoir « si », mais « quand » vous allez être touché par une panne de courant, et même dans ce cas, vous n’avez aucune idée de combien de temps vous allez rester sans jus.  C’est pourquoi se préparer le plus tôt possible à une panne de courant est le meilleur moyen d’assurer le bon fonctionnement de votre entreprise et la sécurité de vos employés.

 

Regardons les faits....

 

Non seulement les pannes de courant sont de plus en plus fréquentes, mais elles durent aussi plus longtemps. Dans certains cas, beaucoup plus longtemps. L’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis affirme que la durée moyenne d’une panne de courant aux États-Unis a doublé, passant d’environ 3,5 heures à plus de sept heures entre les années 2013 et 2021. De plus, nous avons également constaté une légère augmentation du nombre de pannes par client chaque année, passant de 1,2 à 1,42 événements par an. En bref, aujourd’hui, vous êtes non seulement plus susceptible d’avoir une panne de courant que les années précédentes, mais vous allez également en ressentir l’impact beaucoup plus longtemps. Comme nous le savons tous, le temps, c’est de l’argent ; Une journée entière sans production ou prestation de service peut avoir un effet d’entraînement important qui peut prendre des jours, des semaines, voire des mois pour s’en remettre complètement.

 

Quand pouvez-vous vous attendre à être touché par des pannes de courant ? Eh bien, contrairement à ce que vous pourriez penser, les mois d’hiver ne sont généralement pas le problème. Les compagnies d’électricité signalent que la plupart des pannes se produisent entre avril et août pour les raisons suivantes :

  • Surchauffe de l’équipement : La chaleur extrême peut provoquer une surchauffe de l’équipement.
  • Affaissement des lignes électriques : Le métal des lignes électriques se dilate à mesure qu’il se réchauffe, ce qui les fait s’affaisser et potentiellement toucher les arbres, provoquant des pannes.
  • Diminution de la capacité des lignes de transmission : Les températures élevées peuvent entraîner une capacité plus faible des lignes de transmission.
  • Réduction de l’efficacité de l’équipement : La chaleur peut rendre l’équipement moins efficace, entraînant une perte de puissance plus importante dans le processus de transmission.

 

Maintenant que vous savez à quoi vous attendre, voyons ce que vous pouvez faire maintenant et l’équipement essentiel dont vous aurez besoin pour gérer votre prochaine panne de courant comme un pro.

 

Formuler un plan pour réussir

 

Pour être parfaitement préparé aux pannes de courant, il faut un plan minutieux. Cette feuille de route/liste de contrôle a été créée pour vous permettre de gérer toute perturbation des compagnies d’électricité qui se présente à vous, et elle se compose de quatre parties principales :

 

1 : Préparez votre personnel
Le chaos d’une panne de courant n’est pas le moment de rassembler les troupes et de leur dire quoi faire. Les gens seront paniqués, surtout si cela se produit la nuit ou dans un bâtiment sans fenêtres, et vous et vos employés ne penserez pas clairement s’il n’y a pas de plan en place. Tout le monde doit savoir exactement quoi faire en cas de panne de courant, ce qui nécessite des exercices et des réunions réguliers pour s’assurer que chacun comprend son rôle dans l’urgence. Familiarisez tout le monde avec l’équipement d’urgence (nous y reviendrons dans une seconde) et la signalisation dans votre établissement, et inculquez une culture de préparation.

 

2 : Restez informé et à jour

Savoir quand s’attendre à une panne de courant aide beaucoup. Vos compagnies d’électricité locales doivent vous informer s’il y a une panne de courant à venir en raison de la maintenance ou d’autres événements contrôlables, mais même si cela se produit à l’improviste, ils peuvent offrir des mises à jour en temps réel sur les délais de rétablissement du courant ; cependant, vous DEVEZ vous inscrire à ces alertes. Inscrivez-vous aux alertes par e-mail et par texto de votre fournisseur d’électricité pour garder une longueur d’avance.

 

3 : Créez une liste de contrôle
Une liste de contrôle détaillée à laquelle tous les employés ont accès sert de guide essentiel en cas de panne de courant. Comme mentionné précédemment, les gens peuvent ne pas penser clairement, donc avoir une liste à suivre rend la vie de chacun plus facile et plus sûre. La liste doit être spécifique à votre entreprise et à votre installation, mais Ready.gov fournit une excellente liste de contrôle des pannes de courant comme point de départ.

 

4 : Pré-installer l’équipement
Encore une fois, pour être parfaitement préparé à une panne de courant, vous devez agir maintenant, et non au moment où elle se produit. Les nécessités de sécurité comme l’éclairage d’urgence et la signalisation sont essentielles. Vous devez également mettre en place ce qu’on appelle un système d’alimentation sans coupure (UPS). Il est conçu pour offrir des heures d’alimentation à tout équipement connecté de votre établissement, comblant ainsi le vide entre une panne de courant et la reprise du courant régulier.

 

Équipement et fournitures essentiels en cas de panne de courant

 

La préparation à une panne de courant ne se limite pas à l’élaboration d’un plan. Cela nécessite également d’équiper votre établissement avec les fournitures et l’équipement nécessaires. Cela comprend des génératrices portables fiables, un éclairage adéquat et une régulation de la température, chacun jouant un rôle essentiel pour assurer la continuité opérationnelle et la sécurité pendant une panne. Examinons ces approvisionnements plus en détail et leur importance.

 

Groupes électrogènes : de secours et portables

 

 

Une génératrice de secours peut littéralement sauver des vies en cas de panne de courant. Ces machines cruciales fournissent de l’électricité en cas de panne de l’alimentation principale, ce qui permet à vos opérations de fonctionner. Les groupes électrogènes de secours, installés de manière permanente, offrent une capacité de puissance élevée et démarrent automatiquement en cas de panne.

 

À l’inverse, un groupe électrogène portable offre de la flexibilité, peut être déplacé selon les besoins et est disponible en différents types tels que le gaz, le propane, les générateurs portables, les centrales électriques et les générateurs remorquables. Vous aurez peut-être besoin d’une combinaison stratégique de ces éléments pour répondre à toutes vos exigences. Et si vous n’êtes pas familier avec une centrale électrique portable, elles sont alimentées par des batteries lithium-ion LiFePO4. Elles offrent une plus grande stabilité que les batteries lithium-ion ordinaires et offrent une durée de vie plus longue. Cela les rend bien adaptés à une utilisation dans les applications à forte consommation et les systèmes de stockage d’énergie industriels. Respectueux de l’environnement avec moins de bruit et de pollution, ils sont idéaux pour alimenter un générateur rechargeable portable industriel.

 

Éclairage

 

 

Naviguer dans votre établissement pendant une panne de courant sans éclairage adéquat est non seulement difficile, mais aussi très dangereux. Les lampes de poche sont essentielles, en particulier dans les zones qui deviennent inutilisables en l’absence de lumière. Ils se présentent sous différentes formes, notamment alimentés par batterie, rechargeables, phares de travail, projecteurs et lampes d’inspection.

 

L’éclairage d’urgence joue également un rôle crucial dans le maintien de la sécurité et de la continuité des opérations pendant les pannes de courant. Des systèmes d’éclairage d’urgence et une signalisation stratégiquement placés peuvent guider les gens vers la sécurité pendant les pannes, et les systèmes comprennent généralement des panneaux de sortie, des lumières murales et des plafonniers.

 

Chauffage, climatisation et ventilateurs

 

 

Pendant les pannes de courant, votre installation peut être exposée à une variété de températures extérieures et de fluctuations, parfois extrêmes, qui peuvent affecter la sécurité des employés et le fonctionnement de l’équipement. Pour éviter d’endommager les équipements sensibles et les espaces climatisés, ainsi que pour protéger les travailleurs, mettez en place un plan de chauffage et de climatisation portables, ainsi qu’une alimentation de secours temporaire.

 

Batteries et carburant

 

 

Un approvisionnement suffisant en batteries et en carburant, ainsi qu’un stockage sûr du carburant, sont essentiels pour alimenter votre équipement en cas de panne. Il s’agit notamment des éléments suivants :

  • Piles de toutes tailles, rechargeables et jetables

 

Dans divers contextes, y compris les établissements de santé, ainsi que les bureaux, les centres de données et les usines de fabrication, un système d’alimentation sans coupure (UPS) est indispensable. Il offre une alimentation de secours fiable pour les équipements essentiels, garantissant un fonctionnement ininterrompu pendant les pannes de courant. Pour les équipements plus volumineux et les installations entières, les génératrices de secours (comme indiqué ci-dessus) peuvent fournir un soutien supplémentaire, permettant une continuité transparente en cas de défaillance du réseau électrique.

 

Transport de patients dans les établissements de santé

 

Les pannes de courant nécessitent une planification minutieuse du transport des patients. Les équipements fonctionnant sur batterie, tels que les fauteuils roulants et les civières , offrent une mobilité indépendante de l’alimentation électrique principale, ce qui facilite le transport sûr et efficace des patients, en particulier ceux qui dépendent de machines ou de soins intensifs.

 

Fournitures de sécurité en cas de panne de courant

 

Une fois la préparation et l’installation de l’équipement terminées, vous devez encore vous occuper d’un autre domaine : les fournitures de sécurité.

  • Gardez les trousses de premiers soins, les trousses de survie et l’équipement de protection individuelle (EPI) bien approvisionnés et à portée de main. Les radios bidirectionnelles alimentées par batterie peuvent faciliter la coordination avec votre personnel.
  • Remplissez une armoire facilement accessible avec des lampes de poche et des lumières d’urgence portables pour vous assurer que tout le monde peut voir où ils vont et éviter les risques potentiels de trébuchement et de chutes.
  • En cas d’inondation, assurez-vous d’avoir des bottes imperméables, des vestes et des gants à portée de main.
  • Vous devez, bien sûr, toujours avoir de l’eau en bouteille ou en conserve à portée de main.
  • Les trousses de déversement sont également une bonne idée à avoir en réserve.  

 

N’oubliez pas qu’une panne de courant frappera votre établissement à un moment donné. Cela pourrait être l’année prochaine ou la semaine prochaine, alors suivez ce conseil et vous serez aussi prêt que jamais lorsque le courant cessera de couler. Et si vous souhaitez parler à quelqu’un de votre préparation à une panne de courant, ou si vous avez besoin d’aide ou de conseils pour choisir le bon équipement et les bonnes fournitures, nos experts sont là pour vous aider.