Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Ventilateurs et souffleurs

Accessoires pour ventilateurs et soufflantes

Optimisez votre circulation d'air grâce à des accessoires conçus pour offrir des performances et une efficacité optimales dans tous les environnements.

 

Foire aux questions

Faut-il utiliser un ventilateur ou un souffleur ?

Ces deux types d'équipements présentent des avantages essentiels pour votre installation. Les ventilateurs sont économes en énergie : ils consomment moins d'électricité que les soufflantes pour déplacer le même volume d'air. Les soufflantes, en revanche, offrent l'avantage d'un flux d'air direct et d'une puissance supérieure.

Tenez compte des éléments suivants :

Pression :

  • Si vous avez besoin d'un outil permettant d'augmenter la pression d'air, optez pour un compresseur.
  • Si vous souhaitez que la pression d'air reste constante, optez pour un ventilateur.
  • Alimentation et disponibilité :

  • Si vous disposez d'une puissance plus importante, vous pouvez opter pour un ventilateur.
  • Si vous disposez d'une puissance limitée, optez pour un ventilateur.
  • Exigences en matière de débit d'air :

  • Si vous souhaitez orienter le flux d'air dans une direction précise, optez pour un ventilateur.
  • Si vous avez besoin d'une circulation d'air indirecte dans toute une pièce, optez pour un ventilateur.
  • Quels sont les différents types de ventilateurs et de soufflantes ?

  • Ventilateurs centrifuges : ce type de ventilateur modifie la direction du flux d'air et se décline en plusieurs modèles, notamment les modèles inclinés, radiaux, à pales courbées vers l'avant et à pales courbées vers l'arrière. Ils sont adaptés aux températures élevées, aux vitesses périphériques des pales faibles à moyennes sous haute pression, et sont efficaces pour traiter des flux d'air fortement contaminés.
  • Ventilateurs axiaux : dans ce type de ventilateur, la direction du flux d'air reste inchangée. Parmi les modèles, on trouve les ventilateurs à aubes axiales, les ventilateurs tubulaires axiaux et les ventilateurs à hélice. Ces ventilateurs génèrent une pression inférieure à celle des ventilateurs centrifuges. Les ventilateurs à hélice offrent des débits élevés à basse pression, les ventilateurs tubulaires axiaux fonctionnent à des pressions faibles à moyennes avec un débit élevé, et les ventilateurs à aubes axiales, équipés d'aubes de guidage, fournissent une pression élevée avec des débits moyens.
  • Types de soufflantes : Les soufflantes se classent en deux catégories : les soufflantes centrifuges et les soufflantes à déplacement positif. À l'instar des ventilateurs, elles utilisent différentes configurations d'ailettes, telles que les ailettes incurvées vers l'arrière, vers l'avant ou radiales. Généralement entraînées par des moteurs électriques, les soufflantes peuvent être à un ou plusieurs étages et utilisent des roues à grande vitesse pour générer de la vitesse dans l'air ou d'autres gaz.

    Les soufflantes à déplacement positif, à l'instar des pompes PDP, augmentent la pression en comprimant le fluide. Elles sont privilégiées par rapport aux soufflantes centrifuges lorsqu'une pression élevée est requise dans un procédé.

    Comment choisir un ventilateur ?

    1. Choisissez l'emplacement de votre ventilateur

    2. Choisissez la bonne taille de ventilateur de plafond

    3. Choisissez un modèle de ventilateur de plafond

    4. Choisissez si vous souhaitez un ventilateur avec ou sans éclairage

    5. Choisissez le type de fixation le mieux adapté à votre espace

    6. Choisissez comment vous souhaitez contrôler votre ventilateur

    7. Choisissez le débit d'air et le rendement qui vous conviennent

    8. Définissez votre budget

    Quelles sont les exigences en matière de ventilation dans un espace confiné ?

    L'Association américaine d'hygiène industrielle (AIHA) recommande 20 renouvellements d'air complets par heure, soit un toutes les 3 minutes, pour les espaces confinés. Les exigences en matière de ventilation varient en fonction du matériau à ventiler. Veillez à ce que l'air apporté soit frais et exempt de substances inflammables, toxiques ou nocives.

    L'atmosphère à l'intérieur du local doit faire l'objet de contrôles périodiques afin de s'assurer que la ventilation mécanique continue permet d'éviter toute situation dangereuse. Les salariés qui pénètrent dans le local, ou leurs représentants autorisés, doivent avoir la possibilité d'assister à ces contrôles.

    Si une atmosphère dangereuse est détectée lors de l'entrée :

  • Chaque employé doit quitter les lieux immédiatement.
  • Il convient d'évaluer les lieux afin de déterminer comment cette atmosphère dangereuse s'est formée, et de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les salariés contre ce danger avant toute nouvelle entrée dans ces locaux.