Avec tout ce que vous avez dans votre entrepôt, il est facile de perdre de vue les petites choses qui font une grande différence. Après tout, combien de fois vous arrêtez-vous vraiment pour évaluer les dangers qui se cachent à chaque coin de rue? Pour de nombreuses installations, à tout moment, de nombreux employés, chariots élévateurs et véhicules plus gros entrent et sortent de la zone. Les zones de chargement et de déchargement sont particulièrement achalandées et, par conséquent, intrinsèquement dangereuses. Quels signes avant-coureurs avez-vous affichés? Quelles procédures avez-vous mises en place pour assurer la sécurité des personnes et de votre inventaire? Le bref guide qui suit vous aidera à créer un lieu de travail plus sûr et plus productif.
Étape 1 : Petits changements. Grand impact.
Marquez vos zones
Avec la peinture de marquage de zone, les panneaux ou les cônes de circulation, vous pouvez indiquer clairement que le personnel non autorisé doit rester dégagé pendant les temps de chargement et de déchargement. En outre, vous pouvez indiquer comment et quand les chariots élévateurs entrent dans des itinéraires désignés qui peuvent être bordés de bornes décalées conçues spécifiquement pour ne pas interférer avec la circulation.
Ralentissez vos véhicules d’usine
Introduire des limites de vitesse dans les zones de chargement. Cela facilitera la gestion de l’ensemble du système et contribuera à l’établissement d’une installation plus sûre.
Grille
Parfois, une barrière physique peut être plus efficace qu’un signe. Un panneau peut être accidentellement masqué pour plusieurs raisons, mais une section de garde-corps installée en haut de la zone, avec peut-être un point d’accès, résout ce problème. Une balustrade peut empêcher un travailleur de se promener dans une zone potentiellement dangereuse ou elle peut bloquer un véhicule qui tourne dans la zone qui pourrait ne pas voir le panneau à temps. Nous offrons également une large gamme de garde-corps en acier qui vous permettent de protéger les personnes et les produits.
Étape 2 : Renforcer vos bornes.
Lorsque les gens entrent dans votre usine, la majeure partie de l’attention se porte sur votre inventaire de produits. Ils évalueront vos machines et vos ascenseurs hydrauliques. Mais quand il s’agit de rendre tout et tout le monde dans votre usine en sécurité et d’empêcher votre produit d’être endommagé, il y a un élément qui change la donne. La borne. C’est vrai, la borne. C’est la partie souvent négligée, mais extrêmement nécessaire, de votre environnement d’usine. Réfléchissons un instant à cela. La borne vaque à ses occupations sans crainte de blessure ou de plainte, sans même le moindre inconvénient d’entretien - pas de vidange d’huile, pas de piles neuves, pas même un recalibrage est nécessaire. De la protection des arbres aux places de stationnement en passant par les étagères d’inventaire, la borne ne se repose jamais et ne prend jamais un jour de congé.
Mais pour tout ce qu’elle offre, la borne n’est généralement pas au sommet de la considération lorsqu’il est temps d’améliorer la sécurité de l’usine. C’est pourquoi nous avons mis au point ce guide rapide et facile sur les bornes. La borne sert un objectif important : protéger les machines de valeur et vos travailleurs. En tant que tel, il est important que toute personne cherchant à élargir son inventaire comprenne chaque type de borne, son utilisation prévue et la façon recommandée par les experts de les installer.
La question la plus importante à se poser est donc la suivante: qu’est-ce que je cherche à protéger? Habituellement, la réponse se divise en deux catégories distinctes: les biens et le personnel. Regardons chacun d’entre eux, et les bornes qui les protègent, d’un peu plus près.
Trois bornes.
D’innombrables solutions.
Vous disposez d’une machine haut de gamme hautement spécialisée avec des pièces mobiles délicates et un système complexe de commandes. Autant que vous avez besoin de protéger vos travailleurs de vos machines, dans certains cas, vous devez protéger vos machines les unes des autres. Votre bande transporteuse haut de gamme délicate n’est pas conçue pour arrêter une balayeuse de sol, mais la borne l’est. Il existe trois types de bornes : amovibles, permanentes et flexibles.
Amovible
Ce type de borne est conçu spécifiquement pour protéger une machine qui pourrait avoir besoin de fonctionner à plusieurs endroits. La borne peut être mise en place puis rapidement prise en charge pour s’assurer que la machine peut se déplacer à travers l’installation sans craindre qu’elle entre en collision avec d’autres machines ou équipements.
Permanente
Il s’agit généralement du type de borne le plus durable en termes d’impact qu’elle peut supporter. Pour l’installer, vous devrez percer un trou dans le sol dans la position où vous cherchez à le placer, abaisser la borne, puis remplir la base de béton. Ces types de bornes sont souvent fabriqués à partir d’acier ou de béton, et certains sont même évalués pour 10 000 lb d’impact.
Bollard flexible
Ce type de borne est utile pour ceux qui cherchent à protéger les machines contre les dommages en cas de collision. La borne flexible s’éloigne du corps en mouvement, transférant l’élan loin de l’impact et minimisant les dommages. Ces bornes sont généralement plus chères.
Donc, la prochaine fois que vous serez à l’usine, dans le lot, ou que vous vous dirigerez vers une passerelle désignée, prenez juste un moment pour vous arrêter et voir les bornes. Demandez-vous si leur emplacement est optimal ou si vous devez en installer davantage autour de votre installation. Après tout, ces installations imperturbables sont le moyen essentiel de protéger tout environnement de travail. Pour plus d’informations sur les moyens de créer un espace de travail plus sûr, visitez https://www.globalindustrial.com/knowledge-center/topics/get-prepared
-
Les informations contenues dans cet article sont fournies à des fins d’information, éducatives et promotionnelles uniquement et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.