Quiconque a déjà eu besoin d’acheter un ventilateur commercial ou de qualité industrielle sait que tous les ventilateurs ne sont pas créés égaux. L’efficience et l’efficacité sont des facteurs cruciaux à prendre en compte, et un type de ventilateur fonctionnera parfaitement dans un espace et sera moins performant dans un autre. La capacité de refroidissement de votre ventilateur, c’est-à-dire le débit et le refroidissement qu’il peut fournir à votre espace industriel spécifique, est le premier facteur à prendre en compte et est souvent mesurée en CFM (pieds cubes par minute). Le choix d’un ventilateur avec une puissance nominale adéquate est crucial pour une gestion optimale de la température et de la circulation de l’air, car la zone de couverture du ventilateur permet de refroidir efficacement l’ensemble de votre espace de travail. Il est également essentiel de tenir compte de la rentabilité. Comparez toujours les coûts d’achat initiaux ainsi que les dépenses d’exploitation à long terme (telles que la consommation d’énergie et l’entretien) entre les modèles potentiels.
Vous devez également donner la priorité aux ventilateurs qui fonctionnent silencieusement et facilement, car un ventilateur bruyant et encombrant peut perturber un environnement de travail et nuire à la fois à la productivité et au bonheur des employés. Essayez de trouver un ventilateur avec des réglages réglables pour adapter davantage le débit d’air aux besoins de votre espace et optez pour des modèles écoénergétiques pour réduire les coûts d’exploitation. Dans l’ensemble, le bon ventilateur industriel pour le travail doit trouver un équilibre entre l’efficacité, la puissance de refroidissement brute, la commodité et la rentabilité.
Mais avant de décider quels ventilateurs vous conviennent, à vous et à votre entreprise ou institution, il est important de comprendre les bases et de savoir ce qui existe.
Ventilateurs industriels - Connaître les bases
Les ventilateurs conçus pour un usage industriel sont disponibles dans de nombreux types adaptés à des utilisations spécifiques.
Ventilateurs axiaux :
Les ventilateurs axiaux forcent l’air extrait à circuler parallèlement à l’arbre autour duquel les pales du ventilateur tournent. Cela crée une différence de pression qui permet au ventilateur de déplacer de grands volumes d’air de manière plus efficace et efficiente, ce qui le rend bien adapté au refroidissement d’une variété d’espaces qui peuvent être difficiles à refroidir, tels que les salles informatiques ou les salles avec beaucoup d’équipements électroniques actifs. Ils sont utilisés dans les systèmes CVC, les échangeurs de chaleur, les condenseurs de climatisation et le refroidissement ponctuel industriel.
Ventilateurs centrifuges :
Les ventilateurs centrifuges, en revanche, poussent l’air et les gaz à angle droit, sont souvent moins efficaces, ce qui les rend plus courants dans les ménages. De nombreux types de ventilateurs sont des ventilateurs axiaux, y compris certaines des variétés dont nous parlerons ci-dessous.
Ventilateurs de refroidissement :
Les ventilateurs de refroidissement, ou ventilateurs de tour de refroidissement comme on les appelle parfois, sont une sorte de ventilateur axial qui ont généralement de grands diamètres, permettant une basse pression et un plus grand volume de flux d’air. Les ventilateurs de refroidissement sont couramment utilisés dans les systèmes de condenseurs à vapeur, les tours de refroidissement mécaniques humides, les radiateurs et autres systèmes refroidis par air.
Ventilateurs d’extraction :
Les ventilateurs d’extraction sont un type de ventilateur centrifuge ou axial conçu pour éliminer l’air ou les gaz d’un espace, généralement pour des raisons de sécurité. Ceux-ci sont très courants dans les environnements industriels, car les substances dangereuses en suspension dans l’air sont courantes dans de nombreux lieux de travail industriels.
Soufflantes :
Bien que les termes « souffleur » et « ventilateur » soient souvent utilisés de manière interchangeable, les soufflantes fonctionnent légèrement différemment. Les soufflantes fonctionnent à une pression d’air modérée - généralement un rapport compris entre 1 :1,1 et 1 :1.2. Les ventilateurs déplacent également l’air dans une direction spécifique, tandis que les ventilateurs déplacent l’air dans une zone définie.
Guide d’application
Les ventilateurs et soufflantes à usage industriel sont disponibles dans un large éventail de conceptions, y compris des modèles spécialisés tels que les ventilateurs intelligents, les ventilateurs et les ventilateurs à courant continu hyper-économes en énergie, pour couvrir un large éventail d’applications. Bien que certains types de ventilateurs puissent être utilisés pour une variété de tâches, vos besoins peuvent nécessiter un modèle spécialement conçu, il est donc important de comprendre quel type utiliser dans un scénario donné.
Climatiseurs, refroidisseurs par évaporation et déshumidificateurs
Contrairement aux climatiseurs, qui refroidissent l’air à l’aide d’un gaz réfrigérant et d’un cycle de conversion chimique, les refroidisseurs par évaporation, parfois appelés « refroidisseurs de marais », refroidissent l’air en recueillant l’humidité de l’air, en l’évaporant et en la soufflant sous forme d’air frais. Les déshumidificateurs, comme leur nom l’indique, éliminent l’humidité de l’air et ne refroidissent ni ne déplacent eux-mêmes l’air. Les climatiseurs ont des déshumidificateurs intégrés, tandis que les refroidisseurs par évaporation n’en ont pas.
Quand utiliser un refroidisseur par évaporation
Les refroidisseurs par évaporation sont beaucoup plus économes en énergie et ont une empreinte carbone beaucoup plus faible que les climatiseurs à cycle inversé, mais contrairement à la plupart des climatiseurs, ils n’éliminent pas l’humidité de l’air, ils le refroidissent simplement. Cela les rend excellents dans les climats secs, où une humidité excessive est moins susceptible de provoquer la croissance de moisissures et de mildiou et de provoquer une dégradation plus rapide ou un dysfonctionnement des machines et des appareils électroniques.
Les refroidisseurs par évaporation conviennent parfaitement aux éléments suivants :
- De grands espaces industriels où les coûts d’exploitation sont une préoccupation majeure.
- Les espaces dans les climats secs ou les espaces qui ont besoin à la fois de refroidissement et d’humidification.
- Entrepôts, chantiers de construction et quais de chargement.
- Des entreprises dont l’énoncé de mission est respectueux de l’environnement.
- Espaces ouverts sur l’extérieur.
Quand utiliser un climatiseur
Les climatiseurs ont une capacité de refroidissement plus puissante que les évaporateurs et déshumidifient l’air en plus de le refroidir, mais ils sont beaucoup moins économes en énergie et ont une empreinte carbone beaucoup plus importante que les refroidisseurs ou les ventilateurs à évaporateur.
Les climatiseurs conviennent bien pour :
- Petits et moyens espaces
- Espaces nécessitant à la fois un refroidissement et une déshumidification
- Espaces avec des équipements sensibles à l’humidité
- Espaces où la circulation de l’air est mauvaise
Quand utiliser un déshumidificateur
Étant donné que les climatiseurs sont également des déshumidificateurs, vous n’aurez probablement pas besoin d’une unité de déshumidification supplémentaire dans votre espace, à moins qu’il n’y ait trop d’humidité présente pour que le climatiseur seul puisse la gérer. Les refroidisseurs par évaporation, cependant, mettent activement plus d’humidité dans l’air, de sorte qu’un déshumidificateur dédié peut être nécessaire, selon le scénario.
Les déshumidificateurs doivent être envisagés pour l’utilisation :
- Dans les climats humides où le déshumidificateur d’un climatiseur n’est pas suffisant
- Dans les espaces utilisant un refroidisseur par évaporation où les coûts énergétiques doivent être maintenus bas, mais où l’excès d’humidité est une préoccupation
Ventilateurs industriels et ventilateurs de qualité résidentielle
Les ventilateurs de qualité industrielle diffèrent des ventilateurs de qualité résidentielle de plusieurs façons. Tout d’abord, ils sont conçus pour résister à une utilisation intensive sur de longues périodes, ce qui les rend indispensables pour les espaces industriels qui nécessitent une ventilation et un refroidissement constants et fiables. Ils ont tendance à avoir des pales plus grandes et plus lourdes et des moteurs plus puissants que les modèles de qualité résidentielle, ce qui permet une circulation d’air et un refroidissement maximaux dans les grands espaces comme les entrepôts et les espaces de travail industriels. Enfin, ils sont construits avec des matériaux conçus pour résister aux environnements difficiles où la chaleur extrême et les matériaux corrosifs font partie intégrante des opérations quotidiennes.
Positionnement et emplacement d’installation : Bonnes pratiques
Bien qu’il existe généralement un certain nombre d’options viables pour l’emplacement et le positionnement de votre ventilateur, de votre climatiseur ou de votre unité de refroidissement, il existe de bonnes pratiques à garder à l’esprit en fonction de l’espace en question.
Pratiques exemplaires
- L’emplacement optimal pour les ventilateurs de plafond industriels est généralement un emplacement central, à 20-30 pieds au-dessus du sol, bien que la plupart aient une plage d’efficacité comprise entre 10 et 50 pieds au-dessus du sol.
- Les climatiseurs doivent être placés là où la circulation de l’air est optimale, et non dans des parties confinées de votre espace ou à proximité d’objets ou d’équipements qui interrompent la circulation de l’air.
- Les climatiseurs ne doivent pas être placés près d’une porte ou d’une ouverture fréquemment utilisée, car le changement constant du débit d’air et la perte d’air frais entraîneront un travail beaucoup plus fort de l’appareil, un refroidissement moins efficace et une augmentation des coûts énergétiques.
- Les climatiseurs de fenêtre placés sous la lumière directe du soleil consomment plus d’énergie pour refroidir un espace que les appareils placés dans une zone ombragée. Une unité placée dans une zone ombragée consommera généralement 30 % moins d’électricité, ce qui se traduit par une grande différence dans les coûts énergétiques.
- Les ventilateurs, les climatiseurs et les ventilateurs qui nécessitent une prise murale doivent être installés aussi près que possible d’une prise murale pour éviter l’utilisation de rallonges, ce qui peut réduire la sécurité et l’efficacité énergétique.
- Les climatiseurs, les ventilateurs et les refroidisseurs doivent toujours être installés avec un dégagement d’au moins trois pieds du côté de l’accès de maintenance de l’appareil.
Les ventilateurs industriels se déclinent dans une grande variété de modèles, adaptés à des utilisations assez spécifiques.
Ventilateurs de refroidissement
Ventilateur mural :
Les ventilateurs industriels muraux peuvent être installés directement sur les murs de l’espace de travail ou de stockage et constituent une excellente option peu encombrante pour les espaces plus petits et exigus. Ils sont hautement personnalisables en termes de taille, de vitesse et de méthode de montage et constituent un bon choix pour les écoles et les petits espaces d’usine.
Ventilateurs sur pied :
Les ventilateurs sur pied offrent une circulation d’air fiable et puissante pour les espaces de toutes tailles, et leur mobilité les rend excellents pour les espaces où les meubles ou les équipements sont fréquemment déplacés. Des ventilateurs d’extérieur et des modèles réglables en hauteur sont disponibles.
Fans de batterie :
Les ventilateurs à tambour sont à la fois puissants et silencieux, ce qui en fait un excellent choix pour le refroidissement et le séchage des espaces où la pollution sonore est concernée, comme les salles de classe et les petits ateliers.
Ventilateurs de plafond industriels :
Les ventilateurs de plafond industriels sont une option puissante et efficace pour les espaces commerciaux tels que les gymnases, les ateliers et les zones où l’espace au sol et au mur est précieux. Ils sont disponibles dans une variété de tailles et de nombres de lames, tous conçus pour offrir la meilleure circulation d’air possible.
Ventilateurs de station de travail :
Les ventilateurs de poste de travail sont fixés au mur et hautement réglables, envoyant le flux d’air précisément là où il est nécessaire. C’est une option puissante et efficace pour les ateliers et de nombreux modèles sont disponibles avec des supports.
Ventilateurs de quai :
Les ventilateurs de quai sont des ventilateurs qui peuvent être montés sur des remorques et des quais de chargement afin de faire circuler l’air pendant le chargement et le déchargement. Ils sont conçus pour résister aux intempéries tout en offrant une excellente circulation de l’air.
Ventilateurs d’extérieur :
Les ventilateurs d’extérieur sont spécialement conçus pour être utilisés dans des ateliers et des espaces événementiels en plein air ou en plein air. Ils sont conçus pour résister aux éléments tout en offrant un flux d’air puissant. Ils sont disponibles en variétés montables et debout.
Ventilateurs de brumisation :
Les ventilateurs de brumisation fonctionnent de la même manière que les refroidisseurs d’évaporateur, refroidissant l’air en pompant de l’eau à travers une buse qui circule ensuite à travers le ventilateur et s’évapore dans de l’air chaud, le refroidissant. Ils sont excellents pour refroidir les espaces de climat sec avec plus de précision qu’un refroidisseur à évaporateur, et sont disponibles en configurations montables, de bureau et sur pied.
Ventilateurs de sol :
Les ventilateurs de sol sont simples mais polyvalents et efficaces pour la circulation de l’air dans presque tous les espaces. Leur mobilité permet des configurations de refroidissement et de flux d’air hautement modulaires.
Ventilateurs d’extraction
Les ventilateurs d’extraction éliminent la poussière, la fumée, les autres particules et la chaleur d’un espace et les remplacent par de l’air frais, ce qui permet une meilleure respiration, améliore à la fois la productivité et le moral des employés et réduit les demandes d’indemnisation et les congés de maladie des travailleurs. Il existe plusieurs variétés de ventilateurs d’extraction disponibles, chacun étant conçu pour des scénarios spécifiques.
Shutter & Guard Mount Fans
Les ventilateurs Shudder sont conçus pour refroidir rapidement les espaces à l’aide de rafales d’air courtes mais puissantes qui dissipent la chaleur plus rapidement que de nombreuses méthodes conventionnelles. Les ventilateurs montés sur protection sont conçus pour évacuer la chaleur, les odeurs, l’air vicié et l’humidité des espaces afin d’améliorer la qualité de l’air. Les deux sont un bon choix pour les granges, les espaces de travail étouffants, les garages et autres espaces à faible pression statique.
Ventilateurs d’extraction de panneaux
Les ventilateurs d’extraction à panneaux assurent la circulation de l’air, le refroidissement et la lutte antiparasitaire pour une variété d’espaces industriels, y compris les entrepôts, les centrales électriques et l’agriculture. Les ventilateurs à panneaux sont conçus avec une protection contre les surcharges thermiques et un moteur fermé pour la protection des composants internes, ce qui les rend fiables et nécessitent peu d’entretien dans des conditions difficiles.
Ventilateurs d’extraction d’armoire
Comme les ventilateurs d’extraction à panneaux, les ventilateurs d’extraction d’armoire extraient l’air vicié, les odeurs, la chaleur et l’humidité des espaces tels que les serres, les entrepôts et les usines, améliorant ainsi la qualité de l’air en réduisant les contaminants en suspension dans l’air. Ces ventilateurs sont montés dans une ouverture murale encadrée et ne sont pas reliés à des conduits.
Ventilateurs d’extraction de salle de bain :
Les ventilateurs d’extraction de salle de bain sont conçus pour éliminer l’humidité, les polluants et les odeurs des salles de bains commerciales à l’aide d’une ventilation efficace. Une grande variété de tailles de conduits, de niveaux de bruit et de capacités de débit d’air sont disponibles, tout comme les modèles construits avec des radiateurs et des lumières et les modèles certifiés Energy Star super efficaces.
Ventilateurs de toit
Les ventilateurs de toit fournissent un flux d’air constant verticalement à partir d’une installation afin d’éliminer l’air chauffé, l’humidité et les polluants. Ils aident à protéger contre l’impact des changements de niveaux d’humidité et de température à l’intérieur d’une installation, protégeant ainsi l’équipement et l’infrastructure.
Ventilateurs refoulants
Les soufflantes sont des systèmes de ventilation spécialement conçus pour évacuer la fumée et fournir de l’air frais à un espace de travail ou à une installation. Ils peuvent être utilisés pour une variété d’applications, telles que les moteurs de soufflante dans les systèmes CVC, l’évacuation des fumées dans les petits espaces ou les espaces confinés et les séchoirs à tapis.
Déménageurs d’air portables et sécheurs de sol
Les brasseurs d’air portables et les séchoirs à sol sont utilisés pour sécher les sols humides, les tapis, les murs et autres surfaces. Ils sont bien adaptés aux travaux d’entretien et d’entretien et aux efforts de nettoyage tels que la restauration après une inondation. Ils sont très durables, mais compacts et légers.
Brasseurs d’air axiaux
Les brasseurs d’air axiaux sont des ventilateurs compacts, portables et hautement réglables utilisés pour ventiler, refroidir et ventiler les espaces industriels. Conçus pour la durabilité et la mobilité, ils sont très efficaces pour éliminer la poussière, la fumée et les polluants, ce qui en fait un outil d’atelier industriel indispensable.
Confined Space Blowers
Les soufflantes pour espaces confinés sont conçues pour fournir une circulation d’air à haute puissance dans les espaces restreints ou fermés. Ils sont ignifuges et résistent aux températures élevées, ce qui les rend excellents pour les applications dangereuses. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles et de tensions.
Soufflantes régénératives :
Les soufflantes régénératives sont conçues pour déplacer de grands volumes d’air à basse pression ou dans le vide. Ils sont idéaux pour les applications impliquant des gaz inflammables et des matières dangereuses et volatiles.
Soufflantes centrifuges
Les soufflantes centrifuges sont conçues pour déplacer l’air et les gaz industriels à un angle par rapport au flux entrant, ou dans une direction spécifique loin d’un espace à l’aide d’un boîtier canalisé. Ils sont excellents pour une utilisation dans des espaces confinés ou des zones où le flux d’air est obstrué.
Vos employés devraient être vos plus grands fans
Choisir le bon ventilateur, souffleur ou refroidisseur pour vos besoins industriels est une décision d’une importance cruciale qui peut avoir un impact énorme sur la sécurité, le confort et la productivité de vos employés. L’évaluation de vos besoins spécifiques et la prise en compte de facteurs tels que la capacité de débit d’air, l’efficacité énergétique, l’empreinte carbone, les niveaux de bruit, la forme et la taille de la pièce sont cruciales pour prendre la bonne décision, et Global Industrial vous a donné tous les outils dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.