Le froid arrive. À l’approche de l’hiver, il est absolument essentiel de garder votre équipage au chaud. Lorsqu’il s’agit de froid, nous avons tendance à penser aux défis des environnements de travail extérieurs. Mais les températures froides affectent également les environnements intérieurs tels que les entrepôts, les bureaux d’entreprise et les installations industrielles. Il est essentiel de s’assurer que votre équipe est correctement équipée pour les mois d’hiver afin de maintenir un moral et une efficacité élevés, quel que soit l’endroit où elle travaille. Explorons les meilleures façons de protéger votre équipe du froid et de créer un environnement de travail qui favorise le confort et la sécurité.
Pourquoi la protection contre le froid est importante
Il existe un lien étroit entre la température et la productivité. Des études ont montré que pour chaque degré inférieur à 50 °F, la productivité des travailleurs diminue de 1 %. Cela signifie qu’une équipe travaillant à des températures de 40° fonctionne à une efficacité de 90 %. Les environnements froids peuvent ralentir les opérations et causer de la fatigue et de l’inconfort, ce qui affecte négativement le moral général.
Au-delà de la productivité, le risque de stress dû au froid est une réelle préoccupation. L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) recommande aux employeurs de protéger les travailleurs contre le stress dû au froid, qui peut entraîner des conditions telles que l’hypothermie, les engelures et l’immersion. Les basses températures ne sont pas les seules à présenter des risques pour la santé. Le vent, la pluie et l’humidité peuvent amplifier les risques. Des problèmes de santé préexistants et une mauvaise condition physique augmentent également la vulnérabilité d’une personne au stress dû au froid. Garder un œil sur les premiers signes de maladies liées au froid comme l’hypothermie, les engelures et l’immersion peut grandement contribuer à protéger votre personnel. Pour en savoir plus sur la reconnaissance et la prévention du stress dû au froid, consultez cet article sur le stress dû au froid du Knowledge Center de Global Industrial.
Il existe deux stratégies principales pour garder votre équipe au chaud et productive : fournir des vêtements de travail d’hiver appropriés et s’assurer que l’environnement de travail est suffisamment chauffé. Voici ce que vous devez savoir.
S’habiller pour réussir en tenue de travail d’hiver
Le port d’un équipement adapté au froid est la première étape pour assurer la sécurité et le confort des travailleurs. Détaillons les équipements de travail d’hiver essentiels pour votre équipe :
Équipement pour temps froid
Vêtements qui évacuent l’humidité (couches de base)
La couche la plus interne des vêtements doit évacuer l’humidité de la peau pour garder les travailleurs au sec. La peau humide se refroidit beaucoup plus rapidement, ce qui augmente le risque de stress dû au froid.
Combinaisons et bavoirs isolés
Les combinaisons ou les bavettes isolées offrent une couverture complète du corps et sont conçues pour une chaleur maximale. Ils sont parfaits pour les travailleurs exposés à des environnements extérieurs pendant de longues périodes, garantissant qu’aucun espace dans les vêtements ne laisse entrer l’air froid. Pour les travailleurs dans des environnements dangereux, les combinaisons ignifuges offrent à la fois une protection contre le feu et une isolation contre le froid.
Vestes résistantes au vent et à la pluie
La superposition est la clé. Une veste résistante au vent et à la pluie est la couche extérieure qui protège les travailleurs des conditions hivernales rigoureuses. Ces vestes sont conçues pour repousser l’humidité et bloquer le vent, évitant ainsi l’exposition aux éléments tout en gardant les couches intérieures sèches et chaudes.
Gilets isolés
Le port d’un gilet isolant par-dessus les couches de base fournit de la chaleur sans restreindre les mouvements, ce qui les rend idéaux pour les travailleurs qui ont besoin de mobilité tout en gardant leur corps au chaud.
Chapeaux et masques faciaux
Étant donné qu’une grande partie de la chaleur corporelle est perdue par la tête, les chapeaux isolés sont essentiels pour maintenir la chaleur. Les masques faciaux ou les cagoules peuvent protéger le nez, les joues et la bouche des engelures dans des conditions extrêmement froides.
Gants et bottes isolées
Des gants résistants au froid sont indispensables pour garder les mains au chaud et fonctionnelles par temps glacial. Les bottes isolantes fournissent la chaleur dont les pieds ont tant besoin, en particulier pour les travailleurs qui se tiennent debout dans des conditions humides et froides pendant de longues périodes.
Main & Toe Warmers
Idéal pour une chaleur supplémentaire de vos extrémités dans des environnements de travail froids, les chauffe-mains et les orteils sont généralement conçus pour des applications à usage unique, de sorte qu’ils peuvent être jetés après votre journée de travail.
Vêtements de travail d’hiver spécialisés
Certains travaux nécessitent de l’équipement d’hiver spécialisé. Par exemple, les travailleurs qui travaillent à proximité de la circulation ou d’équipement lourd peuvent avoir besoin d’un équipement haute visibilité pour temps froid, tandis que ceux qui se trouvent dans des environnements avec des étincelles ou des flammes nues doivent porter des combinaisons ignifuges. Ces vêtements permettent non seulement de garder les travailleurs au chaud, mais aussi de les protéger contre des dangers spécifiques. Explorez d’autres options d’équipement pour temps froid dans la section sur la protection contre le froid du site Web de Global Industrial.
Chauffages : réchauffer l’espace de travail
Si le bon équipement aide les travailleurs à résister aux températures froides, le chauffage de l’espace de travail lui-même est tout aussi important pour le confort et la productivité. En fonction de votre environnement de travail, différentes solutions de chauffage peuvent être nécessaires. Global Industrial propose une grande variété de radiateurs industriels pour répondre aux besoins de divers environnements.
Il existe trois types de radiateurs de base :
- Rayonnant Radiateurs : Ces radiateurs réchauffent directement les objets et les personnes plutôt que de chauffer l’air ambiant, ce qui les rend très efficaces dans les espaces ouverts ou extérieurs.
- Convection Radiateurs : Idéaux pour une utilisation en intérieur, les radiateurs à convection réchauffent l’air et le font circuler dans tout l’espace.
- Réchauffeurs à air pulsé : Ces puissants radiateurs soufflent de l’air chaud pour augmenter rapidement la température dans de grandes zones comme les entrepôts ou les chantiers extérieurs.
Plongeons plus profondément dans les types spécifiques de radiateurs qui peuvent vous convenir :
Radiateurs électriques portatifs
Pour les petits espaces intérieurs comme les bureaux, les ateliers ou les salles de pause, les radiateurs électriques portables sont une excellente option. Ces appareils de chauffage sont faciles à déplacer, ce qui vous permet d’apporter de la chaleur là où elle est le plus nécessaire. Ils sont parfaits pour le chauffage temporaire ou d’appoint dans les espaces où le chauffage centralisé n’est pas pratique. Selon vos besoins, il existe une variété d’options : radiateurs portables et radiateurs d’appoint. Ces solutions de chauffage plus petites fournissent une chaleur rapide et localisée et constituent une solution rentable pour maintenir une température confortable.
Les grandes installations telles que les entrepôts, les usines de fabrication ou les garages nécessitent des solutions plus puissantes. Les appareils de chauffage industriels, qui comprennent les aérothermes, les appareils de chauffage industriels et les appareils de chauffage à air pulsé, sont conçus pour chauffer efficacement de grandes surfaces. Ces appareils de chauffage fournissent une chaleur constante dans de vastes espaces et sont conçus pour résister à une utilisation intensive.
Réchauffeurs au gaz et au fioul
Pour les chantiers extérieurs ou les grands espaces sans accès à l’électricité, les chauffages au gaz et au mazout sont une solution efficace. Les radiateurs à gaz portables et les radiateurs infrarouges sont couramment utilisés sur les chantiers de construction ou dans les zones de chargement pour fournir une chaleur immédiate et directe. Pour les sites intérieurs, les aérothermes et les radiateurs sans ventilation sont une bonne option. Et n’oubliez pas la puissance et la fiabilité d’une fournaise.
Réchauffeurs à vapeur et hydroniques
Dans les installations industrielles ayant accès à des systèmes de vapeur ou d’eau, les réchauffeurs à vapeur et hydroniques fournissent une chaleur constante et économe en énergie. Ces appareils de chauffage sont souvent utilisés dans les grands espaces intérieurs où un chauffage constant est nécessaire. Il en existe plusieurs types à considérer : une simple unité de vapeur et d’eau, une unité hydronique ou hydronique murale, ou une plinthe chauffante - toutes des options excellentes et efficaces.
Appareils de chauffage spécialisés
Pour vos besoins uniques, vous aurez peut-être besoin d’un appareil de chauffage spécialisé. Peut-être avez-vous besoin d’une unité murale ou d’un poêle à feu pour cette sensation de confort classique. Les réchauffeurs d’huile usagée sont des unités écologiques qui recyclent l’huile usagée pour générer de la chaleur, ce qui en fait une option durable pour les entreprises qui produisent de l’huile usagée. Pour les zones de pause extérieures ou les environnements hôteliers, les chauffages de terrasse et les foyers créent des espaces chaleureux et accueillants où les travailleurs peuvent se détendre entre les quarts de travail.
Pour garder votre équipe au chaud et productive pendant les mois d’hiver, il faut combiner des vêtements de travail d’hiver appropriés et des solutions de chauffage fiables. De l’équipement aux radiateurs, il est crucial de fournir les bons outils pour lutter contre les températures froides. Une main-d’œuvre chaude est une main-d’œuvre plus sûre, plus heureuse et plus efficace. Pour plus d’informations sur la protection contre le froid, visitez Global Industrial.com.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.