Lorsqu’il s’agit de nettoyer et d’entretenir vos sols, il n’y a pas de nom meilleur, plus sûr ou plus fiable vers lequel se tourner que les solutions d’entretien des sols Cat®. Quelle que soit la solution d’entretien des sols pour laquelle vous êtes sur le marché, qu’il s’agisse d’épurateurs, de balayeuses et/ou d’aspirateurs, les machines de sol Cat® sont spécialement conçues pour les environnements industriels à fort trafic, les services professionnels du bâtiment et, bien sûr, la maintenance des installations.
La gamme en constante expansion de Cat® Floor Care continue de briser le moule et d’exceller dans les tâches ardues de frottement, de balayage et même d’aspiration humide / sèche. Et maintenant, deux nouvelles machines avec des empreintes plus larges ont été ajoutées à la gamme 2023, rendant les grands nettoyages encore plus rapides et plus efficaces que jamais.
Jetons un coup d’œil aux derniers ajouts à la famille Cat® Floor Care.
Nouvelle balayeuse autoportée 70 » Cat®
Enlevez une charge et montez dans le siège conducteur de la balayeuse autoportée C70R Cat®. Cette nouvelle machine impressionnante est parfaitement adaptée aux grandes surfaces intérieures et extérieures; Vous pouvez littéralement passer du nettoyage d’un gymnase à un parking en quelques secondes. Le C70R offre également une capacité de nettoyage de 204 514 pieds carrés par heure (soit la taille de près de quatre terrains de football) et est livré avec quatre brosses latérales et une brosse à rouleaux centrale qui vous donnent un chemin de nettoyage de 70 pouces. Avec un réservoir de solution de 60,7 gallons et une capacité de réservoir de trémie de 42,2 gallons, vous pouvez parcourir un long chemin entre les pleins et les vides.
De plus, ses caractéristiques de sécurité intégrées comprennent des filtres autonettoyants et un brumisateur d’eau avant pour assurer la suppression de la poussière et fournir une aspiration constante. De plus, la ceinture de sécurité, les phares à DEL lumineux, les clignotants, le voyant d’avertissement de sécurité bleu et la plate-forme de bande de roulement en diamant antidérapante aident à assurer la sécurité du cycliste pendant l’utilisation.
Nouvelle laveuse autoportée 26 » Cat®
Le nouvel autolaveur de plancher C26R Cat® offre un excellent rapport qualité-prix, à moins de 9 000 $, mais avec la puissance et l’efficacité des modèles plus chers. Dotée d’une raclette en fonte d’aluminium robuste, d’un réservoir de solution de 23 gallons et d’un réservoir de récupération de 25 gallons, cette machine hautement maniable peut nettoyer 37 600 pieds carrés à l’heure.
La C26R dispose également d’excellentes caractéristiques de sécurité, notamment un phare à LED brillant, un voyant d’avertissement de sécurité bleu, une carrosserie résistante aux chocs, une ceinture de sécurité, un siège sensible à la pression et une plate-forme de bande de roulement diamantée antidérapante. Une machine impressionnante, à la fois en termes de caractéristiques et d’abordabilité, c’est un ajout puissant à votre arsenal de nettoyage.

Autres machines de la gamme Cat Floor Care
Si vous êtes à la recherche d’une laveuse à conducteur de marche, l’autolaveuse de sol C20T Cat® avec entraînement de traction est exactement ce dont vous avez besoin. Résistant à la corrosion et aux chocs, il a un chemin de nettoyage allant jusqu’à 20 « et est livré avec un réservoir de solution de 15 gallons et un réservoir de récupération de 17 gallons (ce qui signifie plus de temps de nettoyage et moins de temps de remplissage). Ses moteurs puissants délivrent 220 tr / min et des pressions de coussin allant jusqu’à 110 lb de haut. Ce modèle fonctionne sur batterie, ce qui donne à l’opérateur plus de liberté et d’autonomie. Et l’autolaveur de sol à cordon électrique C20E Cat® est une autre option si la longueur du cordon n’est pas un problème et que votre budget est serré.
L’autolaveuse de sol C40R Cat® est dotée d’un chemin de nettoyage impressionnant de 40 pouces et d’une pression accrue de la brosse pour s’attaquer même aux sols les plus sales. Avec un puissant moteur de 220 tr / min, un réservoir de récupération de 45 gallons et un réservoir de solution de 40 gallons, vous pouvez couvrir 73 518 pieds carrés par heure. Et en plus des caractéristiques de sécurité que vous attendez de Cat (ceinture de sécurité, voyant d’avertissement bleu avant, pare-chocs avant, plate-forme de bande de roulement en diamant antidérapante), vous bénéficiez également d’un confort comme un porte-gobelet, un support de téléphone et même un port de chargement USB pour plus de commodité.
Et si vous avez besoin d’une balayeuse de sol haut de gamme conçue pour gérer les problèmes de chaleur et d’humidité, vous devriez envisager la balayeuse C70RX Room-On Cat phare de Cat®® Floor Care avec cabine AC. Dotée de la même puissance de nettoyage impressionnante que la nouvelle C70R, cette conduite de rêve dispose également d’un habitacle entièrement fermé et climatisé pour un confort maximal du pilote. Huit batteries 6V 305Ah permettent également de prolonger la durée de fonctionnement de cette machine de nettoyage exceptionnelle.
Enfin, la gamme d’aspirateurs humides/secs Cat® Floor Care vous offre la fiabilité et la puissance dont vous avez besoin à un prix abordable pour n’importe quel établissement. L’aspirateur HEPA humide/sec en acier inoxydable C21V Cat® est un super ajout à tout arsenal de nettoyage. Avec une énorme capacité de réservoir de 21 gallons, les déversements importants et les nettoyages sont traités rapidement et efficacement. Complet avec un ensemble d’outils de nettoyage, y compris un outil de crevasse métallique et une brosse ronde, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous attaquer aux travaux les plus délicats. Il y a même un filtre à cartouche pour collecter la poussière fine.
Et si vous n’avez que des utilisations légères et occasionnelles pour un aspirateur humide/sec, l’aspirateur HEPA humide/sec en acier inoxydable Cat® C06V est une aubaine. Coûtant un peu plus de 150 $, ce qui est beaucoup plus abordable que la plupart des aspirateurs résidentiels, ce modèle dispose d’un réservoir de 6,6 gallons, d’un cordon d’alimentation de 15 pieds et de tous les outils dont vous avez besoin pour effectuer les travaux de nettoyage en profondeur qu’un aspirateur ordinaire ne peut pas gérer.
Nous vous invitons à consulter toute la gamme Cat® Floor Care ici, et si vous avez besoin d’aide ou de conseils pour choisir un laveur de sol, une balayeuse ou un aspirateur humide/sec Cat®, les experts de Global Industrial se feront un plaisir de répondre à vos questions.
© 2023 Chenille. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, « Caterpillar Yellow », l’habillage commercial « Power Edge » et «® Modern Hex » Cat, ainsi que l’identité de l’entreprise et du produit utilisée dans le présent document,® sont des marques commerciales de Caterpillar et ne peuvent être utilisées sans autorisation. Global Industrial™ est titulaire d’une licence de Caterpillar Inc.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.